+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
L'Internet des objets (Internet of Things, IoT) est un concept technologique impliquant un réseau d'objets physiques équipés de capteurs, de circuits de traitement des données, d'interfaces de communication et de la capacité d'échanger des informations avec d'autres appareils ou systèmes via un réseau informatique, le plus souvent Internet. L'idée de base de l'IdO est de permettre aux objets du quotidien, aux machines industrielles, aux infrastructures urbaines ou aux composants technologiques de collecter, d'analyser et de transmettre des données de manière autonome, ce qui conduit à l'automatisation des processus, à une efficacité accrue et à une aide à la décision en temps réel.
Les dispositifs de l'internet des objets peuvent fonctionner de manière autonome ou en tant que composants de systèmes intégrés plus vastes. Grâce à la miniaturisation de l'électronique, au développement des technologies sans fil et à la puissance de calcul croissante des microcontrôleurs, il est possible d'appliquer l'IdO à un large éventail d'applications : maisons intelligentes, gestion de l'énergie, transport et logistique, surveillance de l'environnement, de la santé ou des processus industriels, etc. L'une des caractéristiques de l'IdO est la capacité des appareils à communiquer de machine à machine (M2M) et à travailler avec des services en nuage, qui prennent en charge le stockage, l'analyse et la visualisation des données.
Du point de vue de l'architecture technique, l'IdO comprend une couche matérielle (capteurs, contrôleurs, actionneurs), une couche de communication (protocole de transmission, par exemple MQTT, CoAP, HTTP) et une couche d'application (systèmes de gestion, interfaces utilisateur, algorithmes de traitement des données). Les questions de sécurité, d'intégrité des données , de respect de la vie privée et de conformité jouent également un rôle important. Une sécurité adéquate au niveau de l'appareil, de la transmission et du système d'analyse est essentielle pour garantir la fiabilité et la confiance dans les écosystèmes IdO.
L'internet des objets est à la base des solutions numériques modernes telles que Industry 4.0, les villes intelligentes ou les systèmes de maintenance prédictive, où les données provenant de sources distribuées soutiennent la prise de décision dynamique et la création de services en temps réel axés sur les données.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.