+1 300 000 produits offerts
6000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Les diodes LED sont rapidement devenues la source d’éclairage la plus populaire dans presque toutes les applications – des foyers aux espaces publics en passant par l’industrie. Cela était dû à leur efficacité énergétique, à leur large choix de couleurs et de formats différents et à leur miniaturisation. Par conséquent, elles répondent aux besoins de divers projets et constituent une excellente alternative à l’ère des sources d’énergie renouvelables.
Les LED, contrairement aux méthodes d’éclairage "classiques" nécessitent des conditions d’alimentation spécifiques. Leur luminosité ne change pas de manière linéaire par rapport à la tension appliquée, elles ne peuvent pas être directement connectées au réseau électrique, elles sont relativement sensibles aux surcharges de courant, elles peuvent être donc facilement endommagées. Par conséquent, un élément indissociable des installations d’éclairage à base de diodes électroluminescentes sont les alimentations dédiées – dont une large gamme peut être trouvée dans l’offre de TME. Le choix du bon produit dépendra d’un certain nombre de facteurs, et pas seulement de la puissance maximale que l’installation consommera. D’autre part, les techniciens ont le choix : ils peuvent utiliser des sources d’énergie AC et DC (par exemple des batteries), choisir des produits équipés de plusieurs protections et systèmes de contrôle : variateurs ou pilotes pour LED programmables dont la couleur est réglable.
Jetons un coup d’œil aux paramètres essentiels et aux fonctionnalités des alimentations LED. Oui, pour éviter de choisir un produit en se basant uniquement sur le prix et la puissance nominale – deux caractéristiques importantes mais qui peuvent nous mettre en erreur.
La plupart des alimentations LED que nous rencontrerons sur le marché sont des dispositifs à impulsion. Ils permettent d’obtenir des paramètres de fonctionnement optimaux – la consommation d’énergie relativement faible et le rendement élevé – et de réduire la taille du produit. Malheureusement, dans le cas de produits moins chers provenant de sources non vérifiées, ce principe de fonctionnement peut être associé au fait de provoquer des interférences dans le réseau électrique (par exemple, le bourdonnement des récepteurs radio ou les perturbations dans le fonctionnement du Wi-Fi).
La division la plus importante des alimentations est la distinction entre les variantes à courant constant et à tension constante. Le choix de la bonne solution dépendra des sources lumineuses que nous avons l’intention d’utiliser et de la manière dont elles sont connectées. Dans le cas de circuits série, composés d’éléments aux caractéristiques similaires (généralement des LED de forte puissance), il faut utiliser une alimentation à courant constant – elle augmentera automatiquement la tension en sortie jusqu’à ce qu’un courant de valeur fixe circule dans le circuit (réglable et adapté aux récepteurs donnés).
Si dans une installation donnée des éléments connectés en parallèle sont utilisés (le plus souvent ce sera la bande LED), le choix devrait tomber sur les alimentations à tension constante (c’est-à-dire celles qui maintiennent la différence de potentiel constante entre les bornes de sortie, quel que soit le courant qui circule dans le circuit).
Dans chacun de ces cas il est nécessaire de prendre en compte la puissance maximale consommée par l’installation – et s’assurer qu’elle ne dépasse pas la puissance nominale du pilote lui-même (c’est-à-dire l’alimentation). Puisque d’autres facteurs (par exemple la résistance du câble) affectent également la consommation d’énergie, il est toujours utile d’installer des appareils avec une puissance d’au moins 50 % supérieure à celle qui résulte d’une simple somme des paramètres. De cette façon, nous assurerons la possibilité d’étendre le système – mais nous augmenterons également la sécurité des utilisateurs, car l’alimentation électrique ne surchauffera pas. Cela réduira également le risque d’échec.
Bien sûr, il faut garder à l’esprit non seulement la puissance, mais aussi le courant et la tension dont les éléments alimentés auront besoin. Les alimentations sont capables de fournir des plages strictement définies de ces paramètres, toujours indiquées sur l’emballage et la plaque signalétique. Le dépassement de cette caractéristique provoquera une défaillance ou l’activation des éléments de protection intégrés (coupure de l’alimentation en énergie de l’ensemble du système). Il convient également de rappeler que certaines alimentations, en particulier celles de forte puissance, ne fonctionneront pas correctement si nous leur connectons des éléments à trop faible consommation d’énergie (les tensions et courants de sortie ont leurs valeurs minimales spécifiées dans les caractéristiques).
Si nous connectons une alimentation à tension constante à des charges nécessitant un courant constant, il existe deux possibilités. (1) La tension nominale s’avère trop faible pour alimenter les composants du circuit, c’est-à-dire qu’un courant inférieur au courant requis circule dans chaque module LED ; les composants ne s’allumeront tout simplement pas (bien que le pilote fonctionne et consomme de l’énergie). (2) Le courant provoqué par l’application de la tension nominale dépasse les valeurs tolérées par les LED – des dommages immédiats et permanents se produiront.
De même, si aux sorties de l’alimentation à courant constant nous connectons plusieurs circuits parallèles avec des récepteurs (par exemple plusieurs bandes de LED) – le courant sera divisé entre les circuits et sera probablement trop faible pour les alimenter correctement (le les lumières peuvent scintiller, leur travail irrégulier, etc.).
La probabilité de sélection aléatoire de l’alimentation optimale pour une application donnée est négligeable et cela ne vaut pas la peine de prendre un tel risque.
En plus des conseils ci-dessus sur le choix de l’alimentation LED pour l’installation, vous devez faire attention à plusieurs autres paramètres de ces appareils lors du choix.
La taille est importante non seulement en raison de l’espace dans lequel l’appareil sera installé. Le pilote LED devient chaud il ne doit donc pas remplir la cavité dans laquelle il sera placé. Néanmoins, les alimentations sont souvent adaptées à une très large plage de températures de fonctionnement, car certaines d’entre elles peuvent être installées non seulement à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur des bâtiments. De nombreux produits disponibles dans l’offre de TME se caractérisent par une étanchéité IP65 et même IP67, ce qui signifie qu’ils sont totalement résistants à la poussière, mais aussi à l’humidité, aux éclaboussures et même aux courants d’eau (par exemple les précipitations).
Les alimentations à LED sont fabriquées pour diverses installations, pas seulement celles sur secteur. Il faut donc faire attention à la tension d’entrée requise par un modèle donné : il peut s’agir, par exemple, d’une alimentation industrielle adaptée aux installations 12 V ou 24 V DC. Un tel modèle permettra également d’optimiser le fonctionnement des installations à base de batteries et d’énergies renouvelables. Dans ce dernier cas, l’acheteur peut également se laisser guider par le rendement de l’alimentation électrique, valeur exprimée en pourcentage et donnant une estimation de l’énergie dissipée par le pilote lui-même.
Une caractéristique importante, qui a déjà été mentionnée, est la puissance, qui se situe dans la plupart des cas entre 1W et 1kW – l’achat d’un appareil correctement sélectionné réduira non seulement les coûts d’installation au minimum nécessaire, mais aussiéconomiser de l’énergie et de l’espace.
L’un des plus grands avantages de l’utilisation des LED dans les systèmes d’éclairage est qu’elles peuvent être facilement contrôlées. Lors du choix d’un produit pour une application spécifique, il convient de prendre en compte les besoins des utilisateurs. Certains pilotes ont une fonction intégrée de la gradation de la lumière – ce qui améliore leur convivialité et élimine le besoin de compliquer le système. Certains modèles d’alimentations peuvent être contrôlés à distance (segment de produits appelé Smart Home) ou transmettre des commandes à des modules LED programmables (par exemple via des interfaces DALI ou DMX). De cette façon, il est possible non seulement d’atténuer et d’éclaircir la lumière, mais aussi de créer des arrangements complexes.
Une autre propriété spécifiée dans les caractéristiques du produit mérite notre attention – la fonction flicker free. Cela signifie que l’alimentation électrique ne provoquera pas l’effet stroboscopique invisible, mais fatigant pour les yeux (il est remarqué lors de la prise de photos ou du tournage des vidéos – il est également ressenti par certains animaux domestiques et de la ferme).
Entrepôt :