+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Mode batch (mode batch, traitement batch) est un mode d'exécution de tâches ou d'opérations informatiques dans lequel les données et les instructions sont regroupées en ensembles - appelés lots - et traitées automatiquement, sans interaction de l'utilisateur au cours de l'exécution. Le traitement par lots diffère du mode d'interaction en ce sens que toutes les données et instructions d'entrée doivent être préparées à l'avance et que le processus est exécuté dans son ensemble, souvent à des intervalles spécifiques ou selon un calendrier.
Cette technique était largement utilisée dans les premiers temps de l'informatique, en particulier dans les systèmes centraux et les mini-ordinateurs, où les utilisateurs fournissaient des jeux de cartes perforées ou des fichiers texte contenant des programmes et des données, qui étaient ensuite traités de manière séquentielle par le système d'exploitation. Aujourd'hui, le traitement par lots est utilisé partout où des opérations répétitives sur de grands ensembles de données sont nécessaires, comme les rapports, le traitement des factures, les migrations de bases de données, l'analyse des journaux ou les calculs d'ingénierie.
Le mode batch est particulièrement efficace pour les tâches nécessitant une puissance de traitement élevée ou des temps de traitement longs, car il permet de mieux utiliser les ressources du système et de réduire les coûts d'interaction avec l'utilisateur. Il peut être mis en œuvre localement, sur des serveurs, ainsi que dans des environnements distribués et cloud. Dans les systèmes d'exploitation, le traitement par lots est pris en charge par des mécanismes de file d'attente, des scripts shell, des planificateurs de tâches et des environnements dédiés à l'automatisation des processus. La caractéristique distinctive de ce mode est l'absence d'ambiguïté et la nature déterministe de l'opération - une fois qu'un lot est préparé, il est traité invariablement, selon une séquence spécifique d'instructions et de paramètres d'entrée.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.