+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Schottkydioden

(9 833)

Schottky-Dioden sind eine Gruppe häufig verwendeter elektronischer Komponenten, die in die Kategorie der Halbleiter fallen. Ihr Hauptmerkmal ist, dass sie den Strom asymmetrisch leiten, also mehr in eine Richtung als umgekehrt. Die Funktionsweise von Schottky-Dioden kann durch den Vergleich mit gewöhnlichen Gleichrichterdiodenbeschrieben werden, gegenüber denen sie sich durch einen viel (sogar bis dreimal) kleineren Spannungsabfall in Leitrichtung auszeichnen. Dies ist ein großer Vorteil, der es ihnen ermöglicht, viel höhere Stromwerte zu leiten, da die Leistung und folglich die von einer solchen Diode erzeugte Wärme entsprechend geringer ist. Ein solcher Fall tritt unter anderem beim Gleichrichten von Wechselspannung auf, z.B. in Schaltnetzteilen. Es ist erwähnenswert, dass der Spannungsabfall an der Schottky-Diode von ihrer Temperatur abhängt. Was sie von gewöhnlichen Gleichrichterdioden unterscheidet, ist auch die Möglichkeit des korrekten Betriebs bei viel höheren Frequenzen von Stromänderungen (in der Größenordnung von mehreren Hunderttausend Hertz oder sogar einigen Gigahertz). Diese Vorteile machen sie vor allem in Stromversorgungen und Impulsladegeräten, Wechselrichtern und Mischernweit verbreitet.

Trotz der unbestrittenen Vorteile habenSchottky-Dioden auch Nachteile. Einer von ihnen ist der im Vergleich zu gewöhnlichen Gleichrichterdioden viel größere Sperrstrom, auch als Leckstrom bekannt Es fließt in Sperrrichtung der Diode und nimmt mit ihrer steigenden Anschlusstemperatur zu. Aus diesem Grund werden diese Diodentypen u.a. bei Messgeräten nicht verwendet. Ein weiterer Nachteil ist die relativ niedrige Nennsperrspannung, die selten den Wert von 200 V überschreitet, obwohl man Schottky-Dioden finden kann, die diesen Parameter sogar bei mehreren Kilovolt haben. Die Nenn-Sperrspannung bestimmt die maximale Spannung, die an den Diodenanschlüssen entgegen der Durchlassrichtung angelegt wird und keinen dauerhaften Schaden verursacht. Leider steigt mit der Nennsperrspannung einer Diode auch ihre Leitspannung. Aufgrund der genannten Vor- und Nachteile werden Schottky-Dioden überall dort eingesetzt, wo ein Betrieb mit hohen Spannungswerten nicht erforderlich ist und sich diese mit einer sehr hohen Frequenz ändern können. Auch dort, wo hohe Stromwerte ohne große Leistungsverluste geleitet werden müssen, sind Schottky-Dioden eine gute Lösung.

Schottky-Diode - Aufbau

Der Aufbau der Schottky-Diode weicht von dem der Standarddiode ab. Bei letzterem wird ein p-n-Übergang verwendet, während Schottky-Dioden mit einem Metall-Halbleiter-Übergang hergestellt werden, der oft mit dem Symbol MS gekennzeichnet ist, aber auch der Begriff Barriereanschluss ist zu finden. In diesem Fall ist der Ladungsträger der Majoritätsträger, d.h. wenn zum Beispiel eine Diode zum Aufbau verwendet wird, sind dies die Elektronen neben der Metallschicht, die elektrisch neutral ist, des n-Halbleiters. Aufgrund ihres Designs haben Schottky-Dioden eine geringere elektrische Kapazität, was ihnen eine geringe Trägheit verleiht und es ihnen ermöglicht, in Systemen zu arbeiten, die mit einer sehr hohen Frequenz von Stromänderungen arbeiten. Natürlich haben Schottky-Dioden in Sperrrichtung wie bei gewöhnlichen Gleichrichterdioden keine Durchlassspannung.

Schottky-Dioden sind, wie die meisten anderen elektronischen Bauelemente, in Form von oberflächenmontierten (SMD) oder Durchgangslochelementen (THT) zu finden, es gibt aber auch Schraubdioden, die als Schraub-Schottky-Dioden bezeichnet werden. . Aus diesem Grund gibt es sie in vielen verschiedenen Gehäusen und sie können eine unterschiedliche Anzahl von Ausführungen aufweisen, was ihrem Zweck, aber auch der Struktur des für ihren Aufbau verwendeten Halbleiters entspricht. Es gibt Schalt- oder Gleichrichterdioden, und darunter Einzel-, Doppel- oder Dreifachdioden. Die letzten beiden Typen können mit einer gemeinsamen Anode oder Kathode in Lösung sein, aber ihre Integration kann auch in Reihenform erfolgen. Es gibt auch zwei- und dreifach unabhängige Dioden, also zwei oder drei einzelne Schottky-Dioden in einem Gehäuse, die nicht miteinander verbunden sind.

Schottky-Diode - Auswahl

Bei der Auswahl einer Schottky-Diode ist auf deren maximale Nennsperrspannung zu achten, die in Volt [V]. angegeben wird. Die Verwendung einer Diode zum Gleichrichten des Stroms mit einer Spannung, die höher als die maximale Sperrspannung des Bauteils ist, kann zu einem Durchschlag und irreversiblen Schäden sowie zu anderen zusammenwirkenden Bauteilen in einem bestimmten elektronischen System führen. Man sollte sich auch an den Parameter erinnern, der die maximale Durchlassspannung bestimmt. Sie bestimmt den maximalen Spannungsabfall, der am Diodenanschluss auftreten kann.

Bei der Auswahl einer Diode soll man an einen ausreichend hohen Durchlassstromwert denken, der in Ampere [A] oder bei leistungsschwachen Bauteilen in Milliampere [mA] angegeben wird. Wenn eine Diode einen höheren Strom als ihren Nenndurchlassstrom durchlässt, kann dies zu irreversiblen thermischen Schäden führen, die durch die zu hohe Leistung am Komponentenanschluss verursacht werden. Bei Schottky-Dioden gibt es auch einen Parameter namens maximaler Pulsstrom, der eine sehr kurze Zeit anhält und kein konstanter Strom ist, der durch die Diode fließt.

Produkte: 9 833

Lager:

TME
Extern
Alles
Seite 1
BAT54S,215 | Diode: Schaltdiode Schottky; SOT23; SMD; 30V; 0,2A; Rolle,Band
Diode: Schaltdiode Schottky; SOT23; SMD; 30V; 0,2A; Rolle,Band
Kennzeichnung des Herstellers: BAT54S,215
Hersteller: NEXPERIA
Nettopreis für Mengen von 1 st - 0.16 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 0.16 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 0.11 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 0.11 USD
Nettopreis für Mengen von 50 st - 0.08 USDBruttopreis für Mengen von 50 st - 0.08 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.07 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.07 USD
Nettopreis für Mengen von 500 st - 0.05 USDBruttopreis für Mengen von 500 st - 0.05 USD
Nettopreis für Mengen von 1000 st - 0.04 USDBruttopreis für Mengen von 1000 st - 0.04 USD
Nettopreis für Mengen von 1500 st - 0.04 USDBruttopreis für Mengen von 1500 st - 0.04 USD
Nettopreis für Mengen von 3000 st - 0.03 USDBruttopreis für Mengen von 3000 st - 0.03 USD
Nettopreis für Mengen von 9000 st - 0.02 USDBruttopreis für Mengen von 9000 st - 0.02 USD
Nettopreis für Mengen von 15000 st - 0.02 USDBruttopreis für Mengen von 15000 st - 0.02 USD
347120 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
BAT54S | Diode: Schaltdiode Schottky; SOT23; SMD; 30V; 0,2A; 5ns; Rolle,Band
Diode: Schaltdiode Schottky; SOT23; SMD; 30V; 0,2A; 5ns; Rolle,Band
Kennzeichnung des Herstellers: BAT54S
Nettopreis für Mengen von 1 st - 0.13 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 0.13 USD
Nettopreis für Mengen von 5 st - 0.11 USDBruttopreis für Mengen von 5 st - 0.11 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 0.10 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 0.10 USD
Nettopreis für Mengen von 50 st - 0.07 USDBruttopreis für Mengen von 50 st - 0.07 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.05 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.05 USD
Nettopreis für Mengen von 500 st - 0.03 USDBruttopreis für Mengen von 500 st - 0.03 USD
Nettopreis für Mengen von 1000 st - 0.03 USDBruttopreis für Mengen von 1000 st - 0.03 USD
Nettopreis für Mengen von 3000 st - 0.03 USDBruttopreis für Mengen von 3000 st - 0.03 USD
Nettopreis für Mengen von 9000 st - 0.02 USDBruttopreis für Mengen von 9000 st - 0.02 USD
Nettopreis für Mengen von 21000 st - 0.02 USDBruttopreis für Mengen von 21000 st - 0.02 USD
86156 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
PMEG6020ER,115 | Diode: Gleichrichterdiode Schottky; CFP3,SOD123W; SMD; 60V; 2A
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; CFP3,SOD123W; SMD; 60V; 2A
Kennzeichnung des Herstellers: PMEG6020ER,115
Hersteller: NEXPERIA
Nettopreis für Mengen von 1 st - 0.38 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 0.38 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 0.31 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 0.31 USD
Nettopreis für Mengen von 25 st - 0.26 USDBruttopreis für Mengen von 25 st - 0.26 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.18 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.18 USD
Nettopreis für Mengen von 250 st - 0.13 USDBruttopreis für Mengen von 250 st - 0.13 USD
Nettopreis für Mengen von 500 st - 0.12 USDBruttopreis für Mengen von 500 st - 0.12 USD
Nettopreis für Mengen von 1000 st - 0.11 USDBruttopreis für Mengen von 1000 st - 0.11 USD
Nettopreis für Mengen von 3000 st - 0.11 USDBruttopreis für Mengen von 3000 st - 0.11 USD
231058 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
PMEG10010ELRX | Diode: Gleichrichterdiode Schottky; CFP3,SOD123W; SMD; 100V; 1,4A
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; CFP3,SOD123W; SMD; 100V; 1,4A
Kennzeichnung des Herstellers: PMEG10010ELRX
Hersteller: NEXPERIA
Nettopreis für Mengen von 1 st - 0.25 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 0.25 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 0.18 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 0.18 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.13 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.13 USD
Nettopreis für Mengen von 500 st - 0.12 USDBruttopreis für Mengen von 500 st - 0.12 USD
Nettopreis für Mengen von 1000 st - 0.11 USDBruttopreis für Mengen von 1000 st - 0.11 USD
Nettopreis für Mengen von 3000 st - 0.09 USDBruttopreis für Mengen von 3000 st - 0.09 USD
Nettopreis für Mengen von 6000 st - 0.08 USDBruttopreis für Mengen von 6000 st - 0.08 USD
Nettopreis für Mengen von 9000 st - 0.08 USDBruttopreis für Mengen von 9000 st - 0.08 USD
Nettopreis für Mengen von 15000 st - 0.07 USDBruttopreis für Mengen von 15000 st - 0.07 USD
Nettopreis für Mengen von 24000 st - 0.07 USDBruttopreis für Mengen von 24000 st - 0.07 USD
199279 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
SS14 | Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMA; SMD; 40V; 1A; Rolle,Band
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMA; SMD; 40V; 1A; Rolle,Band
Kennzeichnung des Herstellers: SS14
Hersteller: DC COMPONENTS
Nettopreis für Mengen von 25 st - 0.04 USDBruttopreis für Mengen von 25 st - 0.04 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.03 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.03 USD
Nettopreis für Mengen von 500 st - 0.03 USDBruttopreis für Mengen von 500 st - 0.03 USD
Nettopreis für Mengen von 2500 st - 0.03 USDBruttopreis für Mengen von 2500 st - 0.03 USD
Nettopreis für Mengen von 7500 st - 0.02 USDBruttopreis für Mengen von 7500 st - 0.02 USD
164029 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
BAT54C | Diode: Schaltdiode Schottky; SOT23; SMD; 30V; 0,2A; 5ns; Rolle,Band
Diode: Schaltdiode Schottky; SOT23; SMD; 30V; 0,2A; 5ns; Rolle,Band
Kennzeichnung des Herstellers: BAT54C
Nettopreis für Mengen von 1 st - 0.13 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 0.13 USD
Nettopreis für Mengen von 5 st - 0.11 USDBruttopreis für Mengen von 5 st - 0.11 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 0.10 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 0.10 USD
Nettopreis für Mengen von 50 st - 0.07 USDBruttopreis für Mengen von 50 st - 0.07 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.06 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.06 USD
Nettopreis für Mengen von 500 st - 0.04 USDBruttopreis für Mengen von 500 st - 0.04 USD
Nettopreis für Mengen von 1000 st - 0.04 USDBruttopreis für Mengen von 1000 st - 0.04 USD
Nettopreis für Mengen von 3000 st - 0.03 USDBruttopreis für Mengen von 3000 st - 0.03 USD
Nettopreis für Mengen von 9000 st - 0.02 USDBruttopreis für Mengen von 9000 st - 0.02 USD
Nettopreis für Mengen von 24000 st - 0.02 USDBruttopreis für Mengen von 24000 st - 0.02 USD
108928 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
1N5819 | Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 40V; 1A; DO15; Ammo Pack
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 40V; 1A; DO15; Ammo Pack
Kennzeichnung des Herstellers: 1N5819
Nettopreis für Mengen von 1 st - 0.28 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 0.28 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 0.20 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 0.20 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.12 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.12 USD
Nettopreis für Mengen von 500 st - 0.08 USDBruttopreis für Mengen von 500 st - 0.08 USD
Nettopreis für Mengen von 1000 st - 0.07 USDBruttopreis für Mengen von 1000 st - 0.07 USD
Nettopreis für Mengen von 4000 st - 0.05 USDBruttopreis für Mengen von 4000 st - 0.05 USD
Nettopreis für Mengen von 8000 st - 0.05 USDBruttopreis für Mengen von 8000 st - 0.05 USD
Nettopreis für Mengen von 12000 st - 0.05 USDBruttopreis für Mengen von 12000 st - 0.05 USD
Nettopreis für Mengen von 20000 st - 0.04 USDBruttopreis für Mengen von 20000 st - 0.04 USD
Nettopreis für Mengen von 40000 st - 0.04 USDBruttopreis für Mengen von 40000 st - 0.04 USD
19599 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
BAT54SLT1G | Diode: Schaltdiode Schottky; SOT23; SMD; 30V; 0,2A; 5ns; Rolle,Band
Diode: Schaltdiode Schottky; SOT23; SMD; 30V; 0,2A; 5ns; Rolle,Band
Kennzeichnung des Herstellers: BAT54SLT1G
Hersteller: ONSEMI
Nettopreis für Mengen von 1 st - 0.12 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 0.12 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 0.08 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 0.08 USD
Nettopreis für Mengen von 50 st - 0.06 USDBruttopreis für Mengen von 50 st - 0.06 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.05 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.05 USD
Nettopreis für Mengen von 500 st - 0.04 USDBruttopreis für Mengen von 500 st - 0.04 USD
Nettopreis für Mengen von 1000 st - 0.03 USDBruttopreis für Mengen von 1000 st - 0.03 USD
Nettopreis für Mengen von 1500 st - 0.03 USDBruttopreis für Mengen von 1500 st - 0.03 USD
Nettopreis für Mengen von 3000 st - 0.03 USDBruttopreis für Mengen von 3000 st - 0.03 USD
Nettopreis für Mengen von 6000 st - 0.02 USDBruttopreis für Mengen von 6000 st - 0.02 USD
Nettopreis für Mengen von 75000 st - 0.02 USDBruttopreis für Mengen von 75000 st - 0.02 USD
39403 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
SK110 | Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMA; SMD; 100V; 1A; Rolle,Band
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMA; SMD; 100V; 1A; Rolle,Band
Kennzeichnung des Herstellers: SK110
Nettopreis für Mengen von 1 st - 0.12 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 0.12 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 0.09 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 0.09 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.07 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.07 USD
Nettopreis für Mengen von 500 st - 0.05 USDBruttopreis für Mengen von 500 st - 0.05 USD
Nettopreis für Mengen von 1000 st - 0.05 USDBruttopreis für Mengen von 1000 st - 0.05 USD
Nettopreis für Mengen von 2000 st - 0.04 USDBruttopreis für Mengen von 2000 st - 0.04 USD
Nettopreis für Mengen von 2500 st - 0.04 USDBruttopreis für Mengen von 2500 st - 0.04 USD
Nettopreis für Mengen von 7500 st - 0.03 USDBruttopreis für Mengen von 7500 st - 0.03 USD
Nettopreis für Mengen von 22500 st - 0.02 USDBruttopreis für Mengen von 22500 st - 0.02 USD
232327 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
BAT46W | Diode: Schaltdiode Schottky; SOD123F; SMD; 100V; 0,15A; Rolle,Band
Diode: Schaltdiode Schottky; SOD123F; SMD; 100V; 0,15A; Rolle,Band
Kennzeichnung des Herstellers: BAT46W
Nettopreis für Mengen von 1 st - 0.13 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 0.13 USD
Nettopreis für Mengen von 5 st - 0.12 USDBruttopreis für Mengen von 5 st - 0.12 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 0.11 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 0.11 USD
Nettopreis für Mengen von 50 st - 0.08 USDBruttopreis für Mengen von 50 st - 0.08 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.06 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.06 USD
Nettopreis für Mengen von 500 st - 0.04 USDBruttopreis für Mengen von 500 st - 0.04 USD
Nettopreis für Mengen von 1000 st - 0.04 USDBruttopreis für Mengen von 1000 st - 0.04 USD
Nettopreis für Mengen von 1500 st - 0.03 USDBruttopreis für Mengen von 1500 st - 0.03 USD
Nettopreis für Mengen von 3000 st - 0.03 USDBruttopreis für Mengen von 3000 st - 0.03 USD
Nettopreis für Mengen von 9000 st - 0.02 USDBruttopreis für Mengen von 9000 st - 0.02 USD
101820 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
SKL16 | Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SOD123F; SMD; 60V; 1A
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SOD123F; SMD; 60V; 1A
Kennzeichnung des Herstellers: SKL16
Nettopreis für Mengen von 1 st - 0.25 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 0.25 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 0.11 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 0.11 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.08 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.08 USD
Nettopreis für Mengen von 500 st - 0.07 USDBruttopreis für Mengen von 500 st - 0.07 USD
Nettopreis für Mengen von 1000 st - 0.06 USDBruttopreis für Mengen von 1000 st - 0.06 USD
Nettopreis für Mengen von 3000 st - 0.05 USDBruttopreis für Mengen von 3000 st - 0.05 USD
Nettopreis für Mengen von 6000 st - 0.05 USDBruttopreis für Mengen von 6000 st - 0.05 USD
Nettopreis für Mengen von 9000 st - 0.04 USDBruttopreis für Mengen von 9000 st - 0.04 USD
Nettopreis für Mengen von 24000 st - 0.04 USDBruttopreis für Mengen von 24000 st - 0.04 USD
Nettopreis für Mengen von 30000 st - 0.04 USDBruttopreis für Mengen von 30000 st - 0.04 USD
152118 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
1N5819HW-7-F | Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SOD123; SMD; 40V; 1A; 450mW
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SOD123; SMD; 40V; 1A; 450mW
Kennzeichnung des Herstellers: 1N5819HW-7-F
Nettopreis für Mengen von 1 st - 0.28 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 0.28 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 0.20 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 0.20 USD
Nettopreis für Mengen von 50 st - 0.14 USDBruttopreis für Mengen von 50 st - 0.14 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.12 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.12 USD
Nettopreis für Mengen von 500 st - 0.08 USDBruttopreis für Mengen von 500 st - 0.08 USD
Nettopreis für Mengen von 1000 st - 0.07 USDBruttopreis für Mengen von 1000 st - 0.07 USD
Nettopreis für Mengen von 1500 st - 0.06 USDBruttopreis für Mengen von 1500 st - 0.06 USD
Nettopreis für Mengen von 3000 st - 0.06 USDBruttopreis für Mengen von 3000 st - 0.06 USD
Nettopreis für Mengen von 6000 st - 0.05 USDBruttopreis für Mengen von 6000 st - 0.05 USD
Nettopreis für Mengen von 9000 st - 0.05 USDBruttopreis für Mengen von 9000 st - 0.05 USD
0 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
BAT54 | Diode: Schaltdiode Schottky; SOT23; SMD; 30V; 0,2A; 5ns; Rolle,Band
Diode: Schaltdiode Schottky; SOT23; SMD; 30V; 0,2A; 5ns; Rolle,Band
Kennzeichnung des Herstellers: BAT54
Nettopreis für Mengen von 1 st - 0.12 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 0.12 USD
Nettopreis für Mengen von 5 st - 0.11 USDBruttopreis für Mengen von 5 st - 0.11 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 0.11 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 0.11 USD
Nettopreis für Mengen von 50 st - 0.08 USDBruttopreis für Mengen von 50 st - 0.08 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.07 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.07 USD
Nettopreis für Mengen von 500 st - 0.05 USDBruttopreis für Mengen von 500 st - 0.05 USD
Nettopreis für Mengen von 1000 st - 0.04 USDBruttopreis für Mengen von 1000 st - 0.04 USD
Nettopreis für Mengen von 1500 st - 0.04 USDBruttopreis für Mengen von 1500 st - 0.04 USD
Nettopreis für Mengen von 3000 st - 0.03 USDBruttopreis für Mengen von 3000 st - 0.03 USD
Nettopreis für Mengen von 9000 st - 0.03 USDBruttopreis für Mengen von 9000 st - 0.03 USD
34934 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
1N5819 | Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 40V; 1A; DO41; Ammo Pack
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 40V; 1A; DO41; Ammo Pack
Kennzeichnung des Herstellers: 1N5819
Hersteller: STMicroelectronics
Nettopreis für Mengen von 1 st - 0.18 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 0.18 USD
Nettopreis für Mengen von 5 st - 0.11 USDBruttopreis für Mengen von 5 st - 0.11 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 0.10 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 0.10 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.08 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.08 USD
Nettopreis für Mengen von 500 st - 0.07 USDBruttopreis für Mengen von 500 st - 0.07 USD
Nettopreis für Mengen von 1000 st - 0.06 USDBruttopreis für Mengen von 1000 st - 0.06 USD
Nettopreis für Mengen von 2000 st - 0.06 USDBruttopreis für Mengen von 2000 st - 0.06 USD
Nettopreis für Mengen von 4000 st - 0.05 USDBruttopreis für Mengen von 4000 st - 0.05 USD
Nettopreis für Mengen von 10000 st - 0.05 USDBruttopreis für Mengen von 10000 st - 0.05 USD
Nettopreis für Mengen von 24000 st - 0.04 USDBruttopreis für Mengen von 24000 st - 0.04 USD
1736 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
SK16 | Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMA; SMD; 60V; 1A; Rolle,Band
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMA; SMD; 60V; 1A; Rolle,Band
Kennzeichnung des Herstellers: SK16
Nettopreis für Mengen von 1 st - 0.16 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 0.16 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 0.09 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 0.09 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.06 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.06 USD
Nettopreis für Mengen von 250 st - 0.05 USDBruttopreis für Mengen von 250 st - 0.05 USD
Nettopreis für Mengen von 500 st - 0.04 USDBruttopreis für Mengen von 500 st - 0.04 USD
Nettopreis für Mengen von 1000 st - 0.04 USDBruttopreis für Mengen von 1000 st - 0.04 USD
Nettopreis für Mengen von 2000 st - 0.03 USDBruttopreis für Mengen von 2000 st - 0.03 USD
Nettopreis für Mengen von 7500 st - 0.02 USDBruttopreis für Mengen von 7500 st - 0.02 USD
Nettopreis für Mengen von 15000 st - 0.02 USDBruttopreis für Mengen von 15000 st - 0.02 USD
153037 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
BAS85-GS08 | Diode: Schaltdiode Schottky; MiniMELF,SOD80; SMD; 30V; 0,2A; 200mW
Diode: Schaltdiode Schottky; MiniMELF,SOD80; SMD; 30V; 0,2A; 200mW
Kennzeichnung des Herstellers: BAS85-GS08
Hersteller: VISHAY
Nettopreis für Mengen von 1 st - 0.45 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 0.45 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 0.28 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 0.28 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.17 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.17 USD
Nettopreis für Mengen von 500 st - 0.13 USDBruttopreis für Mengen von 500 st - 0.13 USD
Nettopreis für Mengen von 1000 st - 0.11 USDBruttopreis für Mengen von 1000 st - 0.11 USD
Nettopreis für Mengen von 2500 st - 0.09 USDBruttopreis für Mengen von 2500 st - 0.09 USD
Nettopreis für Mengen von 5000 st - 0.08 USDBruttopreis für Mengen von 5000 st - 0.08 USD
Nettopreis für Mengen von 7500 st - 0.07 USDBruttopreis für Mengen von 7500 st - 0.07 USD
Nettopreis für Mengen von 12500 st - 0.06 USDBruttopreis für Mengen von 12500 st - 0.06 USD
Nettopreis für Mengen von 25000 st - 0.06 USDBruttopreis für Mengen von 25000 st - 0.06 USD
98093 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
BAS70-4 | Diode: Schaltdiode Schottky; SOT23; SMD; 70V; 70mA; 5ns; Rolle,Band
Diode: Schaltdiode Schottky; SOT23; SMD; 70V; 70mA; 5ns; Rolle,Band
Kennzeichnung des Herstellers: BAS70-4
Nettopreis für Mengen von 1 st - 0.07 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 0.07 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 0.05 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 0.05 USD
Nettopreis für Mengen von 25 st - 0.05 USDBruttopreis für Mengen von 25 st - 0.05 USD
Nettopreis für Mengen von 50 st - 0.04 USDBruttopreis für Mengen von 50 st - 0.04 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.04 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.04 USD
Nettopreis für Mengen von 500 st - 0.03 USDBruttopreis für Mengen von 500 st - 0.03 USD
Nettopreis für Mengen von 1000 st - 0.02 USDBruttopreis für Mengen von 1000 st - 0.02 USD
Nettopreis für Mengen von 1500 st - 0.02 USDBruttopreis für Mengen von 1500 st - 0.02 USD
Nettopreis für Mengen von 3000 st - 0.02 USDBruttopreis für Mengen von 3000 st - 0.02 USD
Nettopreis für Mengen von 9000 st - 0.02 USDBruttopreis für Mengen von 9000 st - 0.02 USD
75382 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
SK34SMA-3G | Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMA; SMD; 40V; 3A; Rolle,Band
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMA; SMD; 40V; 3A; Rolle,Band
Kennzeichnung des Herstellers: SK34SMA-3G
Nettopreis für Mengen von 1 st - 0.15 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 0.15 USD
Nettopreis für Mengen von 5 st - 0.08 USDBruttopreis für Mengen von 5 st - 0.08 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 0.08 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 0.08 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.07 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.07 USD
Nettopreis für Mengen von 500 st - 0.07 USDBruttopreis für Mengen von 500 st - 0.07 USD
Nettopreis für Mengen von 1000 st - 0.06 USDBruttopreis für Mengen von 1000 st - 0.06 USD
Nettopreis für Mengen von 2500 st - 0.06 USDBruttopreis für Mengen von 2500 st - 0.06 USD
Nettopreis für Mengen von 7500 st - 0.05 USDBruttopreis für Mengen von 7500 st - 0.05 USD
Nettopreis für Mengen von 15000 st - 0.05 USDBruttopreis für Mengen von 15000 st - 0.05 USD
Nettopreis für Mengen von 22500 st - 0.05 USDBruttopreis für Mengen von 22500 st - 0.05 USD
43646 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
SK54-3G | Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMB; SMD; 40V; 5A; Rolle,Band
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMB; SMD; 40V; 5A; Rolle,Band
Kennzeichnung des Herstellers: SK54-3G
Nettopreis für Mengen von 1 st - 0.34 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 0.34 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 0.27 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 0.27 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.20 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.20 USD
Nettopreis für Mengen von 500 st - 0.16 USDBruttopreis für Mengen von 500 st - 0.16 USD
Nettopreis für Mengen von 1000 st - 0.15 USDBruttopreis für Mengen von 1000 st - 0.15 USD
Nettopreis für Mengen von 3000 st - 0.13 USDBruttopreis für Mengen von 3000 st - 0.13 USD
Nettopreis für Mengen von 6000 st - 0.12 USDBruttopreis für Mengen von 6000 st - 0.12 USD
Nettopreis für Mengen von 9000 st - 0.11 USDBruttopreis für Mengen von 9000 st - 0.11 USD
Nettopreis für Mengen von 24000 st - 0.10 USDBruttopreis für Mengen von 24000 st - 0.10 USD
Nettopreis für Mengen von 30000 st - 0.09 USDBruttopreis für Mengen von 30000 st - 0.09 USD
56547 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
SK14 | Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMA; SMD; 40V; 1A; Rolle,Band
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMA; SMD; 40V; 1A; Rolle,Band
Kennzeichnung des Herstellers: SK14
Nettopreis für Mengen von 1 st - 0.13 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 0.13 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 0.09 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 0.09 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.06 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.06 USD
Nettopreis für Mengen von 500 st - 0.05 USDBruttopreis für Mengen von 500 st - 0.05 USD
Nettopreis für Mengen von 1000 st - 0.04 USDBruttopreis für Mengen von 1000 st - 0.04 USD
Nettopreis für Mengen von 2000 st - 0.04 USDBruttopreis für Mengen von 2000 st - 0.04 USD
Nettopreis für Mengen von 7500 st - 0.03 USDBruttopreis für Mengen von 7500 st - 0.03 USD
173665 auf Lager bei TME