+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Sicherungsdosen für Kabel

(92)

Die Idee, verschiedene Arten von Sicherungen in der weit verbreiteten Elektrik und Elektronik zu verwenden, ist seit langem bekannt und in jedem neuen Projekt oder Gerät vorhanden. Die einfachste und in vielerlei Hinsicht effektive Lösung ist der sogenannte Überstromschutz. Wenn bekannt ist, dass die Maschine einen bestimmten, den sog. Nennstrom verbraucht, kann ein plötzlicher oder länger anhaltender Anstieg dieses Parameters auf eine Fehlfunktion des Geräts hindeuten. Ein solcher Zustand kann zum Verbrennen von Elektronik, Aktuatoren oder Drahtisolierung führen, was wiederum eine Entzündung und folglich einen Brand verursachen kann. Der Anstieg der Stromstärke kann viele Ursachen haben, wie z. B. ein Fressen der Motorlager, die im blockierten Zustand ständig mehr als den Nennstrom aufnehmen (bei hoher Wellenbelastung), oder ein Kurzschluss im elektronischen Teil der Gerätestromversorgung, verursacht z.B. durch den Ausfall einer Gleichrichterdiode.

In jeder Hausschaltstation sind Überstromschutzeinrichtungen zu finden, die als Überstromschutzschalter bezeichnet werden. Bei älteren Installationen können die Schraubsicherungen, also Sicherungen der Größe D oder automatische Sicherungen. Die Schalter sind wiederverwendbare Sicherheitseinrichtungen, was bedeutet, dass nach ihrer Aktivierung ein kleiner Hebel angehoben werden muss, um den Stromkreis wieder einzuschalten, während die Stecker der älteren Generation zur Gruppe der Schmelzsicherungen gehören. Letztere werden in modernen Hausinstallationen zwar nicht mehr als Überstromschutz eingesetzt, sind aber immer noch z.B. in elektronischen Schaltungen weit verbreitet.

Der Hauptbestandteil der Schmelzsicherung ist ein Leiter (meist aus Kupfer) in Form eines Drahtes oder mehrerer parallel geschalteter Drähte. Dieser Leiter erwärmt sich, wenn er von Strom durchflossen wird, was eine Folge der Abgabe einer bestimmten Leistung an ihn ist, abhängig vom Wert der Stromstärke. Wenn sie zu hoch ist, führt die freigesetzte Wärmemenge schließlich dazu, dass der Leiter durchbrennt und schmilzt, wodurch der Stromkreis getrennt wird.

Die Sicherung am Kabel und die Art des Stromkabels

Wenn wir selbst ein Gerät konstruieren oder einer bereits vorhandenen Maschine, die keinen solchen Überstromschutz hat, eine Sicherung hinzufügen wollen, können wir zum Beispiel einen Sicherungssockel aufs Kabel verwenden, also eine gängige Sicherung auf einem Kabel. Es sollte jedoch beachtet werden, dass wir es nur für eine einzelne Ader des Kabels verwenden können - es ist nicht möglich, es für mehradrige Kabel zu verwenden.

Auswahl des Sicherungssockels auf das Kabel

Um den passenden Sicherungssockel aus das Kabel auszuwählen, gilt es vorab einige notwendige Kriterien zu definieren. Der erste ist der Außendurchmesser des Drahtes, auf dem die Buchse platziert werden soll. Einige Sicherungen am Kabel werden mit vorkonfektionierten Kabeln mit der vom Hersteller angegebenen Länge und Querschnitt geliefert. Die beliebtesten Größen, die den Durchmesser ihres Leiters bestimmen, liegen zwischen 10 und 20 AWG (American Wire Gauge).

Man sollte sich auch an den Wert der Nennspannung der gegebenen Steckdose merken. Dies ist ein sehr wichtiger Parameter, der berücksichtigt werden sollte, um die sichere Verwendung eines bestimmten Geräts zu gewährleisten. Diese Werte liegen im Bereich von etwa 32 V bis 600 V.Der nächste wichtige Parameter ist der Nennstrom, den die Steckdose selbst durchfließen lassen kann und nicht thermisch geschädigt wird. Je höher der durch den Leiter fließende Strom ist, desto mehr Wärme wird freigesetzt. Die Steckdosen können eine Belastbarkeit von ca. 1A, sogar bis 30A haben. Es ist wichtig, dass dieser Wert, der einem bestimmten Sicherungshalter zugeordnet ist, mindestens gleich ist, obwohl empfohlen wird, dass er größer ist als der Nennstrom der Sicherung, die darin eingesetzt wird.Manchmal, insbesondere bei der Verwendung einer solchen Steckdose, können Informationen über die Abmessungen der Sicherung wichtig sein, für die sie ausgelegt ist. Unter den zylindrischen Sicherungen finden wir Größen wie 5 x 20 mm, 6,3 x 25 mm, 6,3 x 30 mm oder 6,3 x 32 mm. Kabel mit Sicherung können sich auch im Material des Sicherungskörpers, der Farbe, der Betriebstemperatur oder dem Kontaktmaterial unterscheiden. Dies sind normalerweise weniger wichtige Informationen, aber es lohnt sich, darüber Bescheid zu wissen.

Produkte: 92

Lager:

TME
Extern
Alles
Seite 1
R3-32A2A | Buchse; 5x20mm; auf Kabel; Imax: 15A; Kontakte: Messing; vernickelt
Buchse; 5x20mm; auf Kabel; Imax: 15A; Kontakte: Messing; vernickelt
Kennzeichnung des Herstellers: R3-32A2A
Hersteller: SCI
Nettopreis für Mengen von 1 st - 1.12 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 1.12 EUR
Nettopreis für Mengen von 5 st - 0.96 EURBruttopreis für Mengen von 5 st - 0.96 EUR
Nettopreis für Mengen von 20 st - 0.79 EURBruttopreis für Mengen von 20 st - 0.79 EUR
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.67 EURBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.67 EUR
Nettopreis für Mengen von 500 st - 0.56 EURBruttopreis für Mengen von 500 st - 0.56 EUR
8826 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
FX0380 | Buchse; 5x20mm; auf Kabel; Imax: 10A; UNenn: 50V; Ausg: Leitungen
Buchse; 5x20mm; auf Kabel; Imax: 10A; UNenn: 50V; Ausg: Leitungen
Kennzeichnung des Herstellers: FX0380
Hersteller: BULGIN
Nettopreis für Mengen von 1 st - 6.81 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 6.81 EUR
Nettopreis für Mengen von 5 st - 3.83 EURBruttopreis für Mengen von 5 st - 3.83 EUR
Nettopreis für Mengen von 10 st - 3.70 EURBruttopreis für Mengen von 10 st - 3.70 EUR
Nettopreis für Mengen von 25 st - 3.54 EURBruttopreis für Mengen von 25 st - 3.54 EUR
Nettopreis für Mengen von 50 st - 3.40 EURBruttopreis für Mengen von 50 st - 3.40 EUR
Nettopreis für Mengen von 100 st - 3.24 EURBruttopreis für Mengen von 100 st - 3.24 EUR
Nettopreis für Mengen von 150 st - 3.15 EURBruttopreis für Mengen von 150 st - 3.15 EUR
Nettopreis für Mengen von 250 st - 3.03 EURBruttopreis für Mengen von 250 st - 3.03 EUR
Nettopreis für Mengen von 300 st - 2.99 EURBruttopreis für Mengen von 300 st - 2.99 EUR
Nettopreis für Mengen von 600 st - 2.83 EURBruttopreis für Mengen von 600 st - 2.83 EUR
5341 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
FX0380/BK | Buchse; 5x20mm; auf Kabel; Imax: 10A; UNenn: 50V; Ausg: Leitungen
Buchse; 5x20mm; auf Kabel; Imax: 10A; UNenn: 50V; Ausg: Leitungen
Kennzeichnung des Herstellers: FX0380/BK
Hersteller: BULGIN
Nettopreis für Mengen von 1 st - 4.08 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 4.08 EUR
Nettopreis für Mengen von 10 st - 3.82 EURBruttopreis für Mengen von 10 st - 3.82 EUR
Nettopreis für Mengen von 25 st - 3.54 EURBruttopreis für Mengen von 25 st - 3.54 EUR
Nettopreis für Mengen von 50 st - 3.27 EURBruttopreis für Mengen von 50 st - 3.27 EUR
Nettopreis für Mengen von 100 st - 2.98 EURBruttopreis für Mengen von 100 st - 2.98 EUR
Nettopreis für Mengen von 250 st - 2.80 EURBruttopreis für Mengen von 250 st - 2.80 EUR
Nettopreis für Mengen von 300 st - 2.76 EURBruttopreis für Mengen von 300 st - 2.76 EUR
Nettopreis für Mengen von 600 st - 2.70 EURBruttopreis für Mengen von 600 st - 2.70 EUR
Nettopreis für Mengen von 3000 st - 2.66 EURBruttopreis für Mengen von 3000 st - 2.66 EUR
3455 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
FX0385 | Buchse; 5x20mm; auf Kabel; Imax: 10A; UNenn: 50V; Ausg: Leitungen
Buchse; 5x20mm; auf Kabel; Imax: 10A; UNenn: 50V; Ausg: Leitungen
Kennzeichnung des Herstellers: FX0385
Hersteller: BULGIN
Nettopreis für Mengen von 1 st - 8.48 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 8.48 EUR
Nettopreis für Mengen von 5 st - 6.27 EURBruttopreis für Mengen von 5 st - 6.27 EUR
Nettopreis für Mengen von 10 st - 5.93 EURBruttopreis für Mengen von 10 st - 5.93 EUR
Nettopreis für Mengen von 25 st - 5.49 EURBruttopreis für Mengen von 25 st - 5.49 EUR
Nettopreis für Mengen von 50 st - 5.27 EURBruttopreis für Mengen von 50 st - 5.27 EUR
Nettopreis für Mengen von 100 st - 5.01 EURBruttopreis für Mengen von 100 st - 5.01 EUR
Nettopreis für Mengen von 300 st - 4.77 EURBruttopreis für Mengen von 300 st - 4.77 EUR
Nettopreis für Mengen von 600 st - 4.58 EURBruttopreis für Mengen von 600 st - 4.58 EUR
Nettopreis für Mengen von 1200 st - 4.49 EURBruttopreis für Mengen von 1200 st - 4.49 EUR
3710 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
8601.2001.08 | Buchse; 5x20mm; auf Kabel; UNenn: 32V; Kontakte: Bronze; verzinnt
Buchse; 5x20mm; auf Kabel; UNenn: 32V; Kontakte: Bronze; verzinnt
Kennzeichnung des Herstellers: 8601.2001.08
Hersteller: SCHURTER
Nettopreis für Mengen von 1 st - 2.53 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 2.53 EUR
Nettopreis für Mengen von 5 st - 1.91 EURBruttopreis für Mengen von 5 st - 1.91 EUR
Nettopreis für Mengen von 10 st - 1.71 EURBruttopreis für Mengen von 10 st - 1.71 EUR
Nettopreis für Mengen von 20 st - 1.54 EURBruttopreis für Mengen von 20 st - 1.54 EUR
Nettopreis für Mengen von 50 st - 1.35 EURBruttopreis für Mengen von 50 st - 1.35 EUR
Nettopreis für Mengen von 100 st - 1.29 EURBruttopreis für Mengen von 100 st - 1.29 EUR
3590 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
ZH9-20ZW | Buchse; 5x20mm; auf Kabel; Imax: 1,165A; 0,258mm2; Farbe: weiss
Buchse; 5x20mm; auf Kabel; Imax: 1,165A; 0,258mm2; Farbe: weiss
Kennzeichnung des Herstellers: ZH9-20ZW
Hersteller: PROFFUSE
Nettopreis für Mengen von 5 st - 0.51 EURBruttopreis für Mengen von 5 st - 0.51 EUR
Nettopreis für Mengen von 40 st - 0.47 EURBruttopreis für Mengen von 40 st - 0.47 EUR
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.41 EURBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.41 EUR
Nettopreis für Mengen von 500 st - 0.37 EURBruttopreis für Mengen von 500 st - 0.37 EUR
Nettopreis für Mengen von 1000 st - 0.30 EURBruttopreis für Mengen von 1000 st - 0.30 EUR
0 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
R3-48 | Buchse; 5x20mm; auf Kabel; Imax: 5A; Kontakte: Messing; verzinnt
Buchse; 5x20mm; auf Kabel; Imax: 5A; Kontakte: Messing; verzinnt
Kennzeichnung des Herstellers: R3-48
Hersteller: SCI
Nettopreis für Mengen von 1 st - 1.21 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 1.21 EUR
Nettopreis für Mengen von 5 st - 1.05 EURBruttopreis für Mengen von 5 st - 1.05 EUR
Nettopreis für Mengen von 20 st - 0.93 EURBruttopreis für Mengen von 20 st - 0.93 EUR
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.70 EURBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.70 EUR
Nettopreis für Mengen von 500 st - 0.65 EURBruttopreis für Mengen von 500 st - 0.65 EUR
3285 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
01500274Z | Buchse; 5x20mm; auf Kabel; Imax: 10A; Kontakte: Messing; UL94V-0
Buchse; 5x20mm; auf Kabel; Imax: 10A; Kontakte: Messing; UL94V-0
Kennzeichnung des Herstellers: 01500274Z
Hersteller: LITTELFUSE
Nettopreis für Mengen von 1 st - 2.68 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 2.68 EUR
Nettopreis für Mengen von 10 st - 2.49 EURBruttopreis für Mengen von 10 st - 2.49 EUR
Nettopreis für Mengen von 25 st - 2.39 EURBruttopreis für Mengen von 25 st - 2.39 EUR
1662 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
R3-64 | Buchse; 6,3x30mm,6,3x32mm; auf Kabel; Imax: 10A; Kontakte: Messing
Buchse; 6,3x30mm,6,3x32mm; auf Kabel; Imax: 10A; Kontakte: Messing
Kennzeichnung des Herstellers: R3-64
Hersteller: SCI
Nettopreis für Mengen von 1 st - 1.05 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 1.05 EUR
Nettopreis für Mengen von 5 st - 0.96 EURBruttopreis für Mengen von 5 st - 0.96 EUR
Nettopreis für Mengen von 20 st - 0.80 EURBruttopreis für Mengen von 20 st - 0.80 EUR
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.69 EURBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.69 EUR
Nettopreis für Mengen von 500 st - 0.58 EURBruttopreis für Mengen von 500 st - 0.58 EUR
1822 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
8601.2000 | Buchse; 5x20mm; auf Kabel; UNenn: 32V; Kontakte: Bronze; verzinnt
Buchse; 5x20mm; auf Kabel; UNenn: 32V; Kontakte: Bronze; verzinnt
Kennzeichnung des Herstellers: 8601.2000
Hersteller: SCHURTER
Nettopreis für Mengen von 1 st - 1.95 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 1.95 EUR
Nettopreis für Mengen von 5 st - 1.22 EURBruttopreis für Mengen von 5 st - 1.22 EUR
Nettopreis für Mengen von 10 st - 1.15 EURBruttopreis für Mengen von 10 st - 1.15 EUR
Nettopreis für Mengen von 20 st - 1.08 EURBruttopreis für Mengen von 20 st - 1.08 EUR
Nettopreis für Mengen von 50 st - 1.01 EURBruttopreis für Mengen von 50 st - 1.01 EUR
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.97 EURBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.97 EUR
Nettopreis für Mengen von 200 st - 0.93 EURBruttopreis für Mengen von 200 st - 0.93 EUR
Nettopreis für Mengen von 250 st - 0.92 EURBruttopreis für Mengen von 250 st - 0.92 EUR
Nettopreis für Mengen von 500 st - 0.89 EURBruttopreis für Mengen von 500 st - 0.89 EUR
Nettopreis für Mengen von 1000 st - 0.86 EURBruttopreis für Mengen von 1000 st - 0.86 EUR
3561 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
01500322H | Buchse; 6,3x32mm; THT; Imax: 15A; UNenn: 500V; Ausg: Leitungen
Buchse; 6,3x32mm; THT; Imax: 15A; UNenn: 500V; Ausg: Leitungen
Kennzeichnung des Herstellers: 01500322H
Hersteller: LITTELFUSE
Nettopreis für Mengen von 1 st - 6.31 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 6.31 EUR
Nettopreis für Mengen von 2 st - 5.87 EURBruttopreis für Mengen von 2 st - 5.87 EUR
Nettopreis für Mengen von 5 st - 4.99 EURBruttopreis für Mengen von 5 st - 4.99 EUR
Nettopreis für Mengen von 10 st - 4.68 EURBruttopreis für Mengen von 10 st - 4.68 EUR
788 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
121710 | Buchse; 5x20mm,6,3x32mm; Imax: 6,3A; Ausg: Schraubanschlüsse; IP20
Buchse; 5x20mm,6,3x32mm; Imax: 6,3A; Ausg: Schraubanschlüsse; IP20
Kennzeichnung des Herstellers: 121710
Hersteller: ESKA
Nettopreis für Mengen von 1 st - 1.23 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 1.23 EUR
Nettopreis für Mengen von 20 st - 1.13 EURBruttopreis für Mengen von 20 st - 1.13 EUR
Nettopreis für Mengen von 100 st - 1.00 EURBruttopreis für Mengen von 100 st - 1.00 EUR
Nettopreis für Mengen von 200 st - 0.85 EURBruttopreis für Mengen von 200 st - 0.85 EUR
Nettopreis für Mengen von 1000 st - 0.76 EURBruttopreis für Mengen von 1000 st - 0.76 EUR
1994 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Schwer erhältliches Produkt
01500274LXN | Buchse; 5x20mm; Imax: 5A; UNenn: 350V; Ausg: Leitungen; -40÷80°C
Buchse; 5x20mm; Imax: 5A; UNenn: 350V; Ausg: Leitungen; -40÷80°C
Kennzeichnung des Herstellers: 01500274LXN
Hersteller: LITTELFUSE
Nettopreis für Mengen von 1 st - 3.32 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 3.32 EUR
Nettopreis für Mengen von 5 st - 2.80 EURBruttopreis für Mengen von 5 st - 2.80 EUR
Nettopreis für Mengen von 10 st - 2.61 EURBruttopreis für Mengen von 10 st - 2.61 EUR
Nettopreis für Mengen von 20 st - 2.45 EURBruttopreis für Mengen von 20 st - 2.45 EUR
Nettopreis für Mengen von 40 st - 2.36 EURBruttopreis für Mengen von 40 st - 2.36 EUR
217 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
R3-32B2 | Buchse; 6,3x30mm,6,3x32mm; auf Kabel; Imax: 15A; Kontakte: Messing
Buchse; 6,3x30mm,6,3x32mm; auf Kabel; Imax: 15A; Kontakte: Messing
Kennzeichnung des Herstellers: R3-32B2
Hersteller: SCI
Nettopreis für Mengen von 1 st - 1.16 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 1.16 EUR
Nettopreis für Mengen von 5 st - 0.92 EURBruttopreis für Mengen von 5 st - 0.92 EUR
Nettopreis für Mengen von 20 st - 0.72 EURBruttopreis für Mengen von 20 st - 0.72 EUR
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.60 EURBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.60 EUR
Nettopreis für Mengen von 500 st - 0.48 EURBruttopreis für Mengen von 500 st - 0.48 EUR
1952 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
121720 | Buchse; 5x20mm,6,3x32mm; Imax: 6,3A; Ausg: Leitungen; -30÷85°C
Buchse; 5x20mm,6,3x32mm; Imax: 6,3A; Ausg: Leitungen; -30÷85°C
Kennzeichnung des Herstellers: 121720
Hersteller: ESKA
Nettopreis für Mengen von 1 st - 1.48 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 1.48 EUR
Nettopreis für Mengen von 20 st - 1.38 EURBruttopreis für Mengen von 20 st - 1.38 EUR
Nettopreis für Mengen von 100 st - 1.20 EURBruttopreis für Mengen von 100 st - 1.20 EUR
Nettopreis für Mengen von 200 st - 1.03 EURBruttopreis für Mengen von 200 st - 1.03 EUR
Nettopreis für Mengen von 1000 st - 0.91 EURBruttopreis für Mengen von 1000 st - 0.91 EUR
1293 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Schwer erhältliches Produkt
FX0180 | Buchse; 6,3x32mm; auf Kabel; Imax: 10A; UNenn: 50V; -20÷90°C
Buchse; 6,3x32mm; auf Kabel; Imax: 10A; UNenn: 50V; -20÷90°C
Kennzeichnung des Herstellers: FX0180
Hersteller: BULGIN
Nettopreis für Mengen von 1 st - 6.37 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 6.37 EUR
Nettopreis für Mengen von 5 st - 5.43 EURBruttopreis für Mengen von 5 st - 5.43 EUR
Nettopreis für Mengen von 10 st - 4.77 EURBruttopreis für Mengen von 10 st - 4.77 EUR
Nettopreis für Mengen von 25 st - 3.86 EURBruttopreis für Mengen von 25 st - 3.86 EUR
Nettopreis für Mengen von 50 st - 3.21 EURBruttopreis für Mengen von 50 st - 3.21 EUR
Nettopreis für Mengen von 100 st - 3.11 EURBruttopreis für Mengen von 100 st - 3.11 EUR
554 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
FX0180/BK | Buchse; 6,3x32mm; auf Kabel; Imax: 10A; UNenn: 50V; -20÷90°C
Buchse; 6,3x32mm; auf Kabel; Imax: 10A; UNenn: 50V; -20÷90°C
Kennzeichnung des Herstellers: FX0180/BK
Hersteller: BULGIN
Nettopreis für Mengen von 1 st - 6.58 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 6.58 EUR
Nettopreis für Mengen von 5 st - 5.90 EURBruttopreis für Mengen von 5 st - 5.90 EUR
Nettopreis für Mengen von 10 st - 5.43 EURBruttopreis für Mengen von 10 st - 5.43 EUR
Nettopreis für Mengen von 25 st - 4.71 EURBruttopreis für Mengen von 25 st - 4.71 EUR
Nettopreis für Mengen von 50 st - 4.09 EURBruttopreis für Mengen von 50 st - 4.09 EUR
Nettopreis für Mengen von 75 st - 3.92 EURBruttopreis für Mengen von 75 st - 3.92 EUR
Nettopreis für Mengen von 100 st - 3.71 EURBruttopreis für Mengen von 100 st - 3.71 EUR
Nettopreis für Mengen von 125 st - 3.62 EURBruttopreis für Mengen von 125 st - 3.62 EUR
Nettopreis für Mengen von 250 st - 3.49 EURBruttopreis für Mengen von 250 st - 3.49 EUR
304 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
LPC-24B-12R | Buchse; 5x20mm; Imax: 20A; Kontakte: Messing; vernickelt; 12AWG
Buchse; 5x20mm; Imax: 20A; Kontakte: Messing; vernickelt; 12AWG
Kennzeichnung des Herstellers: LPC-24B-12R
Hersteller: OPTIFUSE
Nettopreis für Mengen von 1 st - 4.15 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 4.15 EUR
Nettopreis für Mengen von 20 st - 3.74 EURBruttopreis für Mengen von 20 st - 3.74 EUR
Nettopreis für Mengen von 50 st - 2.94 EURBruttopreis für Mengen von 50 st - 2.94 EUR
Nettopreis für Mengen von 100 st - 2.54 EURBruttopreis für Mengen von 100 st - 2.54 EUR
Nettopreis für Mengen von 200 st - 2.41 EURBruttopreis für Mengen von 200 st - 2.41 EUR
906 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
120100 | Buchse; 6,3x32mm; Imax: 16A; Kontakte: Messing; vernickelt; 250VAC
Buchse; 6,3x32mm; Imax: 16A; Kontakte: Messing; vernickelt; 250VAC
Kennzeichnung des Herstellers: 120100
Hersteller: ESKA
Nettopreis für Mengen von 10 st - 0.06 EURBruttopreis für Mengen von 10 st - 0.06 EUR
Nettopreis für Mengen von 20 st - 0.06 EURBruttopreis für Mengen von 20 st - 0.06 EUR
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.05 EURBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.05 EUR
Nettopreis für Mengen von 200 st - 0.04 EURBruttopreis für Mengen von 200 st - 0.04 EUR
Nettopreis für Mengen von 1000 st - 0.04 EURBruttopreis für Mengen von 1000 st - 0.04 EUR
920 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 10)
Schwer erhältliches Produkt
01500603Z | Buchse; 6,3x32mm; auf Kabel; Imax: 20A; Ausg: Leitungen; -40÷85°C
Buchse; 6,3x32mm; auf Kabel; Imax: 20A; Ausg: Leitungen; -40÷85°C
Kennzeichnung des Herstellers: 01500603Z
Hersteller: LITTELFUSE
Nettopreis für Mengen von 1 st - 9.26 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 9.26 EUR
Nettopreis für Mengen von 5 st - 8.75 EURBruttopreis für Mengen von 5 st - 8.75 EUR
267 auf Lager bei TME