+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Dezibel (dB) ist eine logarithmische Einheit zur Darstellung des Verhältnisses zweier Größen derselben physikalischen Art, meist Leistung, Spannung, Schallintensität oder Signalpegel. Es handelt sich um eine relative Skala, die sich nicht auf absolute Werte, sondern auf das Verhältnis zwischen zwei Größen bezieht. Der Dezibelwert wird anhand des Zehnerlogarithmus berechnet, was eine kompakte und übersichtliche Darstellung großer Wertebereiche ermöglicht.
In der Elektrotechnik und Akustik erleichtert der Dezibel die Analyse von Phänomenen, bei denen Wertänderungen nichtlinear oder schwer in linearen Einheiten darstellbar sind. Er vereinfacht den Vergleich von Signalpegeln in elektronischen Systemen, die Bewertung der Datenübertragungsqualität, die Dämpfung in Signalwegen sowie die Effizienz von Verstärkern. Bei energiebasierten Größen wie Leistung entspricht eine Änderung um 3 dB etwa einer Verdopplung, während bei Spannung oder Stromstärke eine Änderung um 6 dB dem gleichen Verhältnis entspricht.
Im akustischen Kontext wird der Dezibel zur Beschreibung der vom Menschen wahrgenommenen Schallintensität verwendet und bezieht sich auf einen festgelegten Referenzpegel, was eine präzise Bestimmung von Lärmpegeln, Audiosignalen oder der akustischen Qualität von Räumen ermöglicht. Obwohl der Dezibel nicht Teil des SI-Einheitensystems ist, wird er in der technischen Praxis weit verbreitet verwendet, sowohl in Labor- und Messanwendungen als auch in der Dokumentation elektronischer Geräte und Kommunikationssysteme.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.