+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Elektrische Ladung ist eine fundamentale physikalische Eigenschaft der Materie, die ihre Fähigkeit bestimmt, über elektrostatische und elektromagnetische Kräfte zu wechselwirken. Sie ist eines der grundlegenden Konzepte der klassischen und Quantenphysik, bildet die Quelle des elektrischen Feldes und definiert die Stärke der Wechselwirkungen zwischen Teilchen. Im SI-System wird elektrische Ladung in Coulomb (C) gemessen, wobei die kleinste unteilbare Ladungseinheit die Elementarladung ist, die von Teilchen wie Elektronen (negative Ladung) und Protonen (positive Ladung) getragen wird.
In der Natur treten Ladungen in zwei Formen auf: positiv und negativ. Körper mit entgegengesetzten Ladungen ziehen sich an, während solche mit gleichen Ladungen sich abstoßen. Diese Phänomene werden durch das Coulombsche Gesetz beschrieben, das die Grundlage für die Analyse elektrostatischer Kräfte zwischen Objekten bildet. Die elektrische Ladung ist eine erhaltene Größe, was bedeutet, dass die Summe aller Ladungen in einem abgeschlossenen System konstant bleibt, unabhängig von physikalischen oder chemischen Prozessen.
Auf mikroskopischer Ebene ist die Ladung Träger von Informationen über elektromagnetische Wechselwirkungen und beteiligt sich an Prozessen wie Leitung, Ionisation und Rekombination. In elektrischen Leitern, wie Metallen, können sich freie Ladungsträger (meist Elektronen) unter Einfluss eines elektrischen Feldes bewegen, was zum elektrischen Strom führt. In Isolatoren ist die Bewegung der Ladungen stark eingeschränkt, was deren Einsatz zur Trennung von Stromkreisen und zur Verhinderung unerwünschter Stromflüsse ermöglicht.
Phänomene, die mit elektrischer Ladung verbunden sind, spielen eine zentrale Rolle im Betrieb elektronischer Schaltungen, Messgeräte, Energiesysteme und Signalverarbeitungstechnologien. Ihre Anwesenheit und Verteilung beeinflussen das elektrische Feld und das elektrische Potenzial, und in der elektromagnetischen Dynamik auch die Entstehung des Magnetfelds. In der Quantenphysik ist die Ladung ebenfalls ein charakteristisches Merkmal elementarer Teilchen, das deren Verhalten in externen Feldern und ihre Wechselwirkungen mit anderen Teilchen bestimmt.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.