+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Cache (Zwischenspeicher) ist ein schneller Halbleiterspeicher mit begrenzter Kapazität, der zur temporären Speicherung häufig verwendeter Daten und Befehle verwendet wird, um die Effizienz der Zentraleinheit (CPU) eines Computers zu erhöhen. Ihr Hauptziel ist die Verringerung der Verzögerungen, die durch den Zugriff auf langsameren Hauptspeicher (RAM) oder andere Datenquellen wie Massenspeicher entstehen. Aufgrund ihrer physischen Nähe zum Prozessor und der wesentlich kürzeren Zugriffszeit ermöglicht die Cache-Speicherung eine schnellere Informationsverarbeitung und reduziert das sogenannte Flaschenhals-Problem in Computersystemen.
Die Funktionsweise des Cache basiert auf dem Prinzip der Lokalität von Referenzen – zeitlich und räumlich. Zeitliche Lokalität bedeutet, dass einmal verwendete Daten in naher Zukunft erneut verwendet werden, während räumliche Lokalität besagt, dass benachbarte Datenbereiche wahrscheinlich ebenfalls benötigt werden. Basierend auf diesen Annahmen implementieren Cache-Systeme prädiktive Algorithmen, die entscheiden, welche Daten gespeichert und welche entfernt werden, um Platz für neue zu schaffen.
Cache-Speicher wird in verschiedenen Ebenen organisiert – üblicherweise unterscheidet man L1 (am nächsten am Kern, kleinste und schnellste), L2 (größer, aber langsamer) und L3 (gemeinsam von mehreren Kernen genutzt, größte Kapazität und langsamste unter den Caches). Diese Ebenen arbeiten hierarchisch zusammen und ermöglichen einen effizienten Datenfluss zwischen Prozessor und den übrigen Systemkomponenten. Bei einem Cache-Miss, also wenn die Daten nicht im Cache vorhanden sind, muss der Prozessor auf eine niedrigere Ebene oder den RAM zugreifen, was mit höheren Verzögerungen verbunden ist.
Cache spielt eine Schlüsselrolle bei der Leistungsfähigkeit von Computersystemen, Mikroprozessoren, Controllern und eingebetteten Geräten. Moderne Prozessorarchitekturen integrieren fortgeschrittene Cache-Management-Mechanismen, einschließlich Data-Prefetching, Kohärenzmechanismen und Ersetzungsstrategien, die darauf abzielen, Cache-Hits zu maximieren und die Zugriffszeit zu minimieren. In bestimmten Anwendungen wie Servern, Echtzeitsystemen oder der Grafikverarbeitung ist die Cache-Optimierung ein wesentlicher Aspekt des Systemdesigns.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.