+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Kapazität ist eine physikalische Größe, die die Fähigkeit eines Systems beschreibt, elektrische Ladung bei angelegter Spannung zu speichern. In der Elektrotechnik und Elektronik bezieht sich der Begriff meist auf die Eigenschaften von Kondensatoren, die Energie in einem elektrischen Feld speichern, das zwischen zwei leitfähigen Platten besteht, die durch ein Dielektrikum getrennt sind. Die Kapazität gibt an, wie viele Ladungseinheiten auf den Kondensatorplatten pro Volt Spannungsdifferenz gespeichert werden können und wird in Farad (F) gemessen.
Mathematisch wird die Kapazität (C) als das Verhältnis der elektrischen Ladung (Q) zur Spannung (U) definiert, was bedeutet, dass eine größere Kapazität mehr Ladung bei derselben Spannung speichern kann. In der Praxis werden häufig kleinere Einheiten wie Mikrofarad, Nanofarad und Pikofarad verwendet, da ein Farad für typische elektronische Anwendungen sehr groß ist. Der Wert der Kapazität hängt von der Geometrie der Leiter, der Art und Dicke des Dielektrikums sowie den Materialeigenschaften ab.
Die Kapazität spielt eine wesentliche Rolle in Filter-, Oszillator-, Spannungswandler-, Speicher- und Signalübertragungssystemen sowie in Überspannungsschutzschaltungen. In Wechselstromkreisen beeinflusst sie die kapazitive Reaktanz, also die Eigenschaft, Änderungen der Spannung entgegenzuwirken, was zur Steuerung von Frequenz- und Phasencharakteristiken von Signalen genutzt wird. Kapazitive Effekte treten auch zwischen beliebigen Leitern auf, die durch ein Dielektrikum getrennt sind, weshalb sie auch bei der Analyse parasitärer Parameter von elektronischen Schaltungen von Bedeutung sind, die deren ordnungsgemäße Funktion beeinflussen können.
Im weiteren physikalischen Kontext kann sich die elektrische Kapazität auch auf einzelne Leiter gegenüber ihrer Umgebung oder auf verteilte Systeme beziehen, in denen das Potential- und das elektrische Feldverteilung räumlich komplex sind. Ein genaues Verständnis des Kapazitätsbegriffs ist sowohl für das Design elektronischer Schaltungen als auch für die Analyse elektromagnetischer Phänomene entscheidend.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.