+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Volt (V) - Definition

Volt (V) ist die SI-Einheit für elektrische Spannung, Potenzialdifferenz und elektromotorische Kraft. Ein Volt wird definiert als die elektrische Potenzialdifferenz zwischen zwei Punkten eines Leiters, bei der ein Strom von einem Ampere eine Leistung von einem Watt erzeugt. Allgemein beschreibt das Volt die Fähigkeit eines elektrischen Feldes, Arbeit an einer Ladung zu verrichten – je höher die Spannung, desto mehr Energie wird pro Ladungseinheit übertragen.

Das Konzept der Spannung ist von grundlegender Bedeutung in der Energietechnik, Elektronik und Feldphysik. Praktisch ausgedrückt, stellt die elektrische Spannung die „Antriebskraft“ dar, die den Stromfluss in Schaltkreisen ermöglicht. Sie kann von elektrochemischen Quellen (z. B. Batterien), elektromagnetischen Generatoren (Generatoren, Transformatoren) oder piezoelektrischen Elementen erzeugt werden. Das Volt ist eine abgeleitete Einheit, definiert als Joule pro Coulomb (J/C), was die Spannung mit der Arbeit des elektrischen Feldes an einer Ladungseinheit verbindet.

Das Volt wurde zu Ehren des italienischen Physikers Alessandro Volta benannt, Erfinder der ersten elektrochemischen Zelle. In technischen Anwendungen ist die Spannung ein entscheidender Parameter bei der Auslegung von Stromversorgungs-, Übertragungs- und Signalsystemen. Typische Spannungswerte variieren je nach Anwendung – von einigen Millivolt in Sensorsystemen bis zu mehreren Hundert Kilovolt in Hochspannungsnetzen.

In Gleichstromkreisen beschreibt die Spannung eine konstante Potenzialdifferenz zwischen zwei Punkten, während in Wechselstromkreisen der Effektivwert und der zeitliche Verlauf berücksichtigt werden. Für elektronische Geräte bestimmt die Spannung nicht nur die korrekte Funktion, sondern auch die Betriebssicherheit. Das Volt als Messeinheit ist weit verbreitet in Messgeräten, technischer Dokumentation und internationalen Normen.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH