+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Absoluter Nullpunkt ist die niedrigstmögliche Temperatur in der Natur, bei der die Teilchen der Materie den minimal möglichen Energiezustand erreichen und jede thermische Bewegung im klassischen Sinn zum Erliegen kommt. Auf der Kelvin-Skala entspricht dies dem Wert von 0 K, was –273,15 °C auf der Celsius-Skala entspricht. Diese Temperatur bildet die untere Grenze der absoluten Temperaturskala und dient als Referenzpunkt in vielen Bereichen der Physik, einschließlich Thermodynamik, Kryotechnik und Festkörperphysik.
Nach den Prinzipien der klassischen Mechanik nimmt bei Annäherung an den absoluten Nullpunkt die Schwingungsbewegung der Atome und Moleküle in Substanzen ab, was zum Erreichen des Zustands minimaler innerer Energie führt. Gemäß der Quantenmechanik besitzen die Teilchen jedoch selbst unter diesen extremen Bedingungen die sogenannte Nullpunktsenergie, die sich aus der Heisenbergschen Unschärferelation ergibt, weshalb ein vollständiges „Einfrieren“ der Materie nicht möglich ist.
Der absolute Nullpunkt ist praktisch nicht erreichbar, doch moderne experimentelle Technologien erlauben das Abkühlen physikalischer Systeme auf Bruchteile von Nanokelvin oberhalb dieser Grenze. Unter solchen Bedingungen treten makroskopische Quanteneffekte auf, wie die Bose-Einstein-Kondensation oder Supraleitung, bei denen sich Teilchen kollektiv als homogene Systeme mit genau definierten Eigenschaften verhalten.
Aus thermodynamischer Sicht ist der absolute Nullpunkt mit dem dritten Hauptsatz der Thermodynamik verbunden, wonach die Entropie eines perfekten Kristalls mit Annäherung an die absolute Nulltemperatur gegen null strebt. Dieses Konzept spielt eine grundlegende Rolle bei der Definition von Temperatureinheiten sowie bei der Beschreibung von Energieprozessen und Materialeigenschaften bei extrem niedrigen Temperaturen. Das absolute Null ist zudem der Punkt, an dem verschiedene Temperaturskalen wie Kelvin und Rankine den Wert Null annehmen und somit die universelle Basis der Wärmemessung bilden.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.