+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Diamagnetismus - Definition

Der Diamagnetismus ist eines der grundlegenden magnetischen Phänomene, bei dem ein Stoff ein schwaches Magnetfeld erzeugt, das dem äußeren Magnetfeld, in dem sich der Stoff befindet, entgegengesetzt ist. Es handelt sich um einen Effekt, der sich aus den Orbital- und Spin-Wechselwirkungen der Elektronen in den Atomen eines Stoffes ergibt, unabhängig vom Vorhandensein permanenter magnetischer Momente.

Im Gegensatz zu Ferromagneten oder Paramagneten haben die Atome diamagnetischer Stoffe im Grundzustand keine unkompensierten magnetischen Momente. Unter dem Einfluss eines äußeren Magnetfeldes ändert sich jedoch die Bahn der Elektronenbewegung, was nach der Lenz'schen Regel zu einem gegenläufigen Magnetfeld führt. Dies führt dazu, dass sich das Material von der Quelle des Magnetfeldes abstößt.

Ein charakteristisches Merkmal der Diamagnetik ist eine negative magnetische Suszeptibilität, die in der Regel einen sehr kleinen Wert hat und nicht von der Temperatur abhängt. Dieses Phänomen tritt bei allen Stoffen auf, wird aber in den meisten Fällen durch stärkere paramagnetische oder ferromagnetische Effekte überdeckt. Ausnahmen sind Materialien, bei denen der Diamagnetismus dominiert, wie Bismut, Kupfer, Wasser oder Blei.

Das Phänomen des Diamagnetismus ist von praktischer Bedeutung, u. a. für Magnetschwebetechniken, präzise Magnetfeldmessungen und für die Beschreibung der Eigenschaften von Materialien, die in der Supraleitung verwendet werden. Bei Supraleitern vom Typ I tritt der Diamagnetismus in Form einer vollständigen Verdrängung des Magnetfeldes aus dem Inneren des Materials auf, was als Meissner-Effekt bekannt ist.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH