+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Elektroskop - Definition

Das Elektroskop ist ein einfaches Gerät zum Nachweis elektrostatischer Aufladung und zur Beobachtung von Phänomenen im Zusammenhang mit statischer Elektrizität . Seine Funktionsweise beruht auf dem Prinzip der gegenseitigen Abstoßung eindimensionaler Ladungen, wodurch das Vorhandensein und die relative Größe der Elektrifizierung eines bestimmten Körpers sichtbar gemacht werden kann. Elektroskope werden hauptsächlich für Lehr- und Versuchszwecke eingesetzt, insbesondere für die Vermittlung der Grundlagen der Elektrostatik.

Der klassische Aufbau eines Elektroskops besteht aus einem Metallstab, an dessen Ende sich eine Platte oder eine Kugel befindet, an der zwei dünne Metallblätter (in der Regel aus Gold oder Aluminium) befestigt sind, die in einer Abschirmung untergebracht sind, um sie vor Luft zu schützen. Im ungeladenen Zustand haften die Streifen aneinander, aber wenn eine Ladung angelegt wird, laufen sie aufgrund der elektrostatischen Abstoßungskräfte auseinander. Der Winkel, in dem die Blätter auseinanderlaufen, hängt von der Ladungsmenge ab, die sich angesammelt hat, obwohl das Elektroskop keine exakte Messung der Ladung, sondern nur eine qualitative Bewertung ermöglicht.

Es gibt auch Versionen von Elektroskopen mit einer Nadel, die sich aufgrund eines Potenzialunterschieds dreht und genauere Beobachtungen ermöglicht. Moderne Versionen verwenden manchmal elektronische Komponenten, um elektrostatische Effekte zu erkennen und zu verstärken, aber das Funktionsprinzip bleibt unverändert.

Elektroskope reagieren empfindlich auf Umwelteinflüsse, einschließlich der Luftfeuchtigkeit, die die Entladung der angesammelten Ladungen beeinträchtigen kann. Aus diesem Grund funktioniert das Gerät am besten unter trockenen Laborbedingungen. In der Vergangenheit spielten Elektroskope auch eine wichtige Rolle bei der Untersuchung ionisierender Strahlung, da sie als Detektoren die Ionisierung der Luft aufspürten, die zu einem allmählichen Blattfall führte, bevor sie durch präzisere Messgeräte ersetzt wurden.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH