+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Der EROEI-Wert (Energy Return on Energy Invested) oder Energierendite (Energy Return on Energy Invested, EROEI) ist ein Maß für die Energieeffizienz eines bestimmten Energiegewinnungsverfahrens. Der EROEI-Wert ist definiert als das Verhältnis zwischen der Menge an Nutzenergie, die aus einer bestimmten Quelle gewonnen wird, und der Gesamtenergie, die über den gesamten Zyklus der Gewinnung, Verarbeitung, des Transports und der Verteilung dieser Energie verbraucht wird. Ein hoher EROEI-Wert bedeutet, dass eine bestimmte Energietechnologie einen erheblichen Energieüberschuss im Vergleich zu der für ihren Betrieb erforderlichen Energie liefert, was sie nachhaltiger und wirtschaftlich rentabler macht.
Bei der EROEI-Analyse wird nicht nur die Energie berücksichtigt, die direkt im Betrieb verbraucht wird (z. B. Ölförderung, Windparkbetrieb), sondern auch indirekt - beim Bau der Infrastruktur, bei der Materialproduktion, beim Betrieb von Nebenanlagen und bei logistischen Prozessen.
Die EROEI-Werte variieren je nach Energieträger stark. Traditionelle fossile Brennstoffe wie Öl hatten in der Vergangenheit hohe Koeffizienten, die jedoch aufgrund der gestiegenen Kosten für die Ausbeutung schwer zugänglicher Vorkommen im Laufe der Zeit abnehmen. Im Gegensatz dazu weisen [erneuerbare Energiequellen](/ch/news/library-articles/page/69326 /) wie Photovoltaik und Wind einen steigenden EROEI auf, da die Technologie voranschreitet und die Produktionsprozesse optimiert werden.
Der EROEI ist von entscheidender Bedeutung für energiepolitische Analysen, für die Beurteilung der langfristigen Nachhaltigkeit der Energiewirtschaft und für die Bewertung der Grenzen des auf Energieressourcen basierenden Wirtschaftswachstums. Ein niedriger EROEI kann bedeuten, dass ein Energieprozess zwar technisch machbar ist, aber aus einer Nettoenergieperspektive nicht rentabel ist.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.