+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
FDM (Frequency Division Multiplexing) ist eine Technik zur Multiplexierung von Übertragungskanälen, bei der mehrere Informationssignale gleichzeitig über ein gemeinsames Übertragungsmedium übertragen werden, wobei jedes Signal ein anderes, sich nicht überschneidendes Frequenzband belegt. Dadurch können mehrere unabhängige Datenströme parallel über ein einziges Kabel, eine optische Verbindung oder ein Funkband übertragen werden, ohne dass es zu Interferenzen zwischen ihnen kommt.
In einem FDM-System moduliert jeder Informationskanal seine eigene Trägerwelle, deren Mittenfrequenz sich von den anderen unterscheidet. Die so erhaltenen Signale werden summiert und über ein gemeinsames Medium übertragen und schließlich empfangen und mit Hilfe von Frequenzfiltern oder Demultiplexern getrennt. Ein angemessener Abstand zwischen den Kanälen, Frequenzwächter genannt, verhindert Interferenzen zwischen den Signalen.
FDM wird in vielen analogen und digitalen Übertragungstechnologien eingesetzt, darunter klassische Telefonsysteme, Rundfunk und Fernsehen, Glasfaserverbindungen (in der WDM-Version - Wavelength Division Multiplexing), Satellitenübertragung und Funkkommunikation. In Telekommunikationsnetzen ermöglicht es eine effiziente Nutzung der verfügbaren Bandbreite und die gleichzeitige Bedienung mehrerer Nutzer, ohne dass eine zeitliche Aufteilung der Übertragung erforderlich ist.
Aus technischer Sicht hängt die Wirksamkeit von FDM von der Präzision der Filterung, der Stabilität der Trägerfrequenzen und der Widerstandsfähigkeit gegenüber Interkanalstörungen ab. Im Vergleich zum Zeitmultiplexverfahren (TDM) ermöglicht FDM eine kontinuierliche Datenübertragung, ohne dass eine Synchronisierung Zeit erforderlich ist, was besonders bei Anwendungen wichtig ist, die einen konstanten Informationsstrom erfordern, wie z. B. bei der Sprach- oder Videoübertragung. Die heutigen FDM-Systeme werden zunehmend digital mit DSP-Techniken realisiert, was ihre Flexibilität, Qualität und Robustheit gegenüber Störungen erhöht.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.