+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
**Unter Datenkompression versteht man die Umwandlung von Informationen in eine Form, die im Speicher oder bei der Übertragung weniger Platz beansprucht, aber dennoch in der Lage ist, die Daten in ihrer ursprünglichen oder ungefähren Form wiederzugeben. Ziel der Komprimierung ist die Verringerung des Datenvolumens bei gleichzeitiger Beibehaltung der Nutzbarkeit, was zu einer Platzersparnis in Speichersystemen und einer höheren Effizienz bei der Übertragung von Informationen über Kommunikationsverbindungen führt.
Je nach den Anforderungen an die Datentreue gibt es zwei grundlegende Arten der Komprimierung: verlustfreie und verlustbehaftete. Die verlustfreie Komprimierung ermöglicht die vollständige Wiederherstellung der ursprünglichen Daten nach der Dekomprimierung, ohne dass der Inhalt verändert wird. Sie wird überall dort eingesetzt, wo die Datenintegrität von entscheidender Bedeutung ist, wie z. B. bei Textdokumenten, ausführbaren Dateien, Archiven, wissenschaftlichen Daten oder der Übertragung von Messsignalen. Die verlustbehaftete Komprimierung ermöglicht eine wesentlich stärkere Verkleinerung auf Kosten eines teilweisen Informationsverlusts, der in der Regel so groß ist, dass er für den Benutzer unsichtbar oder unhörbar ist. Sie wird häufig bei der Kodierung von Bildern, Ton und Video verwendet, wo eine vollständige Übereinstimmung mit dem Original nicht immer erforderlich ist.
Die Komprimierung basiert auf der Identifizierung und Beseitigung von Redundanzen, d. h. sich wiederholenden oder vorhersehbaren Datenelementen, und deren Darstellung in einer kompakteren Form. Komprimierungstechniken können statistische Modelle, Entropiekodierung, prädiktive Algorithmen, Signaltransformationen und Methoden zur Kontextanalyse oder für räumliche und zeitliche Korrelationen nutzen.
In den Ingenieurwissenschaften und der Informatik ist die Datenkompression ein unverzichtbares Element bei der Entwicklung von Informations-, Netz-, Multimedia- und eingebetteten Systemen. Die Wirksamkeit eines Komprimierungsalgorithmus wird anhand des Reduktionsgrads, der Arbeitsgeschwindigkeit und der Rechenkomplexität beurteilt, die an die Besonderheiten der Daten und die Grenzen der Hardwareumgebung angepasst werden müssen. In der Praxis werden je nach Art der Daten, den Systemanforderungen und den verfügbaren Ressourcen unterschiedliche Kodierungsstrategien verwendet.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.