+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Die Phasenmodulation (PM) ist eine analoge Modulationstechnik, bei der die Phase der Trägerwelle in Abhängigkeit vom Augenblickswert des Informationssignals verändert wird. Im Gegensatz zur Amplitudenmodulation oder Frequenzmodulation bleiben hier die Amplitude und die Frequenz der Trägerwelle konstant, und die Information wird durch Änderungen der Phase übertragen. Die Phasenmodulation steht in direktem Zusammenhang mit der Frequenzmodulation - beide werden als Winkelmodulation kategorisiert, da sie auf Änderungen der Parameter beruhen, die mit dem Phasenwinkel der Trägerwelle zusammenhängen.
In Kommunikationssystemen ermöglicht die Phasenmodulation die Übertragung von Daten über große Entfernungen mit hoher Störfestigkeit, insbesondere gegenüber Störungen, die die Amplitude des Signals beeinflussen. Ihre Wirksamkeit hängt jedoch von der genauen Synchronisierung des Empfängers mit der Phase des übertragenen Signals ab, was besondere Anforderungen an die Demodulationsschaltungen stellt. Die Phasenmodulation ist die Grundlage vieler moderner digitaler Übertragungsverfahren, wie phase-shift-keying, bei denen diskreten Phasenänderungen bestimmte Bitwerte zugeordnet werden.
PM wird sowohl bei der analogen als auch bei der digitalen Übertragung eingesetzt, insbesondere dort, wo es darauf ankommt, die spektrale Effizienz zu erhöhen und die Auswirkungen von Rauschen zu minimieren. In der Digitaltechnik ermöglicht diese Modulation die Implementierung komplexer Kodierungsschemata, so dass mehr Informationen im gleichen Frequenzband übertragen werden können. Die Analyse und Implementierung von PM erfordert Kenntnisse der Signaltheorie, der Fourier-Transformation und der Bandpassfilterung, da phasenmodulierte Signale eine komplexe Spektralstruktur aufweisen und eine fortgeschrittene Verarbeitung im Empfangsweg erfordern.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.