+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Wirbelstrom - Definition

Der Eddy-Strom ist eine Art induzierter elektrischer Strom, der in leitenden Materialien aufgrund eines magnetischen Wechselfeldes entsteht, das das Volumen eines bestimmten Leiters durchquert. Nach dem Faradayschen Induktionsgesetz erzeugt die zeitliche Änderung des magnetischen Flusses elektromotorische Kräfte, die in einem geschlossenen Kreislauf oder einer Leiterstruktur zu einem zirkulierenden Strom elektrischer Ladungen führen. Diese Ströme haben die Form von rotierenden Strömen - daher ihr Name - und sind immer so gerichtet, dass sie der Änderung des Feldes, die sie verursacht hat, entgegenwirken (Lenzsche Regel).

Das Phänomen der Wirbelströme tritt in massiven, nicht isolierten Leitern wie Transformatorenkernen, Motoren, Metallgehäusen oder elektromagnetischen Bauteilen auf. Ihr Vorhandensein führt zu lokalen Energieverlusten in Form von Wärme, die zur Überhitzung von Bauteilen, zur Verringerung des Wirkungsgrads und zu Interferenzen mit elektromagnetischen Geräten führen können. Um diese unerwünschten Effekte zu minimieren, werden Techniken zur Verringerung ihrer Bildung eingesetzt, z. B. das Laminieren von Kernen, die Verwendung von pulverförmigen magnetischen Materialien oder die Gestaltung von Leitergeometrien zur Verringerung von Bereichen mit eingeschränktem Fluss.

Obwohl sie meist als Verlustquelle behandelt werden, können Wirbelströme auch nützlich sein. Ihr Vorhandensein wird in der berührungslosen Bremstechnik (z. B. elektromagnetische Bremsen), bei der Induktionserwärmung, bei der Erkennung von Materialfehlern und bei bildgebenden Verfahren und Leiterprüfungen - wie der Impedanztomographie oder der zerstörungsfreien Stromprüfung - genutzt. Ihre Intensität hängt von der Frequenz des Feldes, der elektrischen Leitfähigkeit des Materials und seiner geometrischen Größe ab.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH