+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Der Tripelpunkt ist ein genau definierter thermodynamischer Zustand eines Stoffes, in dem drei Materiephasen - fest, flüssig und gasförmig - gleichzeitig im Gleichgewicht sind. Er ist durch einen bestimmten Temperatur- und Druckwert definiert, der für den Stoff charakteristisch ist. Dieser Punkt ist ein grundlegender Bezugspunkt in der Thermodynamik und der physikalischen Technik, der u. a. bei präzisen Temperaturmessungen und bei der Kalibrierung von Messgeräten verwendet wird.
Der bekannteste Fall ist der Tripelpunkt von Wasser, der bei einer Temperatur von 0,01 °C (273,16 K) und einem Druck von 611,657 Pa auftritt. In diesem Zustand können Eis, flüssiges Wasser und Wasserdampf unter konstanten Bedingungen in einem dynamischen Gleichgewicht koexistieren. Aufgrund seiner Wiederholbarkeit und Eindeutigkeit war der Tripelpunkt von Wasser viele Jahre lang die Grundlage der Definition kelvin (K) im Internationalen Einheitensystem (SI), bevor 2019 eine neue Definition auf der Grundlage der Boltzmann-Konstante angenommen wurde.
Das Konzept des Tripelpunkts findet Anwendung bei der Analyse von Zustandsgleichungen von Stoffen und in Phasendiagrammen, wo es als Schnittpunkt der drei Linien des Phasengleichgewichts dargestellt wird. In der technischen und wissenschaftlichen Praxis ermöglicht er das Verständnis von Phasenübergängen und Stabilitätsbedingungen der verschiedenen Aggregatzustände. Die Kenntnis der Tripelpunkte für verschiedene Materialien ist wichtig für technologische Prozesse wie Raffination, Kryogenik, chemische Synthese oder die Kontrolle der Umweltbedingungen in Laborsystemen.
Bei komplexen Stoffen oder solchen, die extremen Druck- und Temperaturbedingungen ausgesetzt sind, kann es mehr als einen Tripelpunkt geben, und ihre Eigenschaften hängen vom Vorhandensein verschiedener kristalliner Strukturen oder Phasenmischungen ab. Die Analyse dieser Phänomene erfordert fortschrittliche thermodynamische Modelle und präzise experimentelle Methoden.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.