+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Gleichgewicht (in der Mechanik) ist der Zustand eines Körpers, in dem sich alle äußeren Kräfte und Momente, die auf diesen Körper wirken, die Waage halten, so dass das System keine Translations- oder Rotationsbeschleunigung erfährt. Im Kontext der Statik, einem Teilgebiet der klassischen Mechanik, ist die Bedingung des Gleichgewichts ein resultierender Kraftvektor von Null und ein resultierendes Kraftmoment von Null in Bezug auf einen beliebigen Bezugspunkt. Das Gleichgewicht kann statisch sein, wenn der Körper in Ruhe bleibt, oder dynamisch, wenn er sich in einer gleichmäßigen geradlinigen Bewegung bewegt, ohne seine räumliche Ausrichtung zu ändern.
Je nachdem, wie das System auf kleine Störungen reagiert, gibt es drei Grundtypen von Gleichgewichten: stabile, instabile und neutrale Gleichgewichte. Im stabilen Gleichgewicht kehrt der Körper nach Beendigung der Störung in seinen Ausgangszustand zurück, der in der Regel mit einem lokalen Minimum der potenziellen Energiefunktion des Systems verbunden ist. Ein instabiles Gleichgewicht liegt vor, wenn selbst eine kleine Störung dazu führt, dass sich das System dauerhaft vom Gleichgewicht entfernt. Inertes Gleichgewicht bedeutet dagegen, dass das System nach einer Störung einen neuen Gleichgewichtszustand einnimmt, ohne die Tendenz, zurückzukehren oder sich weiter zu entfernen.
Die Gleichgewichtsanalyse spielt eine wichtige Rolle bei der Konstruktion mechanischer Systeme, technischer Strukturen und dynamischer Systeme, um ihre Stabilität zu bewerten und ihr Verhalten unter verschiedenen Belastungen vorherzusagen.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.