+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Ein Reluktanzmotor ist ein Elektromotor, bei dem das Drehmoment dadurch erzeugt wird, dass der Rotor sich auf eine minimale magnetische Reluktanz ausrichten will. Er funktioniert nach dem Prinzip eines unterschiedlichen magnetischen Widerstands in einem magnetischen Kreis und benötigt keine Wicklungen oder Permanentmagneten im Rotor. Stattdessen besteht der Rotor aus einem ferromagnetischen Material mit einer speziell geformten Geometrie, die es ermöglicht, den magnetischen Fluss so auszurichten, dass die Erzeugung eines Antriebsmoments begünstigt wird.
Der Motor nutzt magnetische Wechselfelder, die durch den Stator erzeugt werden, der in der Regel mit klassischen Wicklungen ausgestattet ist, ähnlich denen, die in Induktionsmotoren verwendet werden. Der Betrieb der Maschine beruht auf der zyklischen Anziehung des Teils des Rotors mit der geringsten Reluktanz zu den vom Stator erzeugten Magnetpolen, was zu seiner Drehung führt. Diese Bewegung kann mit den Veränderungen des Magnetfelds synchronisiert werden, wodurch sich die Konstruktion besonders für Anwendungen eignet, die eine präzise Steuerung erfordern.
Reluktanzmotoren zeichnen sich durch ihre einfache und robuste Bauweise sowie durch niedrige Herstellungskosten aus, da sie keine Komponenten enthalten, die teure Materialien wie Neodym-Magnete erfordern. Es gibt verschiedene Arten dieser Maschinen, darunter geschaltete Reluktanzmotoren (SRM) und synchrone Reluktanzmotoren (SynRM). Erstere haben einen stark nichtlinearen Betriebscharakter und werden unter anderem in industriellen Anwendungen eingesetzt, bei denen es auf eine hohe Beständigkeit gegen Überlast und raue Betriebsbedingungen ankommt. Letztere hingegen bieten einen höheren Wirkungsgrad und werden in Antriebssystemen mit hoher Energieeffizienz eingesetzt, etwa in der Automatik oder bei modernen Pumpen und Kompressoren.
Aufgrund der Notwendigkeit einer präzisen Motorsteuerung erfordern sie in den meisten Anwendungen den Einsatz fortschrittlicher Umrichter oder Elektronik zur Steuerung von Rotorposition und Wicklungsstrom.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.