+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
[Der Thyristor ist ein Leistungshalbleiter mit einer Vierschichtstruktur vom Typ PNPN, der hauptsächlich als elektronischer Schalter in Wechselstrom- (AC)](/ch/news/library-articles/page/62146/) und Gleichstromschaltungen (DC) eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, große Ströme zu leiten, wenn die Leitung durch ein Steuersignal eingeleitet wird, das an das Gate angelegt wird, während es im ausgeschalteten Zustand einen hohen Widerstand gegen Sperrspannungen beibehält. Der Funktionsmechanismus des Thyristors beruht auf dem Phänomen des Durchbruchs des Steckverbinders unter geeigneten Polarisationsbedingungen und auf der positiven Rückkopplung zwischen den beiden internen Transistoren (NPN und PNP), die seine Struktur bilden.
Wenn der Impuls an die Gate-Elektrode angelegt wird, schaltet der Thyristor vom sperrenden in den leitenden Zustand um und bleibt auch nach dem Verschwinden des Impulses in diesem Zustand, bis der Anodenstrom unter einen bestimmten Schwellenwert, den Haltestrom, fällt. Bei Wechselstromanwendungen erfolgt das Schalten des Thyristors in der Regel bei einem natürlichen Nulldurchgang des Stroms, während in Gleichstromsystemen eine zusätzliche Erzwingung des Schaltvorgangs erforderlich ist.
Thyristoren werden häufig in Leistungssteuerungssystemen, gesteuerten Gleichrichtern, Spannungsregelungssystemen, Frequenzumrichtern und beim Überspannungsschutz eingesetzt. Ihre Fähigkeit, bei hohen Spannungen und Strömen zu arbeiten, sowie ihre geringen Leitungsverluste machen sie unentbehrlich für die Stromerzeugung, elektrische Antriebe und industrielle Automatiksysteme. Die technologischen Entwicklungen haben auch zur Entwicklung spezieller Thyristoren wie Triacs, GTOs (Gate Turn-Off Thyristors) oder IGCTs (Integrated Gate-Commutated Thyristors) geführt, die eine fortschrittlichere Steuerung der Leitungs- und Abschaltzustände in anspruchsvollen Anwendungen ermöglichen.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.