+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+320 000 Kunden aus 150 Ländern
Die Erdung ist die Verbindung des Elements der elektrischen Anlage mit der Erde (Masse), um ein gemeinsames Bezugspotential und Schutz gegen die Auswirkungen von Überspannungen, Kurzschlüssen und Blitzschlag zu schaffen. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil des Schutzsystems gegen Stromschlag, da sie es ermöglicht, Leck-, Stoß- oder Fehlerströme sicher in die Erde abzuleiten und so die Gefahr von Stromschlägen und Schäden an Geräten zu minimieren.
Technisch gesehen wird die Erdung durch einen Schutzleiter realisiert, der das geschützte Element mit der Erde verbindet - ein metallisches Kabel , das im Boden oder im Fundamentbeton vergraben ist und Strom in die Erde leiten kann. Der Wert der Impedanz dieser Verbindung ist entscheidend für die Wirksamkeit des Schutzsystems, einschließlich der korrekten Auslösung von Fehlerstromschutzschaltern und der schnellen Ableitung von Ladungen. Eine wirksame Erdung bewirkt auch eine Verringerung der Potenzialunterschiede zwischen den Punkten der Anlage, was die Sicherheit von Personen und Geräten erhöht.
Je nach Funktion gibt es verschiedene Arten der Erdung, darunter die Schutz-, Betriebs-, Funktions- oder Blitzschutzerdung. Die Schutzerdung bezieht sich hauptsächlich auf die metallischen Gehäuse elektrischer Betriebsmittel und sorgt dafür, dass im Falle eines Spannungsdurchbruchs an deren Oberfläche der Strom sicher zur Erde geleitet wird. Die Betriebserdung bezieht sich auf die Betriebspunkte eines Systems, z. B. die Mitte eines Transformators, während die Funktionserdung den ordnungsgemäßen Betrieb elektronischer Systeme gewährleistet, insbesondere bei Signalen mit geringer Amplitude oder geräuschempfindlichen Signalen.
Die technischen Parameter der Erdung werden durch nationale und internationale Normen geregelt, die unter anderem die zulässigen Werte des Erdungswiderstandes, die Messverfahren und die Anforderungen an Schutzsysteme in Gebäuden und Industrieanlagen festlegen. Die ordnungsgemäße Ausführung und regelmäßige Überprüfung der Erdung ist von entscheidender Bedeutung, um die Kontinuität des Schutzes und den sicheren Betrieb elektrischer Energieanlagen zu gewährleisten.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.