+1 300 000 produits offerts
6000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Date de publication: 17-11-2021 Date de mise à jour: 24-04-2024 🕒 4 min de lecture
Chaque appareil électronique nécessite une certaine protection. Le niveau d’une telle protection dépend de l’utilisation de l'équipement et de l'endroit où il sera utilisé. Par exemple, les appareils tv que nous avons à la maison ne doivent pas être aussi protégés contre la poussière et l'eau que les caméras de surveillance externes
De nombreux appareils ou composants électroniques ont un symbole qui leur est attribué, connu sous le nom de classe d'étanchéité IP. Ce symbole permet déterminer facilement et rapidement les conditions dans lesquelles un appareil donné peut fonctionner.
La classe d'étanchéité IP est une norme qui définit la résistance d'équipements spécifiques aux effets indésirables des solides, ainsi qu'à l'eau et à l'humidité. Elle est présentée sous la forme de l'indice IPxx où xx signifient les chiffres définissant le degré de protection approprié. Le premier chiffre concerne la protection contre la pénétration d'objets solides et peut prendre une valeur de 0 à 6 où 0 signifie manque de protection et 6 – entièrement étanche à la poussière. Le deuxième chiffre indique la résistance à l'eau et à l'humidité et varie de 0 à 9 où 0 signifie manque de protection et 9 signifie que l'équipement résistera à être inondé d'eau à une pression de 80-100 bar à une température de + 80 °C .
En choisissant un équipement pour une entreprise, il est nécessaire de faire attention à son degré de protection. Cela permet d’éviter les pannes et les arrêts de production associés à l'avenir, ainsi que les coûts liés au remplacement des appareils endommagés par la poussière ou l'eau. Il est à noter que les connecteurs et boîtiers, qui se distinguent par leur résistance particulière à l'eau et à l'humidité (IPx8 et IPx9), sont évidemment aussi bien protégés contre la pénétration de poussières et de solides. Comme le montrent les exemples ci-dessous, les industries peuvent être confrontées à des exigences différentes en matière de composants utilisés, mais elles partagent le même besoin de boîtiers et connecteurs scellés.
Une étanchéité appropriée des boîtiers et des connecteurs est très importante dans la production d'appareils installés à l'extérieur, dans des endroits exposés à l'humidité, aux inondations ou à une exposition prolongée à l'eau. Pour ces raisons, tous les appareils ou toutes les installations doivent être correctement protégés contre leur influence, sinon ils pourraient facilement être endommagés.
La poussière produite lors de la transformation du bois et l'une des caractéristiques de l'industrie du bois. Les appareils utilisés dans ce type d'entreprises doivent avoir une très bonne étanchéité à la poussière. Sans l’étanchéité, l'équipement serait exposé aux effets indésirables des solides qui pourraient, dans des cas extrêmes, entraîner un court-circuit et des dommages permanents.
Connecteurs industriels IPx8 et IPx9
Dans l'industrie chimique, on peut également trouver de nombreuses substances solides et liquides qui peuvent nuire au fonctionnement des équipements électroniques. Ici aussi, il convient de prêter attention à la classe d'étanchéité des boîtiers ou des connecteurs. De plus, dans cette industrie, les appareils peuvent entrer en contact avec de nombreuses substances qui peuvent affecter leur durabilité de diverses manières. Par conséquent, il convient de penser non seulement aux boîtiers et connecteurs bien étanches, mais également à une protection par exemple contre la corrosion, l'influence des lubrifiants, mais aussi les températures élevées, etc.
Connecteurs d’alimentation IPx8 et IPx9
Dans les entrepôts, il existe souvent le problème de la poussière provenant des cartons et des emballages stockés. Cela peut également avoir un effet indésirable sur les équipements électroniques à long terme. Par exemple, un ordinateur laissé dans un tel endroit sera couvert rapidement de sédiments à l'intérieur ce qui peut détériorer la dissipation thermique de l'intérieur du boîtier et raccourcir la durée de vie des composants. Des problèmes similaires peuvent arriver aux systèmes d'automatisation qui doivent être protégés avec le bon boîtier.
Boîtiers universels IPx8 et IPx9
L'étanchéité des connecteurs et des boîtiers ne doit pas être assurée uniquement dans les usines de production. Presque chaque immeuble de bureaux est protégé et surveillé de manière adéquate dans une certaine mesure. Les caméras de surveillance extérieures doivent également répondre aux normes d’étanchéité appropriées. En été, elles sont principalement sensibles à la poussière et à la pluie, et dans les autres saisons à l'humidité et aux températures plus basses. Si la caméra et les composants de l'installation ne sont pas suffisamment protégés, des défauts peuvent apparaître très rapidement. En pensant aux installations extérieures, il convient également de se rappeler l'influence de la lumière du soleil qui peut réduire de manière importante la durabilité des boîtiers non protégés contre les rayons UV. Cela dépendra du matériau utilisé dans la construction.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 300 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.