+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
La capacité est un terme technique général qui désigne la capacité maximale d'un système, d'un dispositif ou d'un processus donné à traiter, transmettre ou transporter une quantité donnée de ressources par unité de temps. Selon le contexte technique, il peut se référer à divers domaines tels que la transmission de données, l'ingénierie des systèmes, l'automatisation, la logistique ou le traitement des signaux. Elle est le plus souvent exprimée en unités quantitatives par seconde, par exemple bits par seconde pour les données numériques, en unités de volume dans les systèmes de flux ou en nombre d'opérations dans les systèmes informatiques.
Dans les systèmes de communication, le débit décrit la quantité maximale de données qui peut être transmise sur un canal ou un réseau dans un laps de temps donné, indépendamment de toute interférence ou perte. Dans le contexte des systèmes informatiques, il peut s'agir de la capacité d'un processeur, d'un bus, de interfaces entrées/sorties ou d'une mémoire à traiter un flux spécifique d'informations. Dans le domaine de l'automatisation et de l'ingénierie mécanique, par contre, le terme fait référence à la performance des lignes de production, des convoyeurs, des vannes ou des systèmes de pompage.
D'un point de vue technique, le débit d'un système est parfois limité par des composants physiques, des délais de transmission, des interférences, des paramètres de conception et des algorithmes de contrôle. Son optimisation est une question importante dans la conception des systèmes, car elle affecte directement l'efficacité, le temps de réponse , la fiabilité et l'économie de fonctionnement. Dans la pratique, le débit peut varier dans le temps et dépendre des conditions d'exploitation, de la configuration et de la charge du système.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.