+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
C’est un outil très utile qui vous permet de restreindre l’aire de recherche des produits, en utlisant des filtres, selon lesquels on choisit des paramètres définis, caractéristiques pour certains articles. Pour utiliser cette fonction, il faut sélectionner la valeur recherchée d’un paramètre concret.
Le choix de la valeur donnée du paramètre limite l’aire de recherche aux produits qui répondent à ce critère. Il est possible de sélectionner plusieurs valeurs à la fois pour un seul paramètre. La sélection d’une valeur spécifique pour le paramètre sélectionné provoque la mise à jour de toutes les valeurs sélectionnables pour les autres paramètres.
Les valeurs qui ne répondent pas aux critères requis sont estompées et placées en fin de liste.
Au moment de définition des paramètres, la liste des produits est vide. Pour vérifier que les composants répondent à la condition sélectionnée, il faut cliquer sur « Appliquer le filtre ». Alors, l’écran affichera tous les produits aux propriétés recherchées. Les restrictions imposées sur un paramètre donné peuvent être modifiées sans condition en supprimant le filtre appliqué auparavant ou en mettant en relief une valeur sélectionnée.
La valeur du paramètre donné peut être rapidement retrouvée, en inscrivant une phrase donnée, ou la valeur dans le champ de recherche situé sous la fenêtre des valeurs du paramètre.
Cette fonctionnalité offre également d’autres commodités.
Pour les paramètres numériques, vous pouvez rechercher les valeurs :
(important – avant, après, entre les opérateurs nous n’écrivons pas de signe de ponctuation)
Le système des paramètres est également capable d’interpréter correctement les préfixes des valeurs numériques - par exemple mil - m, kilo - k, nano - n.
Remarque!
Dans les fenêtres de recherche des valeurs des paramètres, nous n’utilisons pas les unités de base, (soit, par exemple, les ampères – A, les volts – V, les faradays – F et autres).
Il faut seulement utiliser les préfixes, si ça peut aider.
Si vous utilisez la fenêtre de recherche des valeurs des paramètres et que vous êtes intéressé/e par la liste des articles qui répondent aux valeurs sélectionnées, appuyez sur la touche enter, ce qui équivaut à cliquer sur « Appliquer le filtre ».
En outre, si vous voulez visualiser la liste de tous les articles auquels sont associées des valeurs quelconques d’un paramètre donné, il suffit de placer le curseur dans le champ vide de recherche de ce paramètre et de cliquer sur le clavier « Enter ».
Par contre, pour mettre en relief toutes les valeurs sélectionnées du paramètre, on utilise « Retirer le filtre »
Si le nombre de paramètres accessibles pour un groupe donné ou résultat de recherche est supérieur à celui affiché par défaut, on peut en ajouter d’autres en utilisant « Ajouter filtre ». L’écran affichera alors la liste des paramètres sélectionnables. Il suffit de sélectionner le paramètre demandé, puis d’accepter en cliquant sur « Approuvez les changements ».
De même, vous pouvez exclure un paramètre en le mettant en relief sur la liste mentionnée ci-dessus, puis accepter la sélection en cliquant sur « Accepter les changements ». On peut également exclure les paramètres à sa guise en utilisant le « x » situé près d’une fenêtre donnée.
Si vous utilisez l’option « Ajouter filtre », située derrière les fenêtres des paramètres, vous pouvez ajouter des paramètres supplémentaires, suivis du filtrage des produits.
Sur la liste, tous les paramètres sont accessibles, pour les articles d’un groupe donné ou le résultat de recherche. Il est possible de trier la liste, selon le nom du paramètre, l’unité ou le nombre d’occurences des produits.
En outre, vous pouvez réduire la surface de recherche aux produits d’un fabricant sélectionné. La liste des fabricants accessibles est présentée dans la première fenêtre des paramètres, et vous pouvez, si c’est nécessaire, en sélectionner un, plusieurs ou aucun.