+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Dieses Panel enthält alle Proforma-Rechnungen, die ausgestellt, aber nicht bezahlt wurden. Sie müssen innerhalb von 7 Tagen ab Ausstellungsdatum beglichen werden.
Die Bestellung von einer bestimmten Proforma-Rechnung wird sofort nach dem Eingang der Zahlung auf dem TME-Konto gesendet.
Achtung!
Wenn die Zahlung nicht innerhalb von 7 Tagen erfasst wird, wird Ihre Bestellung gelöscht.
Bearbeiten und Löschen einer Proforma-Rechnung Das Bearbeiten einer Proforma-Rechnung ist nur vor dem Bezahlen möglich. Klicken Sie dazu auf „Rechnungsdetails” wo es eine Option „Proforma-Rechnung stornieren”. gibt. Durch Anklicken und Akzeptieren wird die Proforma-Rechnung storniert und die Produkte werden der Bestellung wieder hinzugefügt. Denken Sie jedoch daran, dass Sie auf diese Weise die vorherige Proforma-Rechnung stornieren und an ihrer Stelle eine neue erstellen müssen.
Sie können eine Proforma-Rechnung auch löschen, indem Sie auf die Schaltfläche „Bestellung stornieren” klicken. Allerdings werden in diesem Fall sowohl die Rechnung selbst als auch die gesamte Bestellung gelöscht.
Sie können auch die Option verwenden, um eine Proforma-Rechnung zu löschen und die Bestellung in Ihre Favoriten zu übertragen. Dann wird die Proforma-Rechnung gelöscht und die Bestellung geht vollständig an Favoriten. Von dort aus können Sie sie wieder in den Warenkorb legen.