+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Volumenberechnung

Der Volumenrechner ist ein praktisches Werkzeug zum Umrechnen von Litern, Millilitern, Kubikzoll, Gallonen und anderen Volumeneinheiten. Nützlich überall dort, wo genaue Messungen von Flüssigkeiten oder Gasen wichtig sind – z.B. bei der Arbeit mit Kühlung, pneumatischen Systemen oder der Dosierung von Materialien. Er erleichtert die schnelle Umrechnung von Daten aus Dokumentationen und technischen Spezifikationen.

Die Nutzung eines Volumenrechners ermöglicht eine schnelle Umrechnung des Volumens von Tanks, Leitungen oder Gehäusen, ohne manuell rechnen oder Tabellen konsultieren zu müssen. Dadurch ist es einfacher, die richtigen Komponenten für ein Projekt auszuwählen oder den Materialverbrauch zu bewerten. Unser Rechner unterstützt sowohl metrische als auch imperiale Einheiten, sodass Sie einfach Liter in US-Gallonen, Milliliter in Kubikzoll oder Kubikmeter in Kubikfuß umrechnen können.

Beliebteste Volumeneinheiten

In Technik und Elektronik sind die am häufigsten verwendeten Einheiten Liter, Milliliter und ihre imperialen Entsprechungen. Die folgende Tabelle zeigt die grundlegenden Umrechnungsfaktoren bezogen auf Liter:

Einheit Symbol Wert in Litern
Kubikmeter m³ 1000
Liter l 1
Milliliter ml 0,001
Gallon (US) gal (US) 3,785
Gallon (UK) gal (UK) 4,546
Kubikzoll in³ 0,01639
Kubikfuß ft³ 28,3169

Anwendungen des Volumenrechners in der Praxis

Die Volumenumrechnung findet Anwendung in vielen Bereichen – von Laboren und technischen Diensten bis hin zu Produktionsstätten. Volumenumrechnungen können nützlich sein, z.B. bei der Auswahl von Behältern für Kühlmittel, der Planung von Volumen für Harzgießen in der Elektronik oder der Bewertung der Kapazität von Arbeitsbehältern. In Elektronik und Automatisierung kann es umfassen:

  • das Design von Gehäusen mit Raum für Schutzgel,
  • die Planung der Menge an Kühlflüssigkeit in geschlossenen Systemen,
  • die Bestimmung des Volumens von komprimierter Luft in pneumatischen Installationen,
  • die Umrechnung von dosierten Flüssigkeitsmengen, z.B. in Lackier- oder Dosiersystemen.

Wussten Sie schon…

  • In Chemie und Laborelektronik werden oft Milliliter verwendet, da sie praktisch sind, um kleine Mengen an Flüssigkeiten wie Flussmittel, Harz oder Isopropylalkohol zu messen. Es ist jedoch zu beachten, dass das Volumen von Materialien von anderen Faktoren abhängig sein kann, z. B. von Druck oder Temperatur.
  • 1 Liter ist das Volumen eines Würfels mit einer Kantenlänge von 10cm, was eine einfache Bewertung der Kapazität von Gehäusen oder Paketen ermöglicht. Die Einfachheit des metrischen Systems ist unübertroffen!
  • 1 Kubikfuß (ft³) enthält über 28 Liter – eine Einheit, die in den USA häufig zur Messung des Gasflusses in HVAC-Installationen verwendet wird.
  • Obwohl im Vereinigten Königreich (UK) das metrische System gilt, werden Einheiten wie Pint und Gallon immer noch im täglichen Leben verwendet, z. B. zur Angabe der Kapazität von Milchflaschen, Bierkrügen oder Kraftstofftanks.
  • Der britische und der amerikanische Gallon stammen aus unterschiedlichen historischen Standards. Das britische Volumensystem wurde 1824 formal standardisiert und basierte auf dem Volumen von 10 Pfund Wasser bei einer Temperatur von 62°F (ca. 16,7°C). Daher stammt der imperiale Gallon. Der amerikanische Gallon basierte auf dem Volumen von 8 Pfund Wein. Der Unterschied zwischen diesen Werten beträgt über 20% – gal (US) ist 3,785l und gal (UK) 4,546l. Dies ist wichtig bei internationalen Bestellungen oder der Arbeit mit englischsprachiger Dokumentation.
  • Im britischen Volumensystem wird ein Gallon in 8 Pints unterteilt, jede Pint wiederum in 20 Flüssigunzen. Das ergibt 160 Flüssigunzen in einem Gallon. Eine britische Flüssigunze entspricht etwa 28,4ml, während eine amerikanische nur 29,57ml beträgt – obwohl sie gleich klingen, haben sie unterschiedliche Werte.
  • 1 Pint (UK) entspricht 568ml, fast 20% mehr als eine amerikanische Pint (473ml). Deshalb kann das Bier aus einem britischen Pub „größer“ erscheinen.

In der Geschichte der Menschheit wurden viele verschiedene Volumeneinheiten verwendet, einige haben sich bis heute erhalten.

  • Die alten Römer verwendeten die Einheit „Amphore“, die etwa 26 Liter entsprach, was ungefähr 7 US-Gallonen entspricht.
  • In Japan wird die Einheit "shō" (ca. 1,8 Liter) verwendet, unter anderem zur Messung des Volumens von Sake.
  • Die Einheit „Hin“ wurde im alten Ägypten und Mesopotamien verwendet – sie entsprach etwa 0,5 Litern und diente zum Messen von Flüssigkeiten, z. B. Ölen für rituelle Zwecke.
  • „Se“ war eine Einheit, die im alten China im täglichen Handel verwendet wurde, und entsprach etwa 0,2 Litern.
  • „Bushel“ wird heute noch in der Landwirtschaft in England und den USA verwendet, als Maß für das Volumen von Schüttgütern (z. B. Getreide). In der britischen Version entspricht ein Bushel 36,4 Litern, in der amerikanischen – 35,2 Litern.
  • „Butt“ ist eine historische britische Einheit zur Messung des Volumens von Wein oder Bier, gleich etwa 477 Litern. Zwei solcher Einheiten bildeten einen „Tun“, also ein volles Fass.
  • „Okseft“ – ein mittelalterliches Maß in Skandinavien, verwendet für das Volumen von Milch und Bier. Es hatte unterschiedliche Werte je nach Region, normalerweise mehrere Dutzend Liter.

LESE AUCH