+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Elektromagnetische Mini-Relais

(11 146)

Die Funktion elektromagnetischer Relais ist trivial, aber äußerst wichtig. Hierbei handelt es sich um elektromechanische Bauteile, die es ermöglichen, hohe Ströme (Lasten) durch Signale mit relativ geringer Stromstärke zu steuern, sowie – falls erforderlich – auch niedrigen Spannungen. Sie können auch die umgekehrte Funktion erfüllen, z.B. ein Lämpchen am Panel einschalten, das einen hohen Stromfluss im gesteuerten Kreis signalisiert

Elektromagnetisches Relais besteht aus einer Spule und Kontakten, die durch Verschieben unter dem Einfluss eines Elektromagneten geschlossen werden. Mit anderen Worten: das Anlegen einer Spannung an die Spule führt zum Schließen oder Öffnen eines davon unabhängigen Stromkreises (oder mehrerer Stromkreise, je nach Konfiguration der Klemmen).

Elektromagnetische Relais sind seit vielen Jahrzehnten in der Automatisierung bekannt. Ihr Design unterliegt noch einigen Modifikationen, aber die Vorteile und Grenzen dieser Elemente bleiben gleich. Der Hauptvorteil ist die Trennung des Steuer- und des Regelkreises. Dies gibt elektromagnetischen Relais einen gewissen Vorteil gegenüber Alternativen wie elektronischen Schaltungen auf Basis von Halbleitern (Transistoren). Diese Eigenschaft wird vor allem in der RTV- und Haushaltsgeräteindustrie geschätzt, wo die Sicherheit der Benutzer auch bei unsachgemäßer Bedienung des Gerätes wichtig ist. Der Vorteil von Relais liegt in vielen Fällen auch in der Einfachheit ihres Aufbaus und der einfachen Implementierung in elektronische/elektrische Schaltungen. Der Austausch des Relais in der Steuerung, im Maschinenpark sowie im Auto ist unproblematisch. Viele Relais sind für eine schnelle Montage und Demontage ausgelegt, werden in dedizierte Buchsen eingebettet und in Standardformaten produziert, was die Arbeit von Mechanikern, Wartungstechnikern usw. erleichtert. Leider haben die Relais auch ihre Nachteile - obwohl die Steuerströme klein sind, können sie bei energiesparenden Anwendungen als signifikant angesehen werden (zig oder mehrere hundert Milliampere). Da es sich um mechanische Bauteile handelt, weisen sie einen gewissen Ausfallgrad auf und können ihren Halbleiter-Pendants hinsichtlich der Schaltfrequenz nicht mithalten.

Werfen wir einen Blick auf die grundlegenden Eigenschaften elektromagnetischer Relais, die bei der Auswahl der geeigneten Elemente für die geplante Anwendung oder bei der Suche nach einem Ersatz für ein ausgefallenes Element berücksichtigt werden sollten.

Konfiguration der Relaiskontakte

Der erste Aspekt ist die Konfiguration der Kontakte. Die grundlegenden Abkürzungen sind hier die Symbole NO und NC, die sich aus dem Englischen „normally open“ und „normally closed“ ableiten. Dies bedeutet, dass der relaisgesteuerte Stromkreis je nach Bedarf normal geöffnet oder geschlossen sein kann. Wenn die Aufgabe des Relais darin besteht, den Betrieb des Geräts nur vorübergehend zu unterbrechen, verwenden wir natürlich ein Relais, das den geregelten Stromkreis im Leerlauf schließt. Auf diese Weise unterliegt das Element einem begrenzten Verschleiß (und verbraucht im normalen Betrieb des Geräts keine Energie).

Neben den Abkürzungen NO und NC sind die gängigsten Kontaktkonfigurationen:

SPST (Single Pole Single Throw) – der einfachste Schalter, der einen Eingangskontakt mit einem Ausgangskontakt schließt oder öffnet.

SPDT (Single Pole Double Throw) – ein einzelner Schalter, dessen Eingangskontakt sich in einer von zwei Positionen befinden kann, d.h. mit einem der beiden Ausgangskontakte kurzgeschlossen. Die Verbindung zu einem von ihnen wird geschlossen, wenn keine Spannung an der Relaisspule anliegt.

DPST (Double Pole Single Throw) – ein Doppelschalter. Ein einzelnes Steuersignal aktiviert zwei unabhängige Kreise. Mittels eines solchen Relais kann beispielsweise eine Laststeuerung realisiert werden und eine Kontrollleuchte zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist.

DPDT (Double Pole Double Throw) – zwei Schalter, deren Eingangskontakte sich in einer der beiden Stellungen befinden können, d.h. mit einem der beiden Ausgangskontakte kurzgeschlossen werden.Kunden von TME, die weniger typische Ausführungs-Layouts suchen, können die technischen Zeichnungen verwenden, die nach dem Bewegen der Maus über das Informationssymbol im Feld "Kontaktkonfiguration" sichtbar sind (dies ist einer der Filter, die oben auf der Seite sichtbar sind).

Grundparameter von elektromagnetischen Relais

Wichtige Parameter der Relais beziehen sich neben der Konfiguration der Kontakte vor allem auf ihre elektrischen Eigenschaften. Hier ist Folgendes zu nennen:

Relaisversion - definiert die allgemeinen Eigenschaften des Elements (z.B. wird es zur Signalsteuerung verwendet oder ist es beständig gegen große Einschaltströme von induktiven Lasten, wie z.B. Motoren). Auch hier finden wir eine Aufteilung in bistabile und monostabile Elemente. Bistabile Relais ändern, wie der Name schon sagt, ihren Zustand nach dem Abschalten der Steuerspannung nicht.

Spulennennspannung - die optimale Spannung, die an die Spule angelegt werden muss, damit das Relais seine Funktion erfüllen kann. Das Anlegen einer zu niedrigen Spannung reicht nicht aus, um den Stromkreis zu aktivieren, während eine zu hohe Spannung den Elektromagnet beschädigen kann. Wichtig ist auch die Unterscheidung zwischen wechsel- und gleichstromgeregelten Systemen.

Maximale geschaltete Spannung - die höchste Potenzialdifferenz, die im gesteuerten Stromkreis auftreten kann. Eine Überschreitung dieses Wertes kann nicht nur das Relais beschädigen, sondern auch den Durchbruch und den Ausfall der Steuerung verursachen (hierdurch besteht Gefahr für Gesundheit und Leben des Bedienpersonals!). Gleiches gilt für den Parameter Maximale Belastung der AC-Kontakte.

Montage, Größe und Pinraster – Relais haben in der Regel eine charakteristische Pinbelegung, die eine falsche Installation verhindert. Bei Komponenten, die auf einer Leiterplatte montiert sind, ist das Ausgabesystem normalerweise mit typischen Rastern (2,54 mm, 5,08 mm usw.) kompatibel. Es gibt auch oberflächenmontierte (SMT) Versionen der Relais. Bei industriellen Lösungen werden jedoch die gängigsten Elemente in der Buchse montiert - dies erleichtert den Austausch des Relais und minimiert den Widerstand der Anschlüsse.

Spulenwiderstand – mit diesem Parameter kann man bestimmen, mit welchem ​​Energieverbrauch bei Verwendung eines bestimmten Elements zu rechnen ist. Außerdem lässt sich damit abschätzen, ob das Relais nicht überhitzt wird.

Produkte: 11 146

Lager:

TME
Extern
Alles
Seite 1
6-1393243-8 | Relais: elektromagnetisch; USpule: 24VDC; DPDT; 8A; 8A/250VAC; RT2
Relais: elektromagnetisch; USpule: 24VDC; DPDT; 8A; 8A/250VAC; RT2
Kennzeichnung des Herstellers: 6-1393243-8
Hersteller: TE Connectivity
Nettopreis für Mengen von 1 st - 2.54 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 2.54 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 2.32 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 2.32 USD
Nettopreis für Mengen von 20 st - 2.20 USDBruttopreis für Mengen von 20 st - 2.20 USD
Nettopreis für Mengen von 40 st - 1.88 USDBruttopreis für Mengen von 40 st - 1.88 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 1.66 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 1.66 USD
Nettopreis für Mengen von 1000 st - 1.44 USDBruttopreis für Mengen von 1000 st - 1.44 USD
Nettopreis für Mengen von 1500 st - 1.39 USDBruttopreis für Mengen von 1500 st - 1.39 USD
26538 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
34.51.7.024.0010 | Relais: elektromagnetisch; USpule: 24VDC; SPDT; IKontakt max: 6A
Relais: elektromagnetisch; USpule: 24VDC; SPDT; IKontakt max: 6A
Kennzeichnung des Herstellers: 34.51.7.024.0010
Hersteller: FINDER
Nettopreis für Mengen von 1 st - 5.46 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 5.46 USD
Nettopreis für Mengen von 40 st - 4.91 USDBruttopreis für Mengen von 40 st - 4.91 USD
Nettopreis für Mengen von 60 st - 4.79 USDBruttopreis für Mengen von 60 st - 4.79 USD
10612 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
6-1393243-3 | Relais: elektromagnetisch; USpule: 12VDC; DPDT; 8A; 8A/250VAC; RT2
Relais: elektromagnetisch; USpule: 12VDC; DPDT; 8A; 8A/250VAC; RT2
Kennzeichnung des Herstellers: 6-1393243-3
Hersteller: TE Connectivity
Nettopreis für Mengen von 1 st - 3.84 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 3.84 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 3.49 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 3.49 USD
Nettopreis für Mengen von 20 st - 3.14 USDBruttopreis für Mengen von 20 st - 3.14 USD
Nettopreis für Mengen von 40 st - 2.73 USDBruttopreis für Mengen von 40 st - 2.73 USD
Nettopreis für Mengen von 80 st - 2.62 USDBruttopreis für Mengen von 80 st - 2.62 USD
37613 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
LEG-12F | Relais: elektromagnetisch; USpule: 12VDC; SPDT; IKontakt max: 15A
Relais: elektromagnetisch; USpule: 12VDC; SPDT; IKontakt max: 15A
Kennzeichnung des Herstellers: LEG-12F
Nettopreis für Mengen von 1 st - 0.60 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 0.60 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 0.54 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 0.54 USD
Nettopreis für Mengen von 50 st - 0.46 USDBruttopreis für Mengen von 50 st - 0.46 USD
Nettopreis für Mengen von 300 st - 0.41 USDBruttopreis für Mengen von 300 st - 0.41 USD
Nettopreis für Mengen von 1000 st - 0.35 USDBruttopreis für Mengen von 1000 st - 0.35 USD
33112 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
RM84-2012-35-1024 | Relais: elektromagnetisch; USpule: 24VDC; DPDT; 8A; 8A/250VAC; RM84
Relais: elektromagnetisch; USpule: 24VDC; DPDT; 8A; 8A/250VAC; RM84
Kennzeichnung des Herstellers: RM84-2012-35-1024
Hersteller: RELPOL
Nettopreis für Mengen von 1 st - 1.68 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 1.68 USD
Nettopreis für Mengen von 5 st - 1.45 USDBruttopreis für Mengen von 5 st - 1.45 USD
Nettopreis für Mengen von 20 st - 1.42 USDBruttopreis für Mengen von 20 st - 1.42 USD
10933 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
LEG-12 | Relais: elektromagnetisch; USpule: 12VDC; SPDT; IKontakt max: 10A
Relais: elektromagnetisch; USpule: 12VDC; SPDT; IKontakt max: 10A
Kennzeichnung des Herstellers: LEG-12
Nettopreis für Mengen von 2 st - 0.64 USDBruttopreis für Mengen von 2 st - 0.64 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 0.58 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 0.58 USD
Nettopreis für Mengen von 50 st - 0.49 USDBruttopreis für Mengen von 50 st - 0.49 USD
Nettopreis für Mengen von 300 st - 0.44 USDBruttopreis für Mengen von 300 st - 0.44 USD
Nettopreis für Mengen von 1000 st - 0.37 USDBruttopreis für Mengen von 1000 st - 0.37 USD
76965 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 2.
Vielfache: 1.
7-1393243-9 | Relais: elektromagnetisch; USpule: 230VAC; DPDT; 8A; 8A/250VAC
Relais: elektromagnetisch; USpule: 230VAC; DPDT; 8A; 8A/250VAC
Kennzeichnung des Herstellers: 7-1393243-9
Hersteller: TE Connectivity
Nettopreis für Mengen von 1 st - 5.09 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 5.09 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 4.84 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 4.84 USD
Nettopreis für Mengen von 14 st - 4.76 USDBruttopreis für Mengen von 14 st - 4.76 USD
Nettopreis für Mengen von 20 st - 4.61 USDBruttopreis für Mengen von 20 st - 4.61 USD
Nettopreis für Mengen von 40 st - 4.31 USDBruttopreis für Mengen von 40 st - 4.31 USD
Nettopreis für Mengen von 60 st - 4.16 USDBruttopreis für Mengen von 60 st - 4.16 USD
Nettopreis für Mengen von 80 st - 4.03 USDBruttopreis für Mengen von 80 st - 4.03 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 3.95 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 3.95 USD
29399 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
40.52.9.024.0000 | Relais: elektromagnetisch; USpule: 24VDC; DPDT; IKontakt max: 15A
Relais: elektromagnetisch; USpule: 24VDC; DPDT; IKontakt max: 15A
Kennzeichnung des Herstellers: 40.52.9.024.0000
Hersteller: FINDER
Nettopreis für Mengen von 1 st - 6.51 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 6.51 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 5.81 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 5.81 USD
Nettopreis für Mengen von 50 st - 5.00 USDBruttopreis für Mengen von 50 st - 5.00 USD
2964 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
LEG-24 | Relais: elektromagnetisch; USpule: 24VDC; SPDT; IKontakt max: 10A
Relais: elektromagnetisch; USpule: 24VDC; SPDT; IKontakt max: 10A
Kennzeichnung des Herstellers: LEG-24
Nettopreis für Mengen von 1 st - 0.60 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 0.60 USD
Nettopreis für Mengen von 12 st - 0.54 USDBruttopreis für Mengen von 12 st - 0.54 USD
Nettopreis für Mengen von 48 st - 0.46 USDBruttopreis für Mengen von 48 st - 0.46 USD
Nettopreis für Mengen von 300 st - 0.41 USDBruttopreis für Mengen von 300 st - 0.41 USD
Nettopreis für Mengen von 1000 st - 0.35 USDBruttopreis für Mengen von 1000 st - 0.35 USD
34525 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
RM84-2012-35-1012 | Relais: elektromagnetisch; USpule: 12VDC; DPDT; 8A; 8A/250VAC; RM84
Relais: elektromagnetisch; USpule: 12VDC; DPDT; 8A; 8A/250VAC; RM84
Kennzeichnung des Herstellers: RM84-2012-35-1012
Hersteller: RELPOL
Nettopreis für Mengen von 1 st - 2.24 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 2.24 USD
Nettopreis für Mengen von 5 st - 1.92 USDBruttopreis für Mengen von 5 st - 1.92 USD
Nettopreis für Mengen von 20 st - 1.54 USDBruttopreis für Mengen von 20 st - 1.54 USD
Nettopreis für Mengen von 500 st - 1.47 USDBruttopreis für Mengen von 500 st - 1.47 USD
9035 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
ALDP124 | Relais: elektromagnetisch; USpule: 24VDC; SPST-NO; 5A/277VAC; LD-P
Relais: elektromagnetisch; USpule: 24VDC; SPST-NO; 5A/277VAC; LD-P
Kennzeichnung des Herstellers: ALDP124
Hersteller: PANASONIC
Nettopreis für Mengen von 1 st - 1.28 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 1.28 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 1.20 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 1.20 USD
Nettopreis für Mengen von 25 st - 1.15 USDBruttopreis für Mengen von 25 st - 1.15 USD
Nettopreis für Mengen von 50 st - 1.11 USDBruttopreis für Mengen von 50 st - 1.11 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 1.07 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 1.07 USD
Nettopreis für Mengen von 200 st - 1.02 USDBruttopreis für Mengen von 200 st - 1.02 USD
Nettopreis für Mengen von 500 st - 0.98 USDBruttopreis für Mengen von 500 st - 0.98 USD
Nettopreis für Mengen von 5000 st - 0.86 USDBruttopreis für Mengen von 5000 st - 0.86 USD
14262 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
9-1393239-8 | Relais: elektromagnetisch; USpule: 24VDC; SPDT; IKontakt max: 16A
Relais: elektromagnetisch; USpule: 24VDC; SPDT; IKontakt max: 16A
Kennzeichnung des Herstellers: 9-1393239-8
Hersteller: TE Connectivity
Nettopreis für Mengen von 1 st - 2.04 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 2.04 USD
Nettopreis für Mengen von 20 st - 1.92 USDBruttopreis für Mengen von 20 st - 1.92 USD
Nettopreis für Mengen von 60 st - 1.79 USDBruttopreis für Mengen von 60 st - 1.79 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 1.66 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 1.66 USD
34339 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
AZ943-1CH-12DE | Relais: elektromagnetisch; USpule: 12VDC; SPDT; 15A; 10A/277VAC
Relais: elektromagnetisch; USpule: 12VDC; SPDT; 15A; 10A/277VAC
Kennzeichnung des Herstellers: AZ943-1CH-12DE
Hersteller: ZETTLER
Nettopreis für Mengen von 1 st - 0.65 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 0.65 USD
Nettopreis für Mengen von 20 st - 0.60 USDBruttopreis für Mengen von 20 st - 0.60 USD
Nettopreis für Mengen von 40 st - 0.56 USDBruttopreis für Mengen von 40 st - 0.56 USD
Nettopreis für Mengen von 60 st - 0.55 USDBruttopreis für Mengen von 60 st - 0.55 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.51 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.51 USD
Nettopreis für Mengen von 260 st - 0.50 USDBruttopreis für Mengen von 260 st - 0.50 USD
13792 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
AZ822-2C-12DSE | Relais: elektromagnetisch; USpule: 12VDC; DPDT; 2A; 0,5A/120VAC
Relais: elektromagnetisch; USpule: 12VDC; DPDT; 2A; 0,5A/120VAC
Kennzeichnung des Herstellers: AZ822-2C-12DSE
Hersteller: ZETTLER
Nettopreis für Mengen von 1 st - 0.98 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 0.98 USD
Nettopreis für Mengen von 20 st - 0.88 USDBruttopreis für Mengen von 20 st - 0.88 USD
Nettopreis für Mengen von 40 st - 0.84 USDBruttopreis für Mengen von 40 st - 0.84 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.77 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.77 USD
Nettopreis für Mengen von 200 st - 0.72 USDBruttopreis für Mengen von 200 st - 0.72 USD
Nettopreis für Mengen von 260 st - 0.70 USDBruttopreis für Mengen von 260 st - 0.70 USD
Nettopreis für Mengen von 500 st - 0.68 USDBruttopreis für Mengen von 500 st - 0.68 USD
24490 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
RM85-2011-35-1012 | Relais: elektromagnetisch; USpule: 12VDC; SPDT; IKontakt max: 16A
Relais: elektromagnetisch; USpule: 12VDC; SPDT; IKontakt max: 16A
Kennzeichnung des Herstellers: RM85-2011-35-1012
Hersteller: RELPOL
Nettopreis für Mengen von 1 st - 7.10 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 7.10 USD
Nettopreis für Mengen von 5 st - 3.03 USDBruttopreis für Mengen von 5 st - 3.03 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 2.04 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 2.04 USD
Nettopreis für Mengen von 20 st - 1.58 USDBruttopreis für Mengen von 20 st - 1.58 USD
Nettopreis für Mengen von 40 st - 1.51 USDBruttopreis für Mengen von 40 st - 1.51 USD
11568 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
AZ822-2C-24DSE | Relais: elektromagnetisch; USpule: 24VDC; DPDT; 2A; 0,5A/120VAC
Relais: elektromagnetisch; USpule: 24VDC; DPDT; 2A; 0,5A/120VAC
Kennzeichnung des Herstellers: AZ822-2C-24DSE
Hersteller: ZETTLER
Nettopreis für Mengen von 1 st - 0.99 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 0.99 USD
Nettopreis für Mengen von 20 st - 0.90 USDBruttopreis für Mengen von 20 st - 0.90 USD
Nettopreis für Mengen von 40 st - 0.85 USDBruttopreis für Mengen von 40 st - 0.85 USD
Nettopreis für Mengen von 60 st - 0.83 USDBruttopreis für Mengen von 60 st - 0.83 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.79 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.79 USD
Nettopreis für Mengen von 200 st - 0.78 USDBruttopreis für Mengen von 200 st - 0.78 USD
24445 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
2961105 | Relais: Miniatur; USpule: 24VDC; SPDT; IKontakt max: 6A; 3A/230VAC
Relais: Miniatur; USpule: 24VDC; SPDT; IKontakt max: 6A; 3A/230VAC
Kennzeichnung des Herstellers: 2961105
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Nettopreis für Mengen von 1 st - 6.70 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 6.70 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 6.24 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 6.24 USD
Nettopreis für Mengen von 50 st - 5.81 USDBruttopreis für Mengen von 50 st - 5.81 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 5.35 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 5.35 USD
3829 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
AZ943-1CH-24DE | Relais: elektromagnetisch; USpule: 24VDC; SPDT; 15A; 10A/277VAC
Relais: elektromagnetisch; USpule: 24VDC; SPDT; 15A; 10A/277VAC
Kennzeichnung des Herstellers: AZ943-1CH-24DE
Hersteller: ZETTLER
Nettopreis für Mengen von 1 st - 0.70 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 0.70 USD
Nettopreis für Mengen von 20 st - 0.64 USDBruttopreis für Mengen von 20 st - 0.64 USD
Nettopreis für Mengen von 500 st - 0.55 USDBruttopreis für Mengen von 500 st - 0.55 USD
18099 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
LEG-24F | Relais: elektromagnetisch; USpule: 24VDC; SPDT; IKontakt max: 15A
Relais: elektromagnetisch; USpule: 24VDC; SPDT; IKontakt max: 15A
Kennzeichnung des Herstellers: LEG-24F
Nettopreis für Mengen von 2 st - 0.74 USDBruttopreis für Mengen von 2 st - 0.74 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 0.64 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 0.64 USD
Nettopreis für Mengen von 50 st - 0.52 USDBruttopreis für Mengen von 50 st - 0.52 USD
Nettopreis für Mengen von 300 st - 0.44 USDBruttopreis für Mengen von 300 st - 0.44 USD
Nettopreis für Mengen von 1000 st - 0.39 USDBruttopreis für Mengen von 1000 st - 0.39 USD
38022 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 2.
Vielfache: 1.
AZ6991-1C-12DE | Relais: elektromagnetisch; USpule: 12VDC; SPDT; 8A; 6A/277VAC; Mini
Relais: elektromagnetisch; USpule: 12VDC; SPDT; 8A; 6A/277VAC; Mini
Kennzeichnung des Herstellers: AZ6991-1C-12DE
Hersteller: ZETTLER
Nettopreis für Mengen von 1 st - 1.54 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 1.54 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 1.43 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 1.43 USD
Nettopreis für Mengen von 25 st - 1.35 USDBruttopreis für Mengen von 25 st - 1.35 USD
Nettopreis für Mengen von 50 st - 1.28 USDBruttopreis für Mengen von 50 st - 1.28 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 1.26 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 1.26 USD
17141 auf Lager bei TME