+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Entisolierwerkzeuge

(686)

Abisolierer sind ein relativ neues Werkzeug, da das erste von ihnen erst Ende der 1990er Jahre auftauchte. Heute sind diese spezialisierten Werkzeuge aus der Arbeit von Installateuren nicht mehr wegzudenken, und es gibt viele Modelle auf dem Markt, die unterschiedliche Technologien verwenden und auf spezifische Anforderungen zugeschnitten sind.

Warum und wie isolieren wir Kabel und elektrische Leitungen?

Die Schutzschicht, d. h. die Isolierung, befindet sich auf den Drähten oder Kabeln und trennt die Leiter von den Oberflächen, die sie berühren, und auch voneinander. Wenn wir Geräte anschließen oder installieren müssen, entfernen wir die Isolierung von jedem Kabel im Leiter, um sicherzustellen, dass der Strom fließt, wenn sie angeschlossen werden. Dies sollte natürlich so erfolgen, dass elektrisch leitfähige Teile nicht beschädigt werden, was zu gefährlichen Folgen, z.B. einer Zündung, führen könnte. Bei der Auswahl einer Methode zum Entfernen der Isolierung sollten deren Eigenschaften berücksichtigt werden. Die Isolierung kann ein- oder mehrschichtig sein und besteht in der Regel aus Kunststoff (Plastik, Harze, Gewebe, nicht brennbare Dielektrika). Das Ende des Kabels muss von der Isolierung befreit werden, damit sein Kern nicht weniger haltbar wird und sein Querschnitt nicht abnimmt – sonst würde das seine elektrischen Eigenschaften verschlechtern. Um diese Risiken zu reduzieren, wurden spezielle Werkzeuge entwickelt, nämlich Abisolierwerkzeuge. Die Wahl der Abisolierwerkzeuge hängt hauptsächlich vom Kabelmaterial, seinem Querschnitt und der Anwendung ab. In unserem Katalog kann man Produkte nach den Kabeln filtern, für die wir sie verwenden möchten.

Abisolierzangen

In diesem Fall haben wir eine große Auswahl an Produkten, sowohl automatischen als auch manuellen.

Frontabisolierer

Dieses Werkzeug wird zum Abisolieren der Kabelenden verwendet und ist für diese Anwendung am bequemsten. Damit kann man eine bestimmte Kabellänge präzise abisolieren. Mit dieser Art von Werkzeugen kann man die Isolierung von einadrigen Kabeln und einzelnen Adern von mehradrigen Kabeln abisolieren.

Seitliche Abisolierer

Zangen oder Seitenschneider sind ein praktisches und sicheres Werkzeug, aber nur bei richtiger Anwendung. Man muss auf die Richtung der Klingen und die aufgebrachte Kraft achten, da der leitfähige Teil sonst beschädigt werden kann. Es soll beim Arbeiten mit dem Seitenzieher beachtet werden, dass die spitze Seite der Werkzeugbacken in die entgegengesetzte Richtung zum Rückzugsvektor des Geflechts zeigt. Seitenschneider mit Ausschnitten für Kabel mit einem bestimmten Durchmesser sind im Handel erhältlich, was die Verwendung zu Hause erleichtert. Auch an Stellen, die für Frontabisolierer schwer zugänglich sind, schneidet dieser Stripper-Typ besser ab.

Multifunktionale Abisolierwerkzeuge

Dies sind Werkzeuge, mit denen man nicht nur Drähte abisolieren kann, sondern sie können auch als Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe dienen, wodurch man die Anzahl der für die Arbeit erforderlichen Werkzeuge reduzieren kann. Die Zwangsverriegelungsfunktion garantiert eine hohe Qualität des Verschlusses und die Möglichkeit, sie bei einer Fehlbedienung zu entriegeln.

So wird eine Abisolierzange ausgewählt und sicher verwendet

Der abisolierte Bereich darf nicht über die Verbindung hinausragen. Wenn der freiliegende Draht unbedeckt bleibt, kann es zu versehentlicher Berührung und Stromschlag kommen. Eine unsachgemäß entfernte Isolierung kann einen Kurzschluss oder sogar eine Zündung verursachen. Praktische Fähigkeiten spielen beim Abisolierprozess eine große Rolle. Die Hauptschwierigkeiten treten bei der Arbeit mit dünnen Drähten auf, wenn es auf jeden Handgriff ankommt. Optimaler Druck, insbesondere mit herkömmlichen Werkzeugen, wird nur durch richtige Praxis gewährleistet. Wenn wir also selten abisolieren und befürchten, uns zu verletzen oder den Draht zu beschädigen, ist es definitiv besser, in fortschrittliche Abisolierwerkzeuge bekannter Marken und automatische Werkzeuge zu investieren. Ihre Anwendung erfordert viel weniger Erfahrung und die Arbeit ist auch viel einfacher. Wir sollten auch daran denken, das Werkzeug für die Kabel zu wählen, mit denen wir am häufigsten arbeiten werden. Eine Abisolierzange für dünne Drähte ist ein völlig anderes Werkzeug als eine Abisolierzange für Koaxialkabel oder eine Abisolierzange für Geflechte. Es ist immer eine gute Idee, die Informationen und Spezifikationen des Herstellers zu lesen.

Produkte: 686

Lager:

TME
Extern
Alles
Seite 1
10006786 | Abisolierer; 0,2÷6mm2; Leitung: rund,mehradrig; NO.5
Abisolierer; 0,2÷6mm2; Leitung: rund,mehradrig; NO.5
Kennzeichnung des Herstellers: 10006786
Hersteller: WEICON
Nettopreis für Mengen von 1 st - 29.26 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 29.26 USD
Nettopreis für Mengen von 3 st - 22.71 USDBruttopreis für Mengen von 3 st - 22.71 USD
Nettopreis für Mengen von 6 st - 20.19 USDBruttopreis für Mengen von 6 st - 20.19 USD
Nettopreis für Mengen von 12 st - 18.29 USDBruttopreis für Mengen von 12 st - 18.29 USD
Nettopreis für Mengen von 60 st - 17.03 USDBruttopreis für Mengen von 60 st - 17.03 USD
327 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
9005000000 | Abisolierer; 0,08÷10mm2; Leitung: rund,flach; 190mm
Abisolierer; 0,08÷10mm2; Leitung: rund,flach; 190mm
Kennzeichnung des Herstellers: 9005000000
Hersteller: WEIDMÜLLER
Nettopreis für Mengen von 1 st - 90.21 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 90.21 USD
Nettopreis für Mengen von 3 st - 85.79 USDBruttopreis für Mengen von 3 st - 85.79 USD
244 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
12 62 180 | Abisolierer; 0,2÷6mm2; Leitung: rund,mehradrig; 180mm
Abisolierer; 0,2÷6mm2; Leitung: rund,mehradrig; 180mm
Kennzeichnung des Herstellers: 12 62 180
Hersteller: KNIPEX
Nettopreis für Mengen von 1 st - 43.70 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 43.70 USD
Nettopreis für Mengen von 3 st - 40.78 USDBruttopreis für Mengen von 3 st - 40.78 USD
157 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
12 40 200 | Abisolierer; 0,03÷10mm2; Leitung: rund,flach,mehradrig; 200mm
Abisolierer; 0,03÷10mm2; Leitung: rund,flach,mehradrig; 200mm
Kennzeichnung des Herstellers: 12 40 200
Hersteller: KNIPEX
Nettopreis für Mengen von 1 st - 67.54 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 67.54 USD
Nettopreis für Mengen von 3 st - 64.99 USDBruttopreis für Mengen von 3 st - 64.99 USD
145 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
CSP 30/1 | Abisolierer; ØLeitg: 0,25÷0,81mm; 30AWG÷20AWG; L.Werkzeug: 168mm
Abisolierer; ØLeitg: 0,25÷0,81mm; 30AWG÷20AWG; L.Werkzeug: 168mm
Kennzeichnung des Herstellers: CSP 30/1
Hersteller: PIERGIACOMI
Nettopreis für Mengen von 1 st - 10.13 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 10.13 USD
Nettopreis für Mengen von 3 st - 9.51 USDBruttopreis für Mengen von 3 st - 9.51 USD
Nettopreis für Mengen von 5 st - 8.60 USDBruttopreis für Mengen von 5 st - 8.60 USD
0 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
YT-2268 | Abisolierer; 10mm2; Leitung: rund,flach
Abisolierer; 10mm2; Leitung: rund,flach
Kennzeichnung des Herstellers: YT-2268
Hersteller: YATO
Nettopreis für Mengen von 1 st - 3.66 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 3.66 USD
Nettopreis für Mengen von 5 st - 3.42 USDBruttopreis für Mengen von 5 st - 3.42 USD
0 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
20050 | Abisolierer; 24AWG÷10AWG; 0,2÷6mm2; Leitung: rund
Abisolierer; 24AWG÷10AWG; 0,2÷6mm2; Leitung: rund
Kennzeichnung des Herstellers: 20050
Hersteller: JOKARI
Nettopreis für Mengen von 1 st - 24.88 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 24.88 USD
Nettopreis für Mengen von 3 st - 23.25 USDBruttopreis für Mengen von 3 st - 23.25 USD
Nettopreis für Mengen von 6 st - 21.63 USDBruttopreis für Mengen von 6 st - 21.63 USD
116 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
16 95 01 SB | Abisolierer; ØLeitg: 8÷13mm; Leitung: rund; 135mm
Abisolierer; ØLeitg: 8÷13mm; Leitung: rund; 135mm
Kennzeichnung des Herstellers: 16 95 01 SB
Hersteller: KNIPEX
Nettopreis für Mengen von 1 st - 43.62 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 43.62 USD
Nettopreis für Mengen von 3 st - 40.70 USDBruttopreis für Mengen von 3 st - 40.70 USD
64 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
70000 | Abisolierer; ØLeitg: 8÷28mm; Leitung: rund; L.Werkzeug: 167mm
Abisolierer; ØLeitg: 8÷28mm; Leitung: rund; L.Werkzeug: 167mm
Kennzeichnung des Herstellers: 70000
Hersteller: JOKARI
Nettopreis für Mengen von 1 st - 30.17 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 30.17 USD
Nettopreis für Mengen von 3 st - 27.43 USDBruttopreis für Mengen von 3 st - 27.43 USD
Nettopreis für Mengen von 6 st - 25.60 USDBruttopreis für Mengen von 6 st - 25.60 USD
312 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
NB-028 | Abisolierer; 30AWG÷10AWG; 0,05÷6mm2; Leitung: rund,flach; 210mm
Abisolierer; 30AWG÷10AWG; 0,05÷6mm2; Leitung: rund,flach; 210mm
Kennzeichnung des Herstellers: NB-028
Hersteller: NEWBRAND
Nettopreis für Mengen von 1 st - 16.09 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 16.09 USD
Nettopreis für Mengen von 5 st - 14.78 USDBruttopreis für Mengen von 5 st - 14.78 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 13.64 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 13.64 USD
Nettopreis für Mengen von 50 st - 12.32 USDBruttopreis für Mengen von 50 st - 12.32 USD
262 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
12 52 195 | Abisolierer; 0,08÷16mm2; Leitung: rund,flach,mehradrig; 195mm
Abisolierer; 0,08÷16mm2; Leitung: rund,flach,mehradrig; 195mm
Kennzeichnung des Herstellers: 12 52 195
Hersteller: KNIPEX
Nettopreis für Mengen von 1 st - 104.45 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 104.45 USD
Nettopreis für Mengen von 2 st - 97.49 USDBruttopreis für Mengen von 2 st - 97.49 USD
24 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
NB-STRIP06 | Abisolierer; 0,2÷6mm2; Leitung: rund,mehradrig
Abisolierer; 0,2÷6mm2; Leitung: rund,mehradrig
Kennzeichnung des Herstellers: NB-STRIP06
Hersteller: NEWBRAND
Nettopreis für Mengen von 1 st - 17.81 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 17.81 USD
Nettopreis für Mengen von 3 st - 16.80 USDBruttopreis für Mengen von 3 st - 16.80 USD
Nettopreis für Mengen von 5 st - 15.40 USDBruttopreis für Mengen von 5 st - 15.40 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 13.20 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 13.20 USD
148 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
HT1P184 | Abisolierer; 24AWG÷10AWG; 0,2÷6mm2; Leitung: rund; automatisch
Abisolierer; 24AWG÷10AWG; 0,2÷6mm2; Leitung: rund; automatisch
Kennzeichnung des Herstellers: HT1P184
Hersteller: HÖGERT TECHNIK
Nettopreis für Mengen von 1 st - 11.31 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 11.31 USD
Nettopreis für Mengen von 3 st - 10.18 USDBruttopreis für Mengen von 3 st - 10.18 USD
70 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
330013 | Abisolierer; ØLeitg: 0,25÷0,8mm; 30AWG÷20AWG; Leitung: rund
Abisolierer; ØLeitg: 0,25÷0,8mm; 30AWG÷20AWG; Leitung: rund
Kennzeichnung des Herstellers: 330013
Hersteller: C.K
Nettopreis für Mengen von 1 st - 47.68 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 47.68 USD
Nettopreis für Mengen von 3 st - 46.08 USDBruttopreis für Mengen von 3 st - 46.08 USD
Nettopreis für Mengen von 6 st - 42.91 USDBruttopreis für Mengen von 6 st - 42.91 USD
53 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
Schwer erhältliches Produkt
CSP 30/2 | Abisolierer; ØLeitg: 0,81÷2,59mm; 20AWG÷10AWG; L.Werkzeug: 168mm
Abisolierer; ØLeitg: 0,81÷2,59mm; 20AWG÷10AWG; L.Werkzeug: 168mm
Kennzeichnung des Herstellers: CSP 30/2
Hersteller: PIERGIACOMI
Nettopreis für Mengen von 1 st - 9.71 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 9.71 USD
Nettopreis für Mengen von 3 st - 9.12 USDBruttopreis für Mengen von 3 st - 9.12 USD
Nettopreis für Mengen von 5 st - 8.23 USDBruttopreis für Mengen von 5 st - 8.23 USD
0 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
NB-028B | Abisolierer; 30AWG÷8AWG; 0,05÷10mm2; Leitung: rund,flach; 210mm
Abisolierer; 30AWG÷8AWG; 0,05÷10mm2; Leitung: rund,flach; 210mm
Kennzeichnung des Herstellers: NB-028B
Hersteller: NEWBRAND
Nettopreis für Mengen von 1 st - 16.10 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 16.10 USD
Nettopreis für Mengen von 5 st - 14.31 USDBruttopreis für Mengen von 5 st - 14.31 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 13.40 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 13.40 USD
Nettopreis für Mengen von 30 st - 12.11 USDBruttopreis für Mengen von 30 st - 12.11 USD
127 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
NB-STRIP05 | Abisolierer; 0,5÷5,5mm2; Leitung: rund,flach; 170mm
Abisolierer; 0,5÷5,5mm2; Leitung: rund,flach; 170mm
Kennzeichnung des Herstellers: NB-STRIP05
Hersteller: NEWBRAND
Nettopreis für Mengen von 1 st - 15.62 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 15.62 USD
Nettopreis für Mengen von 3 st - 13.85 USDBruttopreis für Mengen von 3 st - 13.85 USD
Nettopreis für Mengen von 5 st - 12.18 USDBruttopreis für Mengen von 5 st - 12.18 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 10.92 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 10.92 USD
56 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
PA-14 | Abisolierer; ØLeitg: 0,25÷0,95mm; L.Werkzeug: 175mm
Abisolierer; ØLeitg: 0,25÷0,95mm; L.Werkzeug: 175mm
Kennzeichnung des Herstellers: PA-14
Hersteller: ENGINEER
Nettopreis für Mengen von 1 st - 34.56 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 34.56 USD
Nettopreis für Mengen von 3 st - 27.65 USDBruttopreis für Mengen von 3 st - 27.65 USD
Nettopreis für Mengen von 5 st - 24.89 USDBruttopreis für Mengen von 5 st - 24.89 USD
40 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
HT1P182 | Abisolierer; 0,05÷10mm2; Leitung: rund,mehradrig; 210mm
Abisolierer; 0,05÷10mm2; Leitung: rund,mehradrig; 210mm
Kennzeichnung des Herstellers: HT1P182
Hersteller: HÖGERT TECHNIK
Nettopreis für Mengen von 1 st - 24.19 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 24.19 USD
Nettopreis für Mengen von 3 st - 21.63 USDBruttopreis für Mengen von 3 st - 21.63 USD
68 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
PA-06 | Abisolierer; ØLeitg: 0,4÷1,45mm; L.Werkzeug: 175mm
Abisolierer; ØLeitg: 0,4÷1,45mm; L.Werkzeug: 175mm
Kennzeichnung des Herstellers: PA-06
Hersteller: ENGINEER
Nettopreis für Mengen von 1 st - 31.32 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 31.32 USD
Nettopreis für Mengen von 3 st - 25.05 USDBruttopreis für Mengen von 3 st - 25.05 USD
Nettopreis für Mengen von 5 st - 22.55 USDBruttopreis für Mengen von 5 st - 22.55 USD
41 auf Lager bei TME