Ein Schraubenschlüssel ist ein Werkzeug zum Anziehen und Lösen von Muttern und Schrauben. Flachschlüssel, verstellbare Schlüssel, Steckschlussel oder Ringschlüssel sind für Sechskantschrauben geeignet. Innensechskantschlüssel und Torxschlüssel sind für Rundkopfschrauben mit Sechskantloch oder Sechskantstern ausgelegt. Schraubenschlüssel werden gemäß der metrischen oder Zoll-Klassifizierung hergestellt. Im metrischen System entspricht der Abstand zwischen den Backen oder den parallelen Flächen des Würfels in senkrechten Schlüsseln der Schlüsselgröße (Nummer) in Millimetern. Im Zollsystem wird dieser Abstand in Zoll oder Bruchteilen eines Zolls angegeben. Die Schraubenschlüssel können mit einer Art Kupplung ausgestattet werden, mit der man das Drehmoment einstellen kann, mit dem die Schraube angezogen wird. Solche Schraubenschlüssel werden als Drehmomentschlüssel bezeichnet und werden hauptsächlich für Geräte verwendet, die gemäß bestimmten Normen hergestellt und betrieben werden. Manchmal erfordern ausgewählte Schlüsselanwendungen spezielle Schlüsseltypen. Dies können Schraubenschlüssel mit einem flexiblen Schaft, Hakenschlüssel oder Schlüssel für spezielle Anwendungen sein, wie z.B. für Schaltschränke. Oft sind solche Schlüssel streng spezialisiert und können mehrere Arme haben, die zum Lösen/Festziehen von Spezialschrauben oder zum Öffnen/Schließen von Schlössern ausgelegt sind.
Schlüsselsets – warum lohnt es sich, ein Schlüsselset zu erwerben?
Schraubenschlüsselsätze enthalten verschiedene Typen, die für eine bestimmte Anwendung oder für verschiedene Arten von Schrauben ausgewählt wurden. Sie sind in ästhetischen Koffern für einen einfachen Transport verpackt. Wichtig ist, dass normalerweise ein Schlüsselsatz billiger ist als einzeln gekaufte Schlüssel. Dies spart auch Zeit, die man benötigt, um einzelne Schlüssel zu finden und einzeln zu kaufen.
Schlüsselsatz - Was kann ein Schlüsselsatz enthalten?
Der Schraubenschlüssel sollte entsprechend dem Schraubenkopf ausgewählt werden. Wenn der Schraubenschlüssel nicht gut passt und der Bolzen aus einem weichen Material besteht, kann er leicht beschädigt werden. Es muss auch entsprechend dem Ort ausgewählt werden, an dem wir es betreiben werden.Ratschenschlüssel funktionieren gut in schwer zugänglichen Räumen und Ringschlüssel arbeiten gut mit hohem Drehmoment. In besonderen Situationen muss ein Drehmomentschlüssel verwendet werden, mit dem die Schraube angezogen werden kann, ohne das Gewinde mit dem erforderlichen Drehmoment zu beschädigen.
- Gabelschlüssel sind für Sechskantschrauben geeignet. Sie sind bequem zu verwenden, wenn die Schraube an einem leicht zugänglichen Ort montiert ist.
- Der Gabel-Ringschlüssel hat zwei verschiedene Enden. Auf der einen Seite befindet sich ein Gabelschlüssel und auf der anderen Seite ein Ringschlüssel. Beide Schlüssel haben die gleiche Größe (Nummer). Das Ring-Ende wickelt sich besser um den Schraubenkopf oder die Mutter, wodurch die Beschädigung erschwert und das Halten erleichtert wird. Gabel-Ringschlüssel sind an schwer zugänglichen Stellen unersetzlich.
- Halboffene Schraubenschlüssel haben einen bestimmten Aufbau. Sie haben auf der einen Seite einen sechseckigen Ring und auf der anderen einen zwölfseitigen Ring. Dadurch eignen sie sich gut für Installationsarbeiten, bei denen die Schrauben mit großer Kraft angezogen werden müssen.
- Steckschlüssel haben eine Sechskantbuchse für den Schraubenkopf. Je nach Bedarf können sich die Bichsen in Form und Struktur unterscheiden.
- Drehmomentschlüssel können über einen eingebauten Drehmomentmesser oder eine einstellbare Reibungskupplung verfügen. Sie sind nützlich für eine präzise Montage, die gemäß bestimmten Standards durchgeführt wird - zum Beispiel beim Festziehen des Kopfes eines Verbrennungsmotors mit ausreichender Kraft.
- Ratschenschlüssel haben ihren Namen von dem Geräusch, das beim Lösen/Festziehen der Schraube entsteht. Der Griff des Schlüssels bietet die Möglichkeit, während des Betriebs ein Einweg- oder Zweiwegschloss zu aktivieren. Der Schlüssel ist unersetzlich, wenn man an einem schwer erreichbaren Ort arbeitet.
- Innensechskantschlüssel haben einen Sechskantbolzen, der in das Loch im Schraubenkopf passt. Die Spitze kann die Form eines gleichseitigen Sechsecks, eines Sterns mit 6 Zacken oder eines Dreiecks haben. Normalerweise sind Innensechskantschlüssel L-förmig. Sie sind ein perfekter Ersatz für Schraubendreher, wenn die Schraube einen runden oder versenkten Kopf haben muss und mit großer Kraft angezogen werden sollte.
- Rohrschlüssel haben auf beiden Sechsecklöcher unterschiedlicher Größe (Nummer). Im Rohrkörper befindet sich ein Loch, in das eine Stange eingeführt werden kann, die als Drehhebel fungiert. Die Schraubenschlüssel eignen sich perfekt für die Handhabung von Schrauben in tiefen Löchern.
- Pfeifenkopfschlüssel sehen aus wie eine ein- oder doppelseitige Pfeife. Sie haben eine oder zwei Buchsen. Sie zeichnen sich durch hohe Festigkeit aus und eignen sich perfekt zum Festziehen von Schrauben / Muttern mit großer Kraft.
- Hakenschlüssel haben eine bewegliche Oberbacke mit einem Haken, die das Greifen und Festziehen von Rohren mit unterschiedlichen Durchmessern erleichtert. Darüber hinaus eignen sich die gezackten Backen für Schrauben mit abgerundeten Kanten.
- Einstellbare Schraubenschlüssel ermöglichen das Anziehen/Lösen von Schrauben verschiedener Größen. Der Abstand zwischen den Backen des Schraubenschlüssels kann meistens dank der Schneckenschraube geändert werden.
- Der schwedische Schraubenschlüssel ist ein verstellbarer Schraubenschlüssel, der sich gut zum Greifen von zylindrischen Oberflächen eignet. Leider kann es aufgrund seiner großen Abmessungen nur an leicht zugänglichen Orten eingesetzt werden.
- Der Franzose ist eine Art verstellbarer Schraubenschlüssel, der wie ein Hammer aussieht. Der Abstand zwischen den Backen wird mit dem drehbaren Griff eingestellt.