+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Wissensdatenbank

Wonach richtet man sich bei der Auswahl von Kabelbindern ?

Wonach richtet man sich bei der Auswahl von Kabelbindern ?

Kabelbinder werden auch als Kabelband (oder geläufig als Plastikhandfessel) bezeichnet. Die ersten zwei Namen deuten auf die Hauptanwendung sowie die Funktionsweise, die bei der richtigen Auswahl von Komponenten zu berücksichtigen sind.

IP-Schutzklassen und mechanische IK-Schutzklassen

IP-Schutzklassen und mechanische IK-Schutzklassen

Bei der Auswahl von elektronischen Produkten oder Geräten ist die Benutzersicherheit ein wichtiger Aspekt. Charakteristische, auf dem Gehäuse oder der Verpackung sichtbare Symbole, ermöglichen die Kenntnisnahme der Schutzart und Dichtheit des jeweiligen Elements.

Optimale Auswahl von Kabeln für Führungsschienen

Optimale Auswahl von Kabeln für Führungsschienen

In der Welt der Automatisierung und Robotik ist Zuverlässigkeit grundlegend. Jeder Maschinenstillstand kann Verluste bedeuten, daher spielen selbst scheinbar kleine Elemente, wie Kabel in Kabelschleppketten, eine entscheidende Rolle. Sie sind verantwortlich für die sichere Übertragung von Energie, Signalen und Medien zu den beweglichen Teilen der Systeme. Eine unangemessene Auswahl kann zu schnellem Verschleiß, Beschädigungen und kostspieligen Ausfällen führen.

Richtige Auswahl von Kabeln und Wechselrichtern

Richtige Auswahl von Kabeln und Wechselrichtern

Die Kenntnis des Arbeitsmechanismus von Wechselrichtern, ihrer grundlegenden Eigenschaften und Parameter, kann die Auswahl des richtigen Geräts entsprechend erleichtern. Die Stabilität des Systems hängt gleichermaßen vom Gerät, wie auch von der dafür dedizierten Verkabelung ab.

Was entscheidet über die Wahl des richtigen Ethernet-Patchcords

Was entscheidet über die Wahl des richtigen Ethernet-Patchcords

Patchcord ist ein Wort aus dem Englischen. Es wird zur Kennzeichnung von Patchkabeln verwendet, d. h. von Kabeln, die auf beiden Seiten mit einem RJ45-Anschluss abgeschlossen sind, zur Signalübertragung in der ICT-Industrie.

Der Transformator als Element von Heimnetzteilen

Der Transformator als Element von Heimnetzteilen

Bei der Auswahl der richtigen Stromversorgung stehen Konsumenten häufig vor der Auswahl zwischen Netzteil und Transformator. Die richtige Wahl hängt jedoch nicht von der Intuition des Käufers sondern der Kenntnis des Geräts und seiner Stromversorgungsweise ab.

Charakteristik und Auswahlkriterien von Speicherkarten

Charakteristik und Auswahlkriterien von Speicherkarten

Bilder und Filme, die wir für den Eigenbedarf oder beruflich erstellen, benötigen Speicherplatz sowie die Möglichkeit der Aufzeichnung in Echtzeit. Das ist die Rolle der Speicherkarten, die ein Datenspeicher sind, der vielfältig und im Hinblick auf die Bedürfnisse des Geräts angepasst ist.

Lichtwellenleiter-Patchkabel und -Pigtails

Lichtwellenleiter-Patchkabel und -Pigtails

Die Datenübertragung mit der Verwendung von Licht ist aktuell die modernste Technologie, die u. a. die Teleinformatik und Telekommunikation unterstützt. Lichtwellenleiter ermöglichen den Transport von Daten mit einer für elektrische Signale undenkbaren Reichweite und stellen die Grundlage für das Wachstum der verfügbaren Internetgeschwindigkeit dar.

Auswahl des induktiven Sensors - verschiedene Durchmesser und Ausgänge

Auswahl des induktiven Sensors - verschiedene Durchmesser und Ausgänge

Ein richtig ausgewählter induktiver Sensor ist die Grundlage für einen ordnungsgemäß funktionierenden technologischen Ablauf und Geräte, die genau diese Automatikelemente in der täglichen Arbeit nutzen. Derzeit sind Sensoren in vielen Branchen des verarbeitenden Gewerbes für die Messung, Positionierung von Metallgegenständen, Zählung und Abgrenzung des Transportweges zuständig.

Auswahlregeln für Steuerleitungen

Auswahlregeln für Steuerleitungen

Die Bestimmung von Steuerkabeln ist der Transport von Daten an Maschinen und Geräte, der in technologischen Produktionslinien eingesetzt wird. Die Entwircklung der Automatik und Konstruktionslösungen sorgt dafür, dass Hersteller dieser Art von Verkabelung vor immer größeren Herausforderungen stehen.

Datenerfassung, oder die vierte industrielle Revolution

Datenerfassung, oder die vierte industrielle Revolution

Das Ziel der vierten industriellen Revolution ist die Schaffung einer intelligenten Fabrik, die die Intelligenz von IT-Systemen mit Automatisierung kombiniert.

Wie schließt man einen Elektromotor an Arduino an?

Wie schließt man einen Elektromotor an Arduino an?

Es gibt viele Möglichkeiten, kleine Elektromotoren an Arduino anzuschließen.