Du bist auf der Webseite für Kunden aus: Schweiz. Aufgrund Deiner Standortdaten schlagen wir folgende Version der Webseite vor: USA / US

+1 300 000 Produkte im Angebot

6000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Wie man eine berührungslose Lampe mit dem Arduino Plug and Make Kit erstellt

Datum der Veröffentlichung: 16-12-2025 🕒 5 Min. Lesezeit

Eine berührungslose Lampe ist ein lustiges und praktisches Projekt, das es ermöglicht, das Licht einfach durch eine Handbewegung zu steuern – ganz ohne Schalter und Tasten!

LED-Helligkeitsregler mit der Hand steuern

1. Einführung

Mit dem Arduino Plug and Make Kit lernen Sie, wie Sie einen Abstandssensor nutzen, um Bewegungen zu erkennen und die Helligkeit einer LED-Lampe zu steuern. Dieses Projekt ist hervorragend für Anfänger geeignet und demonstriert die Stärke der berührungslosen Technologie im Alltag.

2. Was Sie benötigen

Für dieses Projekt verwenden Sie Komponenten aus dem Arduino Plug and Make Kit:

Diese Komponenten ermöglichen den Aufbau eines modernen, berührungslosen Beleuchtungssystems, das auf Handgesten reagiert.

3. Wie es funktioniert

Der Abstandssensor Modduino misst ständig, wie weit sich die Hand von der Lampe entfernt befindet.

Wenn Sie Ihre Hand nähern, erkennt der Sensor die Veränderung des Abstands und sendet diese Daten an das Arduino UNO R4 WiFi. Arduino verarbeitet diese Informationen und passt die Helligkeit der Modulino-Pixel an.

Ist die Hand sehr nah, wird die Lampe heller. Entfernen Sie die Hand, verringert sich die Helligkeit allmählich.

Zusätzlich kann die Lampe so programmiert werden, dass sie sich ein- oder ausschaltet, wenn die Hand eine bestimmte Position für eine Weile hält. So entsteht eine fließende, berührungslose Bedienung, die intuitiv und praktisch ist.

4. Komponenten verbinden

Das Anschließen der Bauteile für die berührungslose Lampe ist dank der Plug-and-Play-Konstruktion des Arduino Plug and Make Kit einfach.

Beginnen Sie damit, den Abstandssensor Modulino mit dem Arduino UNO R4 WiFi zu verbinden.

Dieser Sensor verfügt über einen festgelegten Port, der direkt an das Board angeschlossen wird, wodurch kompliziertes Verkabeln entfällt.

Als Nächstes verbinden Sie die Modulino Pixels, die als Lampe dienen. Diese RGB-LEDs haben ebenfalls passende Stecker, die sich leicht an das Arduino anschließen lassen.

Wenn alle Komponenten angeschlossen sind, verbinden Sie das Arduino über USB mit der Stromversorgung und sind bereit, den Code hochzuladen.

Da das Set modulare Komponenten verwendet, sind keine zusätzlichen Widerstände oder Lötarbeiten notwendig. Alle Teile passen zusammen, was dieses Projekt ideal für Einsteiger macht.

Hier finden Sie einen Link zur ausführlichen Anleitung:

https://courses.arduino.cc/plugandmake/lessons/project-touchless-lamp/

Nach der Einrichtung werden Sie feststellen, dass die Lampe stärker leuchtet, je weiter sich Ihre Hand von der Lampe entfernt.

Je näher die Hand an den LEDs ist, desto schwächer leuchten sie.

5. Fazit

Dieses Projekt zeigt, wie man mit dem Arduino Plug and Make Kit eine berührungslose Lampe baut. Durch den Einsatz eines Abstandssensors kann die Lampe Handbewegungen erkennen und die Helligkeit ohne physischen Kontakt regulieren.

Es ist ein einfaches und nützliches Projekt, das Interaktionen auf Basis von Arduino-Sensoren einführt. Man kann es erweitern, indem man Farbeffekte, gestenbasierte Muster oder sogar Sprachsteuerung hinzufügt.

Ein hervorragender Einstiegspunkt, um berührungslose Technologie zu lernen und zu experimentieren.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.300.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

Download von Datei
Wenn Sie den Artikel nutzen möchten, geben Sie bitte TME als Quelle an und fügen Sie bei der erneuten Online-Veröffentlichung einen Link zum Originaltext hinzu.

LESE AUCH