+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
BIOS (Basic Input/Output System) ist das grundlegende Ein-/Ausgabesystem in Personalcomputern, das als Vermittler zwischen Hardware und Betriebssystem fungiert. BIOS ist ein Satz von Anweisungen, die im nichtflüchtigen Speicher des Motherboards gespeichert sind, meist in Form eines Flash-ROM- oder EEPROM-Chips, der sofort nach dem Einschalten des Computers gestartet wird.
Seine Hauptaufgabe besteht darin, die Hardwarekomponenten im Rahmen des POST-Verfahrens (Power-On Self Test) zu initialisieren und zu testen und dann das Boot-Programm des Betriebssystems von einem Datenträger zu laden. In diesem Kontext ist BIOS für die Kommunikation mit Geräten wie Tastatur, Festplatte, optischem Laufwerk oder Grafikkarte auf der niedrigsten Ebene verantwortlich. Zu seinen Funktionen gehört auch die Bereitstellung einer Abstraktionsschicht, die es dem Betriebssystem ermöglicht, grundlegenden Zugriff auf die Hardware zu erhalten, noch bevor eigene Treiber geladen werden.
BIOS enthält auch ein Konfigurationsinterface, bekannt als Setup Utility, das dem Benutzer ermöglicht, die Arbeitsparameter des Computers manuell einzustellen, wie z.B. die Boot-Priorität, die Parameter des RAM, die Taktung des Prozessors oder die Sicherheitseinstellungen. Seit Anfang des 21. Jahrhunderts wird das klassische BIOS schrittweise durch UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ersetzt, das erweiterte Funktionalität, eine grafische Benutzeroberfläche und bessere Unterstützung für moderne Technologien wie große Festplatten und sicheren Start bietet.
Obwohl BIOS unabhängig vom Betriebssystem arbeitet, ist sein korrektes Funktionieren entscheidend für die Stabilität und Funktionalität des gesamten Computers. Der Hersteller des Motherboards kann BIOS-Updates bereitstellen, um die Kompatibilität zu verbessern, die Leistung zu steigern oder Fehler zu beheben.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.