+1 300 000 Produkte im Angebot
6000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Datum der Veröffentlichung: 17-11-2021 Datum der Aktualisierung: 24-04-2024 🕒 3 Min. Lesezeit
Jedes elektronische Gerät braucht eine Art Schutz. Das Niveau dieses Schutzes hängt von der Anwendung des Geräts und dem Ort ab, an dem es verwendet wird. RTV-Geräte, die wir zu Hause haben, müssen beispielsweise nicht so vor Staub und Wasser geschützt sein wie die Überwachungskameras für den Außenbereich.
Vielen Geräten oder elektronischen Komponenten ist ein Symbol zugeordnet, die sogenannte IP-Schutzklasse. Dank ihr kann man einfach und schnell die Bedingungen bestimmen, unter denen ein bestimmtes Gerät arbeiten kann.
Die IP-Schutzklasse ist ein Standard, der die Beständigkeit bestimmter Geräte gegen die schädlichen Einflüsse von Feststoffen sowie Wasser und Feuchtigkeit definiert. Sie wird in Form des IPxx-Index angegeben, wobei xx die dem jeweiligen Schutzgrad zugeordneten Ziffern sind. Die erste davon bezieht sich auf den Schutz gegen das Eindringen von festen Gegenständen und kann einen Wert von 0 bis 6 annehmen, wobei 0 keinen Schutz bedeutet und 6 - vollständig staubdicht. Die zweite Ziffer gibt die Beständigkeit gegen Wasser und Feuchtigkeit an und reicht von 0 bis 9, wobei 0 kein Schutz ist und 9 bedeutet, dass das Gerät einer Überflutung mit Wasser bei einem Druck von 80-100 bar bei einer Temperatur von \ +80 ° C standhält.
Bei der Auswahl der Ausrüstung für ein Unternehmen sollte man auf deren Schutzgrad achten. Dadurch können wir in Zukunft Störungen und damit verbundene Produktionsausfälle sowie Kosten für den Austausch von durch Staub oder Wasser beschädigten Geräten vermeiden. Bemerkenswert ist, dass die Steckverbinder und Gehäuse, die sich durch ihre besondere Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit (IPx8 und IPx9) auszeichnen, selbstverständlich auch gegen das Eindringen von Staub und Feststoffen gut geschützt sind. Wie die folgenden Beispiele zeigen, können verschiedene Branchen mit unterschiedlichen Komponentenanforderungen konfrontiert sein, aber sie haben den gleichen Bedarf an abgedichteten Gehäusen und Anschlüssen.
Bei der Herstellung von Geräten, die im Freien installiert werden – an Orten, die Feuchtigkeit, Überflutung oder längerer Wassereinwirkung ausgesetzt sind – ist eine ausreichende Dichtigkeit von Gehäusen und Steckern sehr wichtig. Daher müssen alle Geräte oder Anlagen ordnungsgemäß vor deren Einfluss geschützt werden, da sie sonst leicht beschädigt werden können.
Eins der Merkmale der holzverarbeitenden Industrie ist der Staub, der bei der Holzverarbeitung entsteht. Die in dieser Art von Unternehmen verwendeten Geräte müssen eine sehr gute Staubdichtigkeit aufweisen. Ohne sie wäre das Gerät den unerwünschten Einwirkungen von Feststoffen ausgesetzt, die im Extremfall zu einem Kurzschluss und bleibenden Schäden führen können.
Industrieanschlüsse mit IPx8 und IPx9
Auch in der chemischen Industrie finden wir viele feste und flüssige Stoffe, die den Betrieb elektronischer Geräte beeinträchtigen können. Auch hier ist auf die Dichtheitsklasse der Gehäuse bzw. Stecker zu achten. Dazu können Geräte in dieser Branche mit vielen Stoffen in Kontakt kommen, die ihre Haltbarkeit auf unterschiedliche Weise beeinträchtigen können. Es lohnt sich daher nicht nur auf richtig dichte Gehäuse und Anschlüsse zu achten, sondern auch auf Korrosionsschutz, Schmiermitteleinfluss, hohe Temperaturen etc.
Stromanschlüsse mit IPx8 und IPx9
In Lagerhallen kann man häufig mit dem Problem des Staubs konfrontiert werden, der von gelagerten Kartons und Paketen kommt. Es kann sich auf Dauer auch negativ auf elektronische Geräte auswirken. Zum Beispiel wird ein Computer, der an einem solchen Ort gelassen wird, schnell mit Sediment im Inneren bedeckt, was die Wärmeableitung aus dem Inneren des Gehäuses verschlechtern und die Lebensdauer der Komponenten verkürzen kann. Ähnliche Probleme können bei Automatisierungssystemen auftreten, die mit einem geeigneten Gehäuse geschützt werden sollten.
Universalgehäuse mit IPx8 und IPx9
Die Dichtheit von Anschlüssen und Gehäusen soll nicht nur in Produktionsbetrieben gewährleistet sein. Nahezu jedes Bürogebäude ist in gewissem Umfang korrekt geschützt und überwacht. Überwachungskameras für den Außenbereich müssen auch entsprechende Dichtheitsstandards erfüllen. In der Sommersaison sind sie vor allem anfällig für Staub und Regen, in anderen Jahreszeiten – Feuchtigkeit und niedrigere Temperaturen. Wenn Kamera und Installationskomponenten nicht ausreichend geschützt sind, können sehr schnell Fehler auftreten. Bei Außeninstallationen ist auch der Einfluss von Sonnenlicht zu beachten, der die Haltbarkeit von Gehäusen, die nicht vor UV-Strahlung geschützt sind, erheblich verkürzen kann. Es kommt auf das Material an, das bei der Konstruktion verwendet wird.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.300.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.