+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Reaktionszeit - Definition

Die Reaktionszeit ist eine Größe, die die Verzögerung zwischen dem Auftreten eines Reizes (Eingabe, Signal, Änderung der Bedingungen) und der Reaktion eines Systems oder technischen Geräts beschreibt. Das Konzept findet in verschiedenen Bereichen Anwendung - von Automatisierung und Elektronik bis hin zu Informatik, Optik und Ergonomie. Aus technischer Sicht gibt die Reaktionszeit Aufschluss über die Effizienz des Systems, seine Fähigkeit, Veränderungen zu verfolgen und die Geschwindigkeit der Reaktion im Verhältnis zum gewünschten Steuersignal.

In Steuerungs- und Regelungssystemen bestimmt die Reaktionszeit die Geschwindigkeit, mit der das System nach einer Störung oder Änderung des Sollwerts einen Gleichgewichtszustand erreicht. Je kürzer diese Zeit ist, desto schneller stellt das System seine Leistung ein, was für dynamische und präzise Prozesse wichtig ist. In der Elektronik, zum Beispiel bei Sensoren oder optoelektronischen Bauteilen, bezeichnet die Reaktionszeit die Zeit, die benötigt wird, um ein Signal zu erfassen und zur weiteren Verarbeitung weiterzuleiten.

Bei Flüssigkristallanzeigen (LCDs) oder Leuchtdioden (OLEDs) bestimmt die Reaktionszeit, wie schnell ein Pixel seinen Zustand zwischen verschiedenen Helligkeitsstufen ändern kann. Dieser Parameter wirkt sich auf die Schärfe des Bildes bei der Anzeige dynamischer Inhalte aus und minimiert den Effekt von Geisterbildern. Im Zusammenhang mit Computersystemen kann sich die Reaktionszeit auch auf die Reaktionszeit eines Betriebssystems oder einer Anwendung auf eine Benutzeranfrage beziehen.

In Sicherheits- und industriellen Automatisierungssystemen ist es wichtig, dass die Reaktionszeit innerhalb der durch Normen festgelegten Grenzen liegt, da eine Überschreitung zu fehlerhaften Aktionen oder gefährlichen Situationen führen kann. Bei hochpräzisen und hochzuverlässigen Anwendungen ist die Reaktionszeit einer der grundlegenden Parameter für die Bewertung der Systemqualität.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH