+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Elektron ist ein fundamentales Elementarteilchen mit negativer elektrischer Ladung, das zur Gruppe der Leptonen gehört. Seine Masse beträgt etwa 9,109 × 10⁻³¹ kg, und seine elektrische Ladung entspricht dem Betrag der Protonenladung, nämlich -1,602 × 10⁻¹⁹ C. Seine wellen-particle Natur, gemäß dem Prinzip des Welle-Teilchen-Dualismus, ermöglicht es ihm, je nach experimentellen Bedingungen sowohl Teilchen- als auch Welleneigenschaften zu zeigen. In der Quantenmechanik wird das Elektron durch eine Wellenfunktion beschrieben, deren Amplitude die Wahrscheinlichkeit seiner Position im Raum bestimmt.
In der Atomstruktur sind Elektronen in Elektronenschalen um den Kern herum angeordnet, wo sie gemäß den quantenmechanischen Regeln, die durch Quantenzahlen definiert sind, orbitale Energiezustände einnehmen. Ihre Konfiguration bestimmt die chemischen Eigenschaften der Elemente, und Phänomene wie Orbitalhybridisierung oder elektronischer Resonanz bestimmen die Mechanismen chemischer Bindungen. Elektronen in Atomen können zwischen Energieniveaus wechseln, indem sie Quanten von elektromagnetischer Strahlung absorbieren oder emittieren, was die Grundlage der Atomspektroskopie und des photoelektrischen Effekts ist, der ein Beweis für die Quanten-Natur des Lichts ist.
In metallischen Leitern bilden freie Elektronen ein Elektronengas, dessen Bewegung das Modell der elektronischen Leitfähigkeit beschreibt. Ihr kollektives Verhalten im elektrischen Feld ermöglicht den Ladungstransport, was die Grundlage des elektrischen Stroms darstellt. Effekte wie Quanten-Tunneln, Spintronik oder Quantenverschränkung resultieren aus den quantenmechanischen Eigenschaften der Elektronen und finden Anwendung in modernen mikroelektronischen Technologien und Quantencomputern.
Die Wechselwirkungen von Elektronen mit anderen Teilchen werden im Rahmen der Quantenelektrodynamik (QED) beschrieben, in der die elektromagnetische Wechselwirkung durch den Austausch virtueller Photonen realisiert wird. Die Annihilation eines Elektrons mit einem Positron, seinem Antiteilchen mit gleicher Masse, aber entgegengesetzter Ladung, führt zur Emission von Gammastrahlung, was ein wichtiger Mechanismus in der Teilchenphysik und in Anwendungen wie der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) ist.
Die Stabilität des Elektrons und seine fundamentale Rolle in der Materiestruktur machen es zu einem der Schlüsselobjekte der Forschung in der Hochenergiephysik, Astrophysik und Nanotechnologie, wo sein Verhalten im Nanomaßstab die Entwicklung von Halbleiter-, optoelektronischen Technologien und Systemen der Quantenkommunikation ermöglicht.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.