+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Potentielle Energie - Definition

Die Potenzielle Energie ist die Form der mechanischen Energie, die mit der Position eines Objekts in einem Feld konservativer Kräfte verbunden ist, z. B. einem Gravitations-, elektrostatischen oder elastischen Feld. Sie stellt die Fähigkeit eines Systems dar, infolge von Änderungen der räumlichen Konfiguration von Körpern unter dem Einfluss interner oder externer Wechselwirkungen Arbeit zu verrichten. Diese Energie äußert sich nicht direkt in Form von Bewegung, sondern ist im System gespeichert und kann in kinetische Energie oder andere Energieformen umgewandelt werden, wenn physikalische Prozesse stattfinden.

In einem Gravitationsfeld hängt die potenzielle Energie von der Masse des Körpers, der Erdbeschleunigung und seiner Höhe relativ zu einer angenommenen Bezugsebene ab. Für ein elektrostatisches Feld wird sie durch die Position der Ladung relativ zu anderen Ladungen oder Quellen elektrischen Potenzials beschrieben. In elastischen Systemen, wie Federn oder Balken, ist die potenzielle Energie eine Funktion der Verformung und des Elastizitätskoeffizienten des Materials gemäß dem Hookeschen Gesetz.

Ein charakteristisches Merkmal der potenziellen Energie ist ihre Abhängigkeit von der Konfiguration des Systems und nicht von seiner tatsächlichen Geschwindigkeit. Eine Änderung dieser Energie bei der Bewegung eines Körpers in einem Feld konservativer Kräfte führt gemäß dem Grundsatz der Erhaltung der mechanischen Energie zu einem entsprechenden Gewinn oder Verlust an kinetischer Energie. Bei der dynamischen Analyse physikalischer Systeme wird die potenzielle Energie zur Definition von Lagrange- und Hamilton-Funktionen verwendet, die es ermöglichen, Bewegungen allgemein und unabhängig von einem bestimmten Bezugssystem zu beschreiben.

In Elektrotechnik wird das Konzept bei der Analyse der in elektrischen Feldern von Kondensatoren gespeicherten Energie und in der Schaltungstheorie verwendet, wo die potenzielle Energie der in Energiespeicherelementen gespeicherten Spannung entspricht. Auf atomarer und molekularer Ebene beschreibt es die Wechselwirkungen zwischen Teilchen und beeinflusst die Stabilität chemischer Strukturen und den Ablauf physikalisch-chemischer Reaktionen.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH