+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Das Elektrische Potenzial ist eine skalare Größe, die die potenzielle Energie einer elektrischen Einheitsladung definiert, die sich an einem bestimmten Punkt in einem elektrischen Feld befindet. Es ist ein Maß für die Fähigkeit des Feldes, Arbeit an einer Testladung zu verrichten, während sie sich durch den Raum bewegt. Der Wert des elektrischen Potenzials hängt von der Verteilung der Ausgangsladungen und der Geometrie des Systems ab, und seine Einheit im SI-System ist Volt (V).
Mathematisch gesehen wird das Potenzial als Quotient aus der Arbeit, die das Feld an einer Testladung verrichtet, wenn es diese von einem Bezugspunkt (in der Regel wird angenommen, dass das Potenzial gleich Null ist) zum betrachteten Punkt bewegt, und dem Wert dieser Ladung ausgedrückt. In einem elektrostatischen Feld ist das elektrische Potenzial eine räumliche Funktion, deren Gradient die Richtung und den Wert der elektrischen Feldstärke bestimmt - je größer die Potenzialänderung pro Entfernungseinheit, desto stärker das Feld.
Die Potenzialdifferenz zwischen zwei Punkten wird als Spannung bezeichnet und ist die Grundlage für den Betrieb elektrischer und elektronischer Systeme. In Leitern ist das Potenzial in der Regel gleichmäßig verteilt, während in Isolatoren und Räumen zwischen Ladungen erhebliche Unterschiede bestehen, die den Stromfluss bestimmen. Das elektrische Potenzial spielt eine Schlüsselrolle bei der Analyse von Schaltkreisen, der Elektrostatik, der Elektrodynamik und bei der Beschreibung elektromagnetischer Feldphänomene.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.