+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
](/ch/news/library-articles/page/61944/) Ein Hallotron, auch Hall-Detektor genannt, ist ein Halbleiter-Sensorelement, das auf einem physikalischen Phänomen beruht, das als Hall-Effekt bezeichnet wird. Dieser tritt auf, wenn Ladungsträger [, die sich in einem Leiter oder einem Halbleiter unter dem Einfluss eines elektrischen Feldes bewegen, von einem äußeren Magnetfeld abgelenkt werden. Durch diese Ablenkung wird eine Querspannung - die Hall-Spannung - erzeugt, die senkrecht zur Richtung des Stromflusses und des magnetischen Induktionsvektors gemessen wird.
In einer Hall-Effekt-Struktur erzeugt der fließende Strom eine Linie von Ladungsträgern, die in Gegenwart eines Magnetfeldes abgelenkt werden, wodurch eine Potenzialdifferenz zwischen den beiden Kanten des Sensors entsteht. Die Größe dieser Spannung ist proportional zur Stärke des Magnetfelds und zur Stärke des Versorgungsstroms und ermöglicht eine präzise Messung des Magnetfelds ohne mechanischen Kontakt mit dem Objekt.
Hall-Sensoren sind in der Mechatronik , in Automatisierungssystemen , im Automobilbau, in der Unterhaltungselektronik und in Messgeräten weit verbreitet. Sie werden u. a. zur Erfassung der Winkelposition, zur Geschwindigkeitsmessung (z. B. in magnetischen Encodern), zur Stromüberwachung und in berührungslosen Schaltern eingesetzt. Dank ihrer hohen Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibrationen, Verschleiß und mechanischen Störungen werden Hallotrons überall dort eingesetzt, wo Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im Vordergrund stehen.
In modernen IC-Designs sind Hallotrons häufig mit Signalkonditionierungsschaltungen, Verstärkern, Analog-Digital-Wandlern und Kommunikationsschnittstellen integriert, so dass sie direkt in Mikrocontroller in eingebetteten Systemen integriert werden können. Dank ihrer Miniaturisierung und ihres geringen Stromverbrauchs spielen Hall-Sensoren auch eine Schlüsselrolle in der Internet of Things (IoT)-Technologie und in mobilen Geräten.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.