+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Ein Magnetfeld ist ein vektorielles physikalisches Feld, das die Kraftwirkungen auf bewegte elektrische Ladungen und auf Körper mit einem magnetischen Moment beschreibt. Es wird durch elektrische Ströme, elektrische Wechselfelder oder natürliche Quellen von Magnetismus, wie z. B. Permanentmagnete, erzeugt. Das Magnetfeld existiert nicht als eigenständige Substanz, sondern als Ausdruck der elektromagnetischen Veränderung des Raumes, in dem die Lorentzkraft auf geladene Teilchen in Bewegung wirkt.
Der Magnetfeldvektor bestimmt sowohl die Richtung als auch den Wert der magnetischen Kraft, die auf eine Einheitsladung wirkt, die sich mit einer Einheitsgeschwindigkeit bewegt, gemäß der Rechte-Hand-Regel. Mathematisch wird er durch die Formel F = q(v × B) definiert, wobei F die magnetische Kraft, q die elektrische Ladung , v der Geschwindigkeitsvektor des Teilchens und B der magnetische Induktionsvektor ist. Die SI-Einheit des magnetischen Feldes ist tesla (T).
Das Magnetfeld ist ein wesentlicher Bestandteil des elektromagnetischen Feldes und steht in enger Beziehung zum elektrischen Feld, wie es in den Maxwellschen Gleichungen beschrieben wird. In einem Magnetfeld gibt es keine direkte Wirkung auf ruhende Ladungen, sondern auf bewegte Ladungen und Ströme, was die Grundlage für den Betrieb von Elektromotoren, Generatoren, Transformatoren und vielen Sensoren ist.
Grafisch wird das Magnetfeld durch Feldkraftlinien dargestellt, die geschlossene Schleifen bilden und sich nie schneiden. Diese Linien gehen vom Nordpol der Feldquelle aus und kehren zum Südpol zurück, wodurch eine räumliche Darstellung der Verteilung der magnetischen Wechselwirkung entsteht. Im Falle eines Stromleiters bilden die Feldlinien Kreise um den Leiter, gemäß der Helixregel.
Bei Vorhandensein ferromagnetischer Materialien kann das Feld durch das Phänomen der Magnetisierung verstärkt werden, was zu einer Konzentration der Feldlinien im Inneren dieser Materialien führt. Magnetfeldphänomene spielen eine Schlüsselrolle in der Festkörperphysik, der elektromagnetischen Technik, der Kommunikationstechnologie, den Energiesystemen und den magnetischen Speichergeräten.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.