+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Magnetismus ist das grundlegende physikalische Phänomen, das mit der Wechselwirkung von Körpern durch Magnetfelder verbunden ist, die sich aus der Bewegung elektrischer Ladungen und den magnetischen Momenten von Elementarteilchen wie Elektronen ergeben. Klassischerweise ist der Magnetismus ein Aspekt der elektromagnetischen Wechselwirkungen, die durch die Maxwell-Gleichungen beschrieben werden, die zeitlich veränderliche elektrische und magnetische Felder kombinieren.
Die Quellen von Magnetfeldern sind elektrische Ströme oder die geordnete Bewegung von Ladungen und die intrinsischen magnetischen Momente von Teilchen, die mit ihrem Spin und Bahndrehimpuls zusammenhängen. Materie kann als Reaktion auf ein äußeres Magnetfeld verschiedene Verhaltensweisen zeigen, die als Diamagnetismus, Paramagnetismus, Ferromagnetismus, Ferrimagnetismus und Antiferromagnetismus klassifiziert werden.
Der Ferromagnetismus, der bei Materialien wie Eisen, Nickel und Kobalt zu beobachten ist, zeichnet sich durch die spontane Ausrichtung magnetischer Domänen aus, die zur Existenz eigener permanenter Magnetfelder führt. Der Diamagnetismus hingegen verdrängt das äußere Magnetfeld, während der Paramagnetismus es verstärkt, wenn auch auf schwache und unbeständige Weise.
In technischen Anwendungen spielt der Magnetismus eine wichtige Rolle bei der Konstruktion von Elektromotoren, Transformatoren, Induktionsspulen, magnetischen Aufzeichnungsgeräten und medizinischen Diagnosesystemen wie der Magnetresonanztomographie (MRT). Auf der mikroskopischen Ebene spielt der Magnetismus eine grundlegende Rolle in der Theorie der kondensierten Materie, da er die elektronischen und strukturellen Eigenschaften von Materialien beeinflusst. Phänomene wie der Hall-Effekt, der Magnetowiderstand oder die Supraleitung mit magnetischem Quantenfluss sind Beispiele für fortgeschrittene Erscheinungsformen des Magnetismus in physikalischen Systemen.
Die moderne Magnetismusforschung erstreckt sich auch auf die Bereiche Spintronik und Magnonik, wo die Manipulation des Spins von Elektronen die Entwicklung neuer Generationen von Geräten Speicher, Spintransistoren und Quantenkommunikationssysteme ermöglicht.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.