+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Paramagnetismus - Definition

Der Paramagnetismus ist eine der grundlegenden Arten von magnetischen Eigenschaften der Materie, die in der schwachen Anziehung eines Materials durch ein äußeres Magnetfeld besteht. Dieses Phänomen ist auf das Vorhandensein ungepaarter Elektronen in Atomen oder Ionen zurückzuführen, die ihr eigenes magnetisches Moment besitzen. In Abwesenheit eines externen Feldes sind diese Momente chaotisch verteilt und heben sich gegenseitig auf, während sie sich unter dem Einfluss eines Magnetfeldes teilweise ausrichten, was zu einer Erhöhung Magnetisierung des Materials führt.

Paramagnetika weisen eine positive magnetische Suszeptibilität auf, die jedoch sehr gering - in der Größenordnung von 10-⁶ bis 10-³ - und temperaturabhängig ist. Die mathematische Beschreibung des Verhaltens von Paramagnetika umfasst das Curie-Gesetz, das die umgekehrte Proportionalität der magnetischen Suszeptibilität in Bezug auf die Temperatur angibt. Mit steigender Temperatur nimmt die Wärmeenergie zu, was der Ordnung der magnetischen Momente entgegenwirkt und den paramagnetischen Effekt abschwächt.

Kennzeichnend für den Paramagnetismus ist, dass das Material bei Wegfall des äußeren Feldes sofort in einen ungeordneten Zustand zurückkehrt, ohne dass eine Dauermagnetisierung zurückbleibt. Dies unterscheidet die Paramagnete von den Ferromagneten, die ihre Magnetisierung auch nach dem Wegfall des Feldes beibehalten können. Paramagnetismus kommt in einer Vielzahl von Stoffen vor, unter anderem in einigen Metallen, Übergangsmetallionen, Edelgasen in flüssigem Zustand sowie in vielen chemischen Verbindungen und synthetischen Materialien.

In technischen Anwendungen wird der Paramagnetismus weniger häufig genutzt als andere Arten Magnetismus, aber er ist von Bedeutung in der paramagnetischen Elektronenresonanzspektroskopie (EPR), bei der Untersuchung von Materialeigenschaften und bei der Entwicklung bestimmter Sensoren und Spezialmaterialien. Die Analyse dieses Phänomens ist ein wichtiger Bestandteil der Festkörperphysik und der Quantenchemie und ermöglicht ein besseres Verständnis der elektronischen Struktur von Stoffen.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH