+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+320 000 Kunden aus 150 Ländern
Eine Elektronenlampe ist ein vakuumelektronisches Bauteil, das den Fluss von Elektronen zwischen Elektroden steuert, die sich in einem versiegelten Glas- oder Metallkolben befinden. Ihr Betrieb basiert auf thermionischer Emission - einem Phänomen, bei dem Elektronen aus der erhitzten Kathode freigesetzt werden, die sich dann unter dem Einfluss einer angelegten Spannung zur Anode bewegen. Je nach Anzahl und Anordnung der Elektroden kann die Röhre als Gleichrichter, als Verstärker, als Oszillator oder als Schalter fungieren.
Der Grundtyp der Elektronenröhre ist die Diode, die nur eine Kathode und eine Anode enthält. Im Zuge der technologischen Entwicklung wurden komplexere Bauformen entwickelt, wie Trioden, Tetroden und Pentoden, die durch Hinzufügen von Steuergittern eine bessere Steuerung des Signals ermöglichen. Dank ihrer nichtlinearen Eigenschaften und ihrer Fähigkeit, in einem breiten Frequenzbereich zu arbeiten, sind Elektronenröhren seit Jahrzehnten wichtige Komponenten in Telekommunikationssystemen, Messinstrumenten, Radios und Fernsehgeräten.
Die Elektronenröhre hat eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Überspannung und die Fähigkeit, mit hohen Spannungen zu arbeiten, so dass sie in Hochleistungsgeräten wie High-End-Audioverstärkern, Funksendern und industriellen Hochfrequenzgeneratoren eingesetzt werden kann. Obwohl es in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts weitgehend von Halbleitern verdrängt wurde, ist es aufgrund seiner einzigartigen akustischen, dynamischen und thermischen Eigenschaften in einigen Anwendungen weiterhin unersetzlich.
Historisch gesehen ist die Entwicklung von Elektronenröhren die Grundlage der modernen Elektronik. Sie waren die ersten aktiven Bauteile, die in der Lage waren, elektrische Signale zu verstärken, was die Ära der analogen und digitalen Elektronik einläutete. Ihr Funktionsprinzip basiert auf der klassischen Physik der Elektronen im Vakuum, bevor die Halbleitertechnologien in großem Maßstab eingeführt wurden.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.