+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+320 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Tetrode - Definition

Die Tetrode ist eine viergliedrige Elektronenröhre, die eine strukturelle Weiterentwicklung der Triode ist und hauptsächlich in der Funktechnik, in Verstärkern und Hochfrequenzsystemen eingesetzt wird. Ihr Aufbau beruht auf dem Vorhandensein von vier Elektroden: einer Kathode, die Elektronen aussendet, einer Anode, die Ladungen sammelt, und zwei Gittern - einem Steuergitter und einem Abschirmgitter -, die zwischen der Kathode und der Anode angeordnet sind. Ein zusätzliches Gitter, ein sogenanntes Abschirmgitter, wurde eingeführt, um unerwünschte elektrostatische Wechselwirkungen zwischen der Anode und dem Steuergitter zu beseitigen, was die Betriebsstabilität und die Verstärkungsleistung der Tetrode im Vergleich zu Trioden deutlich verbessert.

Das Abschirmgitter, das sich zwischen dem Steuergitter und der Anode befindet, ist in der Regel an ein positives Potenzial angeschlossen und wirkt als Barriere, um den Einfluss des elektrostatischen Feldes der Anode auf den Bereich der Elektronenflusssteuerung zu begrenzen. Dadurch wird das Phänomen der Rückkopplung reduziert, das bei Trioden zu Schwingungen und einer Verschlechterung der Verstärkungslinearität führen kann. Dank dieser Konstruktion können Tetroden eine höhere Spannungsverstärkung erzielen und bei höheren Frequenzen arbeiten.

Tetroden sind jedoch nicht frei von Nachteilen. Der schwerwiegendste ist das Phänomen der Sekundärelektronenemission, bei dem Elektronen, die auf die Anode treffen, Sekundärelektronen aus der Anode herausschlagen, die vom Abschirmgitter angezogen werden können. Dies führt zu dem Phänomen des so genannten "dynatronischen Bereichs" in den Eigenschaften der Anode, der sich durch Nichtlinearität und einen Rückgang des Anodenstroms bei Erhöhung der Anodenspannung äußert. Aus diesem Grund wurden Tetroden in vielen Anwendungen durch Pentoden ersetzt, die ein zusätzliches Gitter enthalten, um Sekundäremissionen zu verhindern.

Obwohl Halbleiterkomponenten die Elektronenröhren in den meisten Anwendungen der modernen Elektronik verdrängt haben, werden Tetroden immer noch in speziellen Bereichen wie der Rundfunktechnik, High-End-Audioverstärkern oder Militär- und Laborgeräten eingesetzt, wo ihre Eigenschaften nach wie vor geschätzt werden.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH