+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Infrarot - Definition

Infrarot (IR, Infrared) ist der Bereich der elektromagnetischen Strahlung jenseits des roten Endes des sichtbaren Lichts, im Wellenlängenbereich von etwa 780 Nanometern bis 1 Millimeter. Obwohl für das menschliche Auge unsichtbar, wird Infrarot als Wärme wahrgenommen, da viele Objekte, die IR-Strahlung aussenden, Körper mit Temperaturen über dem absoluten Nullpunkt sind. Dieses Phänomen ist auf Teilchenvibrationen und thermische Emission zurückzuführen, was Infrarot zu einem wichtigen Forschungsgebiet in Physik, Technik und Sensorik macht.

Das Infrarotspektrum ist in mehrere Unterbänder unterteilt, darunter Nahinfrarot (NIR), Mittelinfrarot (MIR) und Ferninfrarot (FIR), die jeweils in verschiedenen Technologiebereichen Anwendung finden. Das nahe Infrarot wird am häufigsten für die Datenübertragung in einfachen drahtlosen Systemen wie Fernbedienungen oder optischen Schnittstellen verwendet, wo kleine Sendedioden und Photodetektoren eingesetzt werden. Im mittleren und fernen Infrarot dominieren Anwendungen in den Bereichen Wärmebildtechnik, Spektroskopie und Materialdiagnostik.

IR-Technologien werden in Überwachungssystemen, Bewegungssensoren, optischer Kommunikation, Medizin, Gebäudeautomatisierung und Industrie eingesetzt. Ein wichtiger technischer Aspekt ist, dass Infrarotstrahlung einige Materialien durchdringen kann, die für sichtbares Licht unzugänglich sind, aber gleichzeitig stark von Wasser und atmosphärischem Wasserdampf absorbiert wird, was ihre Reichweite in offenen Umgebungen einschränkt.

Zu den Infrarotphänomenen gehören Emission, Absorption, Reflexion und Transmission von elektromagnetischen Wellen in diesem Bereich, was bei der Entwicklung von Optiken, Spektralfiltern, Detektoren und Strahlungsquellen genutzt wird. IR-Sensoren können ungekühlt (z. B. bolometrisch) oder kryogenisch gekühlt sein, je nach Anforderungen an Empfindlichkeit und Erfassungsbereich. Aufgrund seiner Fähigkeit, Wärmeenergie zu detektieren, ist der IR auch die Grundlage für Wärmebildsysteme und Technologien zur Anwesenheitserkennung.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH