+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+320 000 Kunden aus 150 Ländern
Kurzschluss ist ein Zustand in elektrischen Schaltungen, bei dem eine unkontrollierte Verbindung zwischen Punkten unterschiedlicher elektrischer Potentiale mit einem sehr niedrigen Impedanz zwischen ihnen besteht. Diese Verbindung führt zu einem Stromfluss, der die zulässigen Betriebsstandards für den betreffenden Schaltkreis bei weitem überschreitet. Kurzschlüsse können sowohl bei Gleichstrom (DC) als auch bei Wechselstrom (AC) auftreten und führen meist zu Überlastungen, Überhitzung von Komponenten und schweren Schäden an Anlagen oder Geräten.
Unter normalen Bedingungen wird der Stromfluss durch die Last und Systemkomponenten wie Widerstände, Spulen, Empfänger oder Kabel mit einem bestimmten Widerstand begrenzt. Im Falle eines Kurzschlusses werden diese Elemente plötzlich umgangen, was zu einem schnellen Anstieg des Stroms führt. Ein solches Phänomen kann das Ergebnis von beschädigter Isolierung, Konstruktionsfehlern, mechanischen Beschädigungen der Kabel, fehlerhaften Verbindungen oder äußeren Einflüssen - z.B. Feuchtigkeit, leitenden Fremdkörpern oder atmosphärischen Phänomenen - sein.
Ein Kurzschluss ist einer der gefährlichsten Fehlzustände in elektrischen und elektronischen Systemen. Um seine Auswirkungen zu verhindern, werden verschiedene Schutzmaßnahmen eingesetzt, wie Sicherungen, Leistungsschalter, Schutzrelais oder Kurzschlusserkennungssysteme. Die Reaktionszeit dieser Schutzvorrichtungen ist entscheidend, um die Folgen eines Kurzschlusses, wie Brände, Isolationsschäden oder dauerhafte Geräteschäden, zu begrenzen.
Ein Kurzschluss kann einphasig, zweiphasig, dreiphasig oder zwischen einer Phase und Erde auftreten, abhängig von der Netzkonfiguration und dem Fehlerort. In Hochspannungssystemen ist die Analyse von Kurzschlussströmen entscheidend für die Planung von Übertragungsnetzen und die Auswahl von Schutzmaßnahmen, und ihre Werte werden genau simuliert und gemäß den technischen Standards berechnet. In elektronischen Systemen werden Kurzschlüsse häufig diagnostiziert, indem Spannungsabfälle und plötzliche Änderungen im Systemverhalten analysiert werden.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.