GRÄSSLIN
Die Firma GRÄSSLIN hat ihre Geschäftstätigkeit als ein aus vier Personen bestehender Familienbetrieb begonnen. Heute wird das Unternehmen als Technologie-Pionier im Bereich der Zeitschaltuhren bezeichnet. Hohe Flexibilität, Ideenreichtum und gutes Marktgefühl haben dazu geführt, dass die Familien-Manufaktur schnell zu einem auf der ganzen Welt anerkannten Spezialisten in der Technologie der Zeit-, Temperatur- und Lichtsteuerung sowie in den Tarifschaltuhren geworden ist. In fast 50 Ländern verkauft GRÄSSLIN mehr als 1500 verschiedene Produkte.
2000 wurde das Unternehmen zu GE Power Controls aufgenommen, was es erlaubt hat, die Geschäftstätigkeit sowohl in Bezug auf das Angebot als auch auf die Reichweite wesentlich zu erweitern. Seit 2007 gehört GRÄSSLIN zu Intermatic Group – einem führenden Hersteller der Energieüberwachungssysteme mit dem Sitz in Spring Grove, Illinois, USA. Die enorme Erfahrung der Spezialisten von GRÄSSLIN im Bereich der Zeitschaltuhren sowie Licht- und Temperaturschalter konnte einen wesentlichen Beitrag zu Intermatic leisten als einem globalen Experten im Bereich des Energiemanagements.
GRÄSSLIN arbeitet ständig daran, das Sortiment zu erweitern und neue Technologien zu nutzen. Die erste Gerade, die Menü-basierte Philosophie der Digitalgeräte, war die Verwendung der kabellosen Technologie in den Raum-Thermostatuhren im Jahr 2004. Heute kommunizieren die Zähler mithilfe von Bluetooth und LAN. Dank einer neuen Linie der intelligenten Produkte hat die Firma GRÄSSLIN eine neue Generation der digitalen Timer eingeführt. Gleichzeitig arbeitet GRÄSSLIN jetzt schon daran, neue Geräte für die vollständige Systemüberwachung zu entwickeln.