+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Zener-Diode - Definition

Zener-Diode ist ein spezieller Typ einer Halbleiterdiode, der für den Betrieb im Sperrbereich bei einem genau definierten Durchbruchspannungspunkt konstruiert ist, der während der Herstellung präzise festgelegt wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Dioden, die im Sperrbereich den Stromfluss bis zur Zerstörung blockieren, hält die Zener-Diode nach Erreichen der Durchbruchspannung eine stabile Spannung an ihren Anschlüssen aufrecht, selbst bei erheblichen Stromänderungen. Dieses Phänomen, bekannt als Zener-Effekt, wird hauptsächlich zur Spannungsstabilisierung in elektronischen Schaltungen genutzt.

Das Betriebsverhalten der Zener-Diode basiert auf einem kontrollierten Durchbruch im p-n-Übergang, der je nach Grenzspannung tunnelförmig oder lawinenartig sein kann. Sobald die Sperrspannung den Zener-Spannungswert erreicht, steigt die Leitfähigkeit sprunghaft an, während die Spannung am Übergang nahezu konstant bleibt. Diese Eigenschaft macht die Zener-Diode zu einem präzisen Spannungsregler, unabhängig von Last- oder Versorgungsschwankungen.

Praktisch werden Zener-Dioden zum Schutz von Schaltungen vor Überspannungen, als Referenzelemente in linearen Spannungsreglern sowie als Spannungsbegrenzer in Signalwegen eingesetzt. Die Wahl des geeigneten Modells richtet sich nach der Durchbruchspannung, der zulässigen Verlustleistung und dem Temperaturverhalten. Die Zener-Diode ist ein unverzichtbares Bauelement bei der Entwicklung zuverlässiger und spannungsstabiler elektronischer Systeme, insbesondere dort, wo eine präzise Kontrolle der Spannungsversorgung erforderlich ist.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH