+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Leitwert (Konduktanz) ist eine physikalische Größe, die die Fähigkeit eines Bauteils oder Materials beschreibt, elektrischen Strom zu leiten. Sie ist der Kehrwert des Widerstands und wird in Siemens (S) gemessen. Der Leitwert gibt an, wie leicht elektrische Ladungen unter Einwirkung einer angelegten Spannung durch ein Objekt fließen können. Im Gleichstromkreis definiert sich der Leitwert als Verhältnis von Stromstärke zur Spannung gemäß dem Ohmschen Gesetz, wobei G = 1/R gilt, wobei G der Leitwert und R der Widerstand ist.
Aus materieller Sicht hängt der Leitwert vom leitenden Material, seiner Länge, dem Querschnitt sowie der Temperatur ab. Je geringer der elektrische Widerstand eines Materials ist, desto höher ist dessen Leitwert, was bedeutet, dass es ein effizienterer Stromleiter ist. In der technischen Praxis findet dieser Begriff Anwendung nicht nur bei der Bewertung von Leitern, sondern auch bei der Analyse von Energieverlusten, der Auswahl von Bauteilen und elektrischen Messungen.
Im Wechselstromkreis stellt der Leitwert den Realteil der Admittanz dar – einer komplexen Größe, die das Leitverhalten in Schaltungen beschreibt, welche auch reaktive Bauteile wie Kondensatoren und Spulen enthalten. Das bedeutet, dass der Leitwert den Teil der Leitung repräsentiert, der zu einem realen Energiefluss führt, im Gegensatz zum imaginären Anteil, der für die Energiespeicherung im elektrischen oder magnetischen Feld verantwortlich ist.
Bei Messungen und Analysen elektrischer und elektronischer Schaltungen ist die Kenntnis des Leitwerts wichtig für das korrekte Design von Systemen, die Optimierung des Energieverbrauchs und die Bewertung der Leitungseffizienz. In der Industrie wird der Leitwert auch zur Bestimmung chemischer Eigenschaften von Flüssigkeiten in konduktometrischen Analysemethoden verwendet, wobei Änderungen der elektrischen Leitfähigkeit zur Identifikation und Messung der Konzentration ionischer Substanzen dienen.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.